タップダイスセット E-Value

5つ
10件
4つ
2件
3つ
3件
2つ
1件
1つ
2件
E-Value

タップダイスセット

販売価格(税別): ¥2,590 〜

平均満足度: (18件のレビュー)

使用頻度の高いサイズのタップサイズを揃えました。収納に便利なケース入りです。【用途】一般鉄鋼のネジ切り用タップダイスセット。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 18件中 1件から 18件までを表示

並び替え:
2020年08月19日 13:35 満足度:

用途:ねじ山修正

種類がそろっているので便利です ホムセンでセットがありませんでした

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年09月12日 20:43 満足度:

用途:ネジ山の整形

ブランクから切ろうとは思いませんが 崩れたネジ山の整形などには使えます とりあえずサイズは揃っていますので不自由しません

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年08月03日 23:49 満足度:

用途:ねじ山修正

安いだけあってプロ用より安っぽいです
若干サビが見受けられましたが、使用可能です
DIYレベルならとりあえず使用できそうです

これは注文コード 67382918 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月14日 06:35 満足度:

用途:ちょっとした修理や製作

ハンドタップ(1番タップ)の食いつきが悪い、全体的に焼きが甘い
、耐久性はほとんどなく、使い捨てになるであろう。
安物買いの銭失いでした・・・・・

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年12月01日 23:52 満足度:

用途:AF61(Today)レストア

バイク整備などでは扱い易いセットだと思います。ただ、部材の質のためか錆防止のオイルが悪いのか、錆びるのが早いです。開封して使ってないのにすぐに錆びてきました。
また、専用ケースの蓋がスライド式で開閉し辛い。せめて蓋の厚みを厚くするか、弁当箱の蓋ようなものだと使い勝手が良くなると思いました。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2020年02月15日 15:38 満足度:

用途:車、バイクのメンテナンス

古いバイクをレストアしているので、すべてのボルト、ナットに使用。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年09月26日 09:44 満足度:

用途:機械加工時

メンテナンス作業に使いました。一般的なサイズのタップ・ダイスがそろっておりメンテナンスには重宝します。少し強度が弱いような気もしますが価格相応と考えます。

これは注文コード 67382918 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月07日 11:32 満足度:

用途:バイクのレストア

バイクのレストアでボルトやナットのねじ山メンテの為に購入しました。
この商品を買う前に別の通販サイトで安いのを買ったのですが、その商品の品質があまりにも酷く即日返品しました。
代わりにこちらを購入しましたが、こちらの精度はバッチリでしっかりとタップもダイス使うことができました。
★1つ減らしたのは、サイズの刻印が薄くとても読みづらいのと、ピッチゲージの片方が強くかしめられていて、なかなかゲージを出せなかった点です。
ゲージは結局素手では出せずラジオペンチ2本で挟んで出しました。
全体的にはしっかりとした物なので、今後も活躍しそうです。
ちなみにパッケージには「MADE IN JAPAN」が記載されていませんでした。(残念)

これは注文コード 67382918 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月24日 19:01 満足度:

用途:DIYで使用

タップの補修するのであれば全然問題は有りません。
新規にタップを建てるのであれば切れ味、強度にやや不安を感じます。
仕事で使っているものの1/10の価格ですので仕方ないですね。DIYでは十分です。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年07月15日 14:00 満足度:

用途:自動車、バイクのメンテナンスに丁度良い

この値段で車やバイクのメンテナンスに必要なサイズが揃っているので重宝してます。

このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月17日 15:23 満足度:

用途:オートバイのメンテナンス

本品で調子の悪いねじやねじ穴をさらってやると、気持ちよくねじ込めるようになります。並目だけでなく、細目もあると便利かもです。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年06月07日 21:13 満足度:

用途:潰れたネジの切り直し

私の用途では全く問題なく使用出来ました。
耐久性に関してはまだ分かりませんが、使用頻度は少ないので気にしません。
低価格なので助かりました。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月21日 19:26 満足度:

用途:マシンメンテナンス

3M・4M・5Mのタップが入ってなかった。
一番利用頻度が高いのに・・・。別途購入する事にします。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年12月29日 13:51 満足度:

用途:渋くなったネジの修復

ネジが渋くなってしまったため、ネジとネジ穴を修復するのに使用しました。この価格で一通りの並目ネジのタップとダイスが揃っており、これからもっても重宝しそうです。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月29日 13:56 満足度:

用途:既成部品を使ってオリジナル部品作製時に利用

価格が余りにも安かったので直ぐに壊れる事を覚悟して購入しましたが、全く予想と違い物はしっかりしており重宝しており、オリジナル部品作成には欠かせなくなっており、感謝しております!

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年02月08日 22:29 満足度:

用途:タップ立てなど

20ピース版を使用しており、不足サイズがあり購入しましたが、内容が商品説明になく、他社オリジナルパッケージで拝見したM12xP1.25が入っていると思い購入しましたがM12xP1.75でした。今後は内容を記載し、さらにM12xP1.25入りのラインナップを追加していただけると幸いです。

これは注文コード 67382918 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 6人
2017年09月16日 15:34 満足度:

用途:いろいろな作業で

低価格で、満足。中身も想像以上で、簡単にタップを切ることが出来ました。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月03日 13:50 満足度:

用途:ねじ切り

日本製とのことで少し安心しましたが、タップ1本がサビが付いていたのと、タップハンドルの締めがキツイと思ったらハンドル内側のネジ部がサビが発生していました。

MonotaROからの回答:

ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えます。

これは注文コード 67382918 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ