LED ワークライト 充電式 GZ-300 GENTOS

5つ
1件
4つ
5件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
GENTOS

LED ワークライト 充電式 GZ-300

販売価格(税別):  

平均満足度: (7件のレビュー)

作業・レジャーや災害時に、幅広く使えるコンパクト投光器 内蔵充電池でも、コンセントからの給電でも使用可能 耐塵・防滴(IP64準拠)&1m落下耐久 AC充電式コンセントからの給電でも使用可能 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ 差込みプラグで簡単に接続可能 本体360°回転可能。別売のアクセサリーを使用すれば、さらに使用シーンが広がる チャージングインジケーター: 充電状態を色でお知らせ バックプッシュスイッチ

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2020年05月18日 09:23 満足度:

用途:夜間、裏庭での素振り時照明として

予想していた以上の明るさはあります。直視はできません。裏にあるスイッチが軽く触れただけで点灯-FULL-消灯できましたが、用途が置き型なので誤作動はないかな。充電の持ちが取説に書かれた通りを期待します。

これは注文コード 68067825 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月18日 11:42 満足度:

用途:工場内での機械のメンテナンスやキャンプなどに

バッテリー、AC電源両方で使えるLED投光器をと購入。充分明るいと思いました。COBの面発光で光にムラもなく見やすいです。スタンドが取手になって手のひらサイズで持ち運びしやすいですが、小型の割には案外ズッシリと重みを感じます。
吊り下げて使えるフック等が付属してたら文句なしです。

これは注文コード 68067825 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月24日 09:11 満足度:

用途:機械のメンテナンス

本体の角度の調整が出来て使いやすいと思います。
思っていたより、明かるさかありました。

これは注文コード 68067825 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年08月18日 02:25 満足度: エイ・ブイ・カンパニー 様

用途:自動車のリモコンエンジンスターター等取付時に使用

2段階の明るさ調整が良いと思います。
1段目の明るさがもう少し暗くても良い思います。
本体の角度を変えても安定しているのが良いと思います

これは注文コード 68067825 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年08月02日 14:54 満足度:

用途:制御盤のメンテナンス

小型であるのに想像以上に明るい、軽いので現場移動に便利

これは注文コード 68067825 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年01月05日 10:03 満足度: 株式会社アイリス 様

用途:撮影用照明(物撮り)

★撮影用として
小物の撮影用に2個買いました。
明るさもそこそこ、ムラのない光で役立っています。
あくまで小物の撮影用で、被写体から1mほどで利用。
★現場用として
屋外作業用照明として十分利用できますが、このタイプ(大きさ)の照明に過度な期待はしないほうが良いかもしれません。
それでも、充電・有線両方で利用ができて、この値段なら、白熱球照明を有線で利用していたころに比べれば、大変便利です。複数個あっても邪魔にならないと思います。
★本体について
本体は、しっかりできていて安心して利用できますが、金属の足で、破損防止の外部ラバーと、充電池の為か、少々重たいです。
スイッチとAC端子のみのシンプルな作りです。
明るさが二段階あり、充電池対策がされています。

これは注文コード 68067825 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年09月05日 13:34 満足度:

用途:配線作業

小さくて明るいですが、思っていたより重く感じます。

これは注文コード 68067825 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ