ガンツ GZ-704 GENTOS

5つ
8件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
GENTOS

ガンツ GZ-704

販売価格(税別): 7,990 / 税込8,789

平均満足度: (8件のレビュー)

USB充電式です。 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源です。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持っています。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能です。 バッテリーインジケーター・チャージングインジケーター:充電状態や電池残量を表示します。また、充電タイミングを点滅でお知らせます。 背面マグネット付きです。 ストラップホール付きです。 フロントプッシュスイッチ

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2021年04月01日 09:05 満足度: 有限会社木志オート 様

用途:車両整備

これおすすめ、薄型の為又先端に照明が有るので車両の狭い所に差し込んで照らせる
明るさも2段階に変更出来る、マグネット付きの為必要部分に張りつけられる、保管はリフトの柱にちょいと老いて置ける、これは手放せない、

これは注文コード 68067895 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年11月25日 17:49 満足度: 有限会社シンワステンレス 様

用途:作業時

細身ボディーで邪魔にならず明るさも調整出来とても使いやすく良いですね。

これは注文コード 68067895 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月08日 16:05 満足度:

用途:車の整備時に使用

ワンタッチで明るさが調節できます。
十分な明るさがあり、とても軽いので作業時に大変重宝しています。
有事の際にも活躍しそうです。

これは注文コード 68067895 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年02月11日 13:45 満足度: 悠洛住宅サービス株式会社 様

用途:屋内メンテナンス作業や、貯水槽作業に使用しています。

電源を気にする必要もなく。また、落下による電球の破損もないので安心して作業できます。明るさは充分あります。
範囲を広げる場合は、白色系の壁なら反射して使用も可能です。
欲を言えば、フック用の穴が欲しいですね。

これは注文コード 68067895 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月11日 18:17 満足度:

用途:夜間での車のメンテナンス

車のメンテの時に使っています。十分な明るさがあり使いやすいですが、もう少し長いと良いかな。

これは注文コード 68067895 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月30日 22:04 満足度:

用途:エンジンルーム内の暗がりの場所の点検時

・USB充電タイプで薄く、胸ポケットに入れられる。
・マグネット付きで、鉄製部材に取り付けられる。
・ライト切り替え装置あり。目的によって選別可能。
*使い勝手が非常に良い商品です。

これは注文コード 68067868 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月21日 21:28 満足度:

用途:暗所作業確認時

会社用に購入。デザイン、光量、衝撃耐久性に於いて満足です。少々高い気はしますが、充電式なので仕方ないかなと。電池残量が確認出来るのも素晴らしい。評判良かったので追加発注しました。

これは注文コード 68067877 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年12月27日 21:05 満足度: 株式会社ワイズエンジニアリング 様

用途:機械メンテナンス時

以前より使用しております、今後も数個購入予定です。

これは注文コード 68067886 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ