Stinger DURO(デューロ)

5つ
5件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
1件
1つ
0件
DURO(デューロ)

Stinger

販売価格(税別): 899 / 税込989

平均満足度: (8件のレビュー)

スチールビード

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2021年06月14日 20:46 満足度:

用途:自転車修理

コストパフォーマンス抜群です。日常使いの自転車なら全く問題ありません。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年11月11日 07:33 満足度:

用途:自転車走行時

結構転がります。少しパンクしやすいですがコスパが最高ですね。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月09日 21:49 満足度:

用途:クロスバイク(ルック車)のタイヤ交換

純正のKENDA/KWEST26×1.75からPANARACER/CLOSERプラス26×1.25に履き替え、漕ぎだしの軽さに感激したのも一瞬。半年も経たぬうちに屋外保管の紫外線にやられたのかサイドウォールに細かなヒビ割れが発生してきたため、次期タイヤを探す羽目に…。
1本重量を比べるとDURO/Stingerの340gは、CLOSERプラスの220gやPASELAの280gより重いが、RC/SMOOTHIEの340gと同じ。
2本価格(税抜き・特別送料込み)を比べるとDURO/Stingerの2680円は、PASELAの6780円やRC/SMOOTHIEの6080円、CLOSERプラスの5980円の半値近い。
ということで発注したのだが、欠品かつ入荷未定のためキャンセルになってしまった。購入できれば「やや満足」以上が確定だったのに残念。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月11日 02:47 満足度:

用途:街乗り用自転車に

古い26インチのリジッドフォークのバイクを街乗り仕様にしたものにつけてます。
以前はパ○レーサーのク□ーザープラスを使ってたのですが、数ヶ月で前後ともチューブが”ハニカムパンク”を起こしてしまいました。
予備のチューブがあったので、同サイズ(26×1.25)のこちらの商品を選びました。
340gと軽いので漕ぎ出しは軽快で、今のところごくごく普通に問題なく使えています。
耐久性が気になるところですが、お安いですし1年間持ってくれれば御の字ぐらいに考えてます。
満足度はその耐久性への期待も込めた評価です。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年08月19日 18:28 満足度:

用途:パナ パセラより更新

パセラの半値以下が目に留まり購入。路面との接地面が薄く感じる。
細身(28mm)でトレッドも浅くどのくらい持つのかな?1000kmも走れれば惜しくもないし見た目もカッコいいですから。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月01日 09:04 満足度:

用途:自転車修理

びっくりするくらい安かったので購入しました。実際手にとってみると「薄いなあ」と感じました。特にサイドはペラペラな感じ。使えるとは思いますが、耐久性がちょっと心配です。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月16日 14:41 満足度:

用途:自転車のメンテナンス

他社製品より安く、問題なく使用できました。
大変お得な商品だと思います。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月28日 23:46 満足度:

用途:タイヤ交換

内幅17mmのリムに1.5から1.25へ変更する為に購入しました
ETRTOは32-559となっています

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人

戻る ページ: 1 次へ