Cordoba DURO(デューロ)

5つ
10件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
DURO(デューロ)

Cordoba

販売価格(税別): ¥1,190 〜

平均満足度: (14件のレビュー)

スチールビード

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 14件中 1件から 14件までを表示

並び替え:
2020年09月29日 20:01 満足度:

用途:通勤用タイヤとして

クロスバイクの通勤用に交換。センサモやケンダの同じ32と比べると少し細かったのでこれなら35でもよかったかも。この値段なので2年持ってくれたら嬉しいかな。コスパいいと思います。

このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月09日 08:40 満足度:

用途:ジャイアント エスケープR3 のタイヤ交換

パンクが多発したので、太いタイヤに交換してみましたが、
ちょっと太くしすぎたようで、フロントを2段にした場合に、
F.ディレーラー と タイヤの頂点(最外周)が干渉してしまいます。
次回は32C程度に留めておきます。
タイヤ自体は値段以上のものだと思います。
参考までに、
2015年モデル F.ディレーラー SHIMANO M191 31.8
です。

これは注文コード 68706182 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年03月12日 11:38 満足度:

用途:自転車のタイヤ交換

700x38Cを購入しクロスバイクに装着しました。前後ともに交換です。使用して1ヵ月ほど経ちますが走行に問題なく使用できています。トレッド面から街乗り向けかと思います。道路工事などでアスファルトを剥がした路面でブレーキをすると滑りやすい感はありますが他のタイヤでも同じかと思います。※700x38C以上はETRTO表記で[40-622]のように若干太くなっているようです(実際に空気を入れた状態でノギスで測ったらタイヤ幅38mmでした)。35C以下だと[35-622]のようにタイヤ幅同じで表記されています。販売元のリンエイの商品ぺーには700C表記も記載していますが、モノタロウの商品ページだとETTRO表記のみなのでタイヤ幅が分かり難いと思います。

これは注文コード 68706198 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2020年05月26日 20:55 満足度:

用途:クロスバイクのタイヤ交換

700 35Cのタイヤをクロスバイクにはかせました。
街乗り用のタイヤとしては、価格、グリップ、耐久性ともに文句ありません。

これは注文コード 68706182 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月30日 21:28 満足度:

用途:自転車のメンテナンス作業

クロスバイクのタイヤ交換でチョイス、バイクのタイヤでも同社のタイヤを履いて良かったので選びました。やはり正解でした。

これは注文コード 68706182 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月04日 18:07 満足度:

用途:メンテナンス

このお値段で中々良いタイプのタイヤは見当たらないので次回もこのタイヤを使ってみたいです。

これは注文コード 46416074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月29日 15:09 満足度:

用途:タイヤ交換時

タイヤが破裂したのでタイヤ交換しました。取り付けも特に問題ありませんでした。

これは注文コード 68706198 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月02日 14:58 満足度:

用途:クロスバイクメンテ時

タイヤは、カーカスの部分もしっかりしており、前の国内有名ブランドとそん色無いです。ほかに比べて安い。
驚いたのは、配送の箱、とても大きかったです。

これは注文コード 46416074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年10月02日 22:21 満足度:

用途:クロスバイクに装着

ロングライドには不向きかもですが、普段使いには問題なし。グリップ力もあって雨の日でも安心。なんと言ってもコスパが良い。

これは注文コード 46416074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年03月12日 22:26 満足度:

用途:パンク修理時に同時交換

装着も問題無く普通に使えています。耐久性はこれから使ってみてです。

これは注文コード 46416074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月05日 20:37 満足度:

用途:すり減ったので交換します。

街のりにはいい感じです。モノタロウさんとこが、オークションと比べてもコスパ最高でした。また、割り引き企画お願いします。

これは注文コード 68706182 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月29日 08:50 満足度: 株式会社リコー 様

用途:通学用の自転車に使用

35Cを購入しましたが意外と抵抗も少なく軽くなった気がします。

これは注文コード 68706182 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月20日 00:30 満足度: YUJIN工房 様

用途:クロスバイクのタイヤ交換

グリップも良くなり、雨の日の走行も問題なし。
以前は細くて軽いタイヤを履いていましたがちょっとした段差や溝で不安を感じて、安全を考慮して太くしましたが通勤などの日常使いならこの太さがちょうど良いように感じます。

これは注文コード 68706182 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年06月10日 17:20 満足度:

用途:交換

普通に使えます。チューブは、モノタロウの一般車用27x1-3/8がぴったり。前につけていたパセラオールブラックス700x32Cに比べたら、一般車用タイヤに近くなった感じ。値段を考えたらコストパフォーマンスが高い。

これは注文コード 68706182 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ