LED充電式ハンドライト 明るさ930Lm モノタロウ

5つ
7件
4つ
4件
3つ
1件
2つ
3件
1つ
1件
モノタロウ

LED充電式ハンドライト 明るさ930Lm

販売価格(税別): 4,390 / 税込4,829

平均満足度: (16件のレビュー)

・高輝度のLEDランプを採用。930ルーメンの明るい光が対象を照らし出します。 ・低消費電力のため最長約35時間、使用できます(明るさ40ルーメンの場合)。 ・4段階の明るさ切り替えに加え、高速点滅や、非常時に役に立つSOS信号も選べます。 ・優れた防水性能で、深さ2mの潜水使用(継続的な水没)に耐えられます(IPX8仕様)。 ・LEDランプは50,000時間の長寿命。球切れの心配がほとんどありません。 ・ボディには航空機に使われる高級アルミ材を使用。表面の硬質アルマイト処理により、美しい外観のまま長期間お使いいただけます。 明るさを40Lm、130Lm、430Lm、930Lmの4種類に調整できるLEDハンドライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 16件中 1件から 16件までを表示

並び替え:
2021年08月18日 15:57 満足度:

用途:夜間の見回り

充電式なので、電池切れを心配せずに、明るさも満足しています。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月19日 15:01 満足度:

用途:アウトドア時の手元照明に。

以前同様の一回り小さいモデルを使用していたが、紛失したために購入。
かなりボリュームのある形ですが、そのかわりに明るさは文句無しです。
内臓バッテリーの寿命次第ですが、コスパもかなりいいかと感じます。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月17日 14:38 満足度:

用途:機械メンテンナンス  機械内異物混入確認

非常に明るい
また、充電タイプであり 電池も非常に長持ち
但し、点滅は要らない

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年08月07日 15:31 満足度: 有限会社 原田工務店 様

用途:建設現場での型枠内の確認時

建設現場での型枠内の確認に使用するために購入しました。
明るさも十分あり強度もありそうなので現場での使用には耐えると思います。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年02月12日 23:02 満足度: K-MAX 様

用途:犬の散歩

以前購入している800Lmのハンドライトとそんなに、変わらなかった

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月24日 21:35 満足度:

用途:天井内やピット内の照射

満足の明るさでしたが、1500Lmぐらいあってもいい感じです。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年07月22日 01:40 満足度: ヤジマワークス 様

用途:夜間の巡回

今まで、乾電池式を使用しておりましたが、本商品にしてからUSB充電式なのでランニングコスト削減できて有難いです。
明るさも期待以上でした。遠くまで光が届くので目視確認もしやすいです。

このレビューは参考になりましたか?
 
2020年12月26日 03:59 満足度: サナダ彫刻 様

用途:ポチ公散歩、だいたい暗くなってからなので大変有り難いです、

弱い物だと思っていたけど、何度も落としたりぶつけたりしたがへいきで今のところ使用できてます。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月14日 14:57 満足度: M.To.Y十和田企画 様

用途:暗い場所の作業補助

明るさ、大きさは非常に満足できます。ただ、USBからの充電が少し不満ですね。そのまま放置しておいて急に使用する場合にうまく対応出来るか心配です。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月16日 19:07 満足度:

用途:夜間巡回、暗所での作業

まだ、使用して数日ですが屋外での巡回作業で、これまで使用してきた高出力のLEDライトにひけを取らない程の明るさが確保でき、スムーズに巡回作業ができた。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年01月28日 20:17 満足度: 中央ビルメンテナンス株式会社 様

用途:現場点検用

価格が価格だけに高望みは出来ないので、まあまあ満足。モノタロウで1500Lm位のを作って欲しい。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月12日 14:46 満足度: 有限会社河東電設 様

用途:朝晩の犬の散歩に使わさせています。

大変お世話になっております。
明かりが三段階なので近く遠くを見るのにサイコーです。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年11月02日 13:23 満足度: アイング株式会社 様

用途:機器の点検

USB充電は、とても便利明るさもとても明るい。
但し、想像していたより、重量が重かった。
充電部分を覆ているゴムパッキンの耐久性が心配。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月18日 10:54 満足度:

用途:登山

登山に持って行ったが、リュックの中で勝手に点灯していた
軽く押せるボタンスイッチが問題だと思った
改善の必要があるのではないでしょうか

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年04月01日 16:55 満足度:

用途:点検作業時

機能的には問題無いのですが、ただ重いのがとても残念です。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月09日 16:05 満足度:

用途:夜間作業

明るさ最強の使い方が、説明書を見ない限り絶対解らないのがマイナスですね。
(説明書を全く見ない社員がいるので)
あとは耐久性に関しては様子見で。

これは注文コード 73385646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ