小型圧力計(D枠/埋込形)40Φ 長野計器

5つ
7件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
1件
1つ
2件
長野計器

小型圧力計(D枠/埋込形)40Φ

販売価格(税別): ¥1,390 〜

平均満足度: (11件のレビュー)

・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています【用途】小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 11件中 1件から 11件までを表示

並び替え:
2018年03月27日 15:59 満足度:

用途:空気圧測定

既存の計器はレンジが大きすぎるため、0.4MPaのものを購入。取り付けねじが日本の規格ではなかったようでR1/4とR1/8を試してみましたが合いませんでした。事前に確認しておけばよかったが、まさか規格が違うとは思いませんでした。ものはよさそうなので他に転用します。

これは注文コード 02001133 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月27日 08:58 満足度:

用途:エアー2次圧力

レギュレータから出てきた0.5MPs付近の確認の為に。価格も安くて丁度良い製品でした。

これは注文コード 02001142 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月14日 11:28 満足度: エキスパート 様

用途:燃料タンクの圧力

現実問題なく働いてます
取り付け部の位置違いがあると良いのですけと

これは注文コード 02001133 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年03月05日 17:54 満足度:

用途:テニスボール圧力式ケースのゲージ

細かい圧力が表示されたいへん便利です。外部から少々力を受けても頑丈にできていますので安心して使えます。

これは注文コード 02001124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月26日 18:39 満足度:

用途:ブースト圧試験に使用しました

ターボ車のサクションパイプ内圧力試験のため使用しました
試験機につけても良かったんですが、計器好きのためサクションパイプに直接固定しています
試験は滞り無くバッチリ完了、当然ながら測定値も電子式ブーストメーターと同等です
これで車内とエンジンルームを往復しなくても配管内部の圧力が分かるようになって便利になりました

問題は次回使うときにちゃんと動いているかですね
取り付け箇所はタービンの手前なので圧力計内部に入る気体温度は大したことはないでしょうが
60度以上の環境になるはずなのでそこだけ気になっています
もしそこがクリアできるようであればもう1個購入し今度はサージタンクに付けるつもりでいます

これは注文コード 02001124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年02月06日 16:27 満足度: 株式会社マツドサンヨー 様

用途:小型コンプレッサーの圧力ゲージに

満足、同じ物を破損してしまった為に交換として購入です。

これは注文コード 02001115 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月14日 20:44 満足度:

用途:オフロードバイク用のタイヤ空気圧計用

タイヤエアゲージ既製品でこの圧力レンジ(0〜0.1MPa)に対応したものは少ない上に決して安くない為、自作目的で購入しました。
工業用のため、計測精度は大変良好です。
校正等で針を調整したい時、蓋がネジ固定でないため、脱着し難いかもしれません。

これは注文コード 02001115 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年11月02日 21:10 満足度: ヘレナギター 様

用途:塗装作業

モノタロウのレギュレータの圧力計と交換。
低圧で使いたかったので、これは便利。
モノタロウのレギュレータに付属の圧力計は、少しブレますが、これはしっかり安定してます。

これは注文コード 02001133 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年08月29日 22:28 満足度:

用途:機械の圧力表示

外径が40mmとありますが、届いた商品は最小部でも42mm強、最大部は44mm以上あります。正確な寸法を表示して下さい。

MonotaROからの回答:

書き込みありがとうございます。
メーカーに確認いたしましたところ、JISの表示でブルドン管圧力計の大きさは、目盛板の外形(mm)で表す為、
圧力計の大きさはケース外径ではなく、目盛板の外径となります。何卒ご了承願います。

これは注文コード 02001115 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年07月25日 16:57 満足度:

用途:機器の修理時に付属品である圧力計が不調だったために交換を必要とした

旧品と比較しても大差無く、違和感がなかった。

これは注文コード 60854437 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月13日 11:32 満足度:

用途:空気圧測定用に製品取付け

機能面では問題ないが、圧力計のガラス面が、擦り傷だらけだった。
ビニール袋に無造作に3個入れて放り込んだだけの梱包でとても精密機器の梱包とは思えなかった。まるで、ネジやナットの扱い。

MonotaROからの回答:

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
改善を検討します。
よろしくお願いいたします。

これは注文コード 02001142 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ