LEDオールフリー直管 ドウシシャ Luminous(ルミナス)

5つ
2件
4つ
2件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
ドウシシャ Luminous(ルミナス)

LEDオールフリー直管

販売価格(税別): 4,990 / 税込5,489

平均満足度: (4件のレビュー)

グロー式、ラピッド式、インバーター式のどれでも使えるオールフリーLED直管形照明。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2019年08月14日 16:59 満足度: 葵無線サービス 様

用途:室内の照明器具の取り換え

今までの蛍光灯と変わりなく明るいです。消費電力は15Wで、今までの半分以下で、設計寿命は40.000hです。工事不要と、書いてありましたが、器具の安定器が正常ではない場合は、ちらつきが時々出ます、よって直結式にしましたら、ちらつきは無くなりました。取説に直結式の接続図が、有りませんでしたので、電話で聞きました。パワーIN側へAC100Vを接続してくださいとの事でしたが、反対側へ接続しても、点灯しました。

これは注文コード 84410698 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月16日 09:34 満足度: 株式会社GOTO 様

用途:事務所

40w直管蛍光灯の代替。リ○ーの工事不要型を利用していたが、廃盤になった為、似たようなもので探していて発見。名前が分かり易く工事不要なのが有り難い。早速取り付けてみると、リ○ーよりも簡単。本当に普通の蛍光灯のよう。明るさは、眩し過ぎるくらい。しいて言うなら、20本位入の箱売りでお安くなるといいのに。

これは注文コード 84410698 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月14日 21:01 満足度:

用途:台所の照明

40W直管蛍光灯からの交換。そのまま商品を蛍光灯器具へ差し込むだけで使用できました。使用した感想ですが、色味は蛍光灯時と変わらなかったが明るさは少し暗くなったように感じた。
とは言え、必要十分な明るさで瞬時に点灯する事から良い買い物ができたと満足しています。

これは注文コード 84410682 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月26日 15:02 満足度:

用途:ドウシシャ Luminous(ルミナス) LEDオールフリー直管

グロータイプ及びラピットタイプに器具はそのままでLED式へ変えられるのでとても便利に使用させて頂いています。

これは注文コード 84410664 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ