充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ

5つ
4件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
マキタ

充電式インパクトドライバ(本体のみ)

販売価格(税別): ¥18,900

平均満足度: (5件のレビュー)

軸受け部の見直しでビット振れ大幅低減 軸受け部の設計を見直したことにより、作業時のビット振れの大幅低減と耐久性向上を実現しました。 楽らくモードの改良 作業シーンに合わせて回転スピードなどを自動で調整する「楽らくモード」を進化させ、「木材モード」・「ボルトモード」・「テクス用『厚板』モード」・「テクス用『薄板』モード」と、より多くの作業のアシストを可能にしました。 グリップを握ったまま打撃モード切替えが可能に トリガの前方に打撃モード切替えボタンを配置し、グリップを握ったまま、片手で打撃力の切替えが可能になりました。また、使用する頻度の高いモードをあらかじめ一つ登録し、手元のボタンで瞬時にモードを切り替えることができるモードメモリー機能も搭載しました。 本体左右の LED ライトで視認性向上 LED ライトの位置を本体の左右に配置することにより、ライト点灯時にビットやビス等の影が出来にくくなりました。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2020年06月13日 16:36 満足度: 岩田工業 様

用途:土木作業

型枠工事など多彩に使用しています、やはりマキタが良いですね。

これは注文コード 84939042 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年11月16日 12:01 満足度:

用途:太陽光パネル設置

パワーがあり最高です?直ぐに、発送して貰え、とても助かりました。

これは注文コード 84939058 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年07月26日 18:41 満足度:

用途:電気工事

早速送られて来ました。梱包よく荷痛みなし。用途に応じていろいろな強弱のパターンがあるのには驚き、進化していますね。

これは注文コード 84939042 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月06日 12:27 満足度: 高橋興産 様

用途:機械設置

色々な仕事でインパクトの使い方を変えられる「強さ」など凄く使いやすいです。

これは注文コード 84939067 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年07月30日 14:42 満足度:

用途:機械のメンテナンス

以前のものが水につかって正転のみしか回らなかったので.助かりました。

これは注文コード 84939067 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ