IP55防水・防塵対応Bluetoothワイヤレススピーカー サンワサプライ

5つ
3件
4つ
3件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
2件
サンワサプライ

IP55防水・防塵対応Bluetoothワイヤレススピーカー

販売価格(税別): 4,290 / 税込4,719

平均満足度: (8件のレビュー)

IP55防水規格・防塵規格を取得しており、タフな扱いにも耐えられるBluetooth4.2対応のワイヤレススピーカーです。汚れても簡単に洗えるのでアウトドアでの使用や入浴時、キッチン周りでも安心してご使用いただけます。省電力設計のBluetooth4.2に対応しておりiPadやタブレット、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで聴くことができます。最大6W(3W×2)のスピーカーユニットとパッシブ型サブウーハーを背面に搭載し、コンパクトなボディーからは想像できない迫力ある低音域と豊かな高音質を再現します。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。マイクは4名程度のミーティング通話などにも使用できる高感度仕様です。microSDカードスロットも搭載しており、microSDカードに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。SCMS-T方式で保護された音楽や地デジ・ワンセグの音声にも対応しています。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。Bluetooth機能非搭載機器とも接続できるステレオミニジャック1系統を装備。ストラップ用ホールを装備しており付属のカラビナなどでリュックに掛けたり浴室で吊り下げたりなど、様々な設置方法が可能です。【用途】防塵・防水機能を搭載し、タフな扱いにも耐えられるBluetooth4.2対応のワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2021年01月30日 22:15 満足度: 株式会社TAKUMA 様

用途:野外での音楽再生

操作方法が解りずらい。マニュアル通りにならないので困っている。

これは注文コード 89516184 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月28日 10:03 満足度: 有限会社エノキ 様

用途:混声合唱で使っています。

私は音楽が好きで、特にクラッシックギターと混声合唱をしています。特に合唱は少人数で唱っていますので、各パート(混声)での練習、四パートの練習の確認でとても助かります。音が少し籠りますのが残念ですが直ぐに結果をみんなに確認でき、重宝しています。

これは注文コード 89516184 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月15日 15:23 満足度: 佐久農水産 様

用途:音楽試聴

タブレットに接続して使用しています。
バッテリーの持ち、ボディーのタフさ、サイズ、音量、どれも満足です。

これは注文コード 89516184 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月02日 14:31 満足度:

用途:スピーカーの無いPC用。スカイプ用。

音声が思った以上に大きかったです。PCで音量調整しましたが、本体でも出来ますがやり難い感じです。マイク機能も思った以上に拾ってくれて良かったです。2台購入しましたが1台で十分でした。

これは注文コード 89516184 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月01日 19:11 満足度: 梅寿し本店 様

用途:お風呂でしようしています。

小型の割りに音質が良いです、それにブルートゥースで
パソコンと接続できるのがとても便利。

これは注文コード 89516184 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月24日 18:11 満足度:

用途:タブレット音源のスピーカーとして

音量十分でとてもよい品質だと思います。
値段以上のクオリティで大満足です。

これは注文コード 89516184 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年01月13日 22:05 満足度:

用途:演奏後の録音の確認

携帯電話を音楽演奏録音再生同時に使うので、電源供給が出ると便利思います

これは注文コード 89516184 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年11月14日 17:05 満足度:

用途:作業現場のBGM

使用してまもなく電源が入りづらくなり
それでも我慢して使用していましたが半年してついに電源ボタンの
ゴム部品が破損押せなくなり使用不可になりました

MonotaROからの回答:

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

これは注文コード 89516184 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ