3口電源ソケット コード付 USB2付 モノタロウ

5つ
2件
4つ
7件
3つ
1件
2つ
4件
1つ
0件
モノタロウ

3口電源ソケット コード付 USB2付

販売価格(税別): 1,090 / 税込1,199

平均満足度: (14件のレビュー)

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。またスマートフォン・携帯電話が充電できるUSBポートが2個付いています。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。【用途】DC12V車専用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 14件中 1件から 14件までを表示

並び替え:
2021年10月24日 21:56 満足度:

用途:ドラレコ取付の電源確保

1年程前に違うタイプと複数購入。
が、ソケットの差し込みが固く頻繁に抜き差しされる場合は苦労します、
異常に固くて入らず・・抜く時には車両側が壊れそうです。
ゆるくなるまで使いこむしかないですかね。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年03月10日 15:05 満足度:

用途:車内の電装品の複数使用時。

3口+2USBにしてはコンパクトで、車内で邪魔になりません。ケーブルも太くて安心感があります。電源スイッチがついているところもありがたい。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年01月29日 03:09 満足度:

用途:車のメンテナンス

電源ソケットが3口とUSBが2つあるのは魅力です。私の設置の仕方が悪いからだと思いますが、どのように設置しても不細工に見えてしまいゴチャゴチャしてしまいます。見栄えの良い設置のできるようにしてもらえると良いですね。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月12日 17:30 満足度:

用途:自動車のセンターコンソール用

車の中で充電する必要があり、購入しました。
USBの位置が、上に方が使いやすいと思います

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月20日 14:50 満足度:

用途:車の電源

3口でUSB付きを探していました。とても重宝していますが、ケーブルがもう少し長いと良かったです。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月24日 16:37 満足度: 葛生車庫 様

用途:電源の増設

ソケット3ヶ、USB2ヶで5ヶの電源を確保できて安価なのは、とても手が出しやすいと思います。
センターコンソール横に張り付けましたが、USB電源部分が外向き差し込み口がある為、出っ張りがとても気になります。
コードは付けたらあまり外すものではないので、電源コード側(裏側)にあればスッキリ使用できるのではないかと思います。
良い商品で安価で良いですが、もう少し改善していただけるともっと良い商品になると思います。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見誠にありがとうございます。
品質改善に努めさせて頂きます。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月02日 19:34 満足度:

用途:中国製のようですが、3口ソケットLEDイルミ、on-offスイッチつきでこの値段ならコスパ良し。接着の両面クッションテープの粘着が弱いのでその点はマイナス。

中国製のようですが、3口ソケットLEDイルミ、on-offスイッチ、USB端子つきでこの値段ならコスパ良し。接着の両面クッションテープの粘着が弱いのでその点はマイナス。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年03月19日 17:51 満足度: 兼松ポンプ工業株式会社 様

用途:車両の電源の増設

ソケットの差し込みが固く頻繁に抜き差しされる場合は苦心するかも。
両面テープが付属していますが、どちらがソケット側か不明でした。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月18日 23:28 満足度:

用途:傷が…

袋一枚での梱包なので本体に傷が多数あったのは仕方がないとは思いますが、汚れや指紋が付いていたのはため息モノでした…
残念です。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月07日 15:54 満足度:

用途:携帯充電用

電源コードが思っていたほど短いでした。手元にスイッチがありますが、
取付場所によっては、使い勝手がよくありません。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月04日 09:49 満足度:

用途:カーナビなどの増設用

穴の深さが浅く、シガープラグの納まりが不安定で抜けやすい。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年04月09日 15:06 満足度:

用途:車

5〜6個はソケットは買い替えをしましたが、これは安くてもしっかりしてました。接触がよくなかったり、すぐに壊れたりしましたが、これはしっかりしてました。
安かろう、悪かろうじゃなかったです。
モノタロウさんは物によっては当たり外れがありますから。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年04月25日 21:18 満足度:

用途:自動車整備時

意外と重いです。取り付け面を脱脂しましたが、付属の両面テープでは粘着が弱いです。一日間補強にマスキングテープを張っときました。
ちなみに気温25℃の屋外での作業でした。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月10日 14:31 満足度:

用途:車内電源確保

ドラレコとスマホ充電両方を一度にしたいが為に安かったので注文しました。
不満なのはUSB2つ挿そうとするとキツくて物によっては2つ挿せない。

MonotaROからの回答:

この度はご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

これは注文コード 25842663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ