3個口テーブルタップのレビュー

平均満足度 4.48 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3個口テーブルタップ オーム電機
オーム電機
499 / 税込 549
熱に強いPBT樹脂使用で本体まるごと耐熱 丈夫な二重被ふくコード トラッキング火災防止プラグ
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-31
用途:
事務所内
対象商品:
33604437

商品は普通です。
最近出荷予定日の連絡後、出荷遅れの連絡が来ることが多いです。最初から予定を多めにしてほしいです、期待しないので。

1人が参考にしています
2020-10-30
用途:
屋内で、小型家電への電源分配。
対象商品:
33604446

2mでは短すぎ、5mでは持て余すのでこの3mのコードのものが一番汎用性が高いです。また、プラグ部分が可動式のものは(自分の経験では)壊れやすいと思っているので、このようなしっかりしたプラグのものがいいですね。最近こちらのタイプのプラグが対他商品が減ってきたのでモノタロウさんでで購入できるのはありがたいです。品質も良く価格もとてもリーズナブルだと思います。

2021-02-03
用途:
オフィスの延長コード
対象商品:
33604446

値段の割にしっかりしてました。私の使用条件では必要十分です。

2021-01-23
用途:
電源が足らない時
対象商品:
33604446

安いのが良い。特に問題はない。本体が樹脂製でしょうか?
柔軟性があるので硬質な素材のように傷が付きにくいのでいいです

2020-12-10
用途:
コンセントの増設
対象商品:
33604428

病室の加湿器用のコンセントが足りなくて購入しました。商品はしっかりしたもので、安心して使用できそうです。配送も早くて、助かりました。また利用したいです。

2020-10-14
用途:
室内の延長
対象商品:
33604428

価格が安い、特別安い、只 難点 コードが 硬い 10個位買おうと思っていたが少な目でよかつたです。

瀬倉電気管理事務所 様2020-07-29
用途:
延長コード
対象商品:
33604428

自分で作っても良かったのですが作るより安かったので購入して使用しています。ものはしっかりしており何個あってもいいと思います。

株式会社喜田アイデイア 様2020-12-08
用途:
電源
対象商品:
33604428

何処と言って差し当たり他社と同じなので感想もない。

2020-05-21
用途:
ノートパソコンの電源に使用
対象商品:
33604428

在宅勤務が増え、デスクトップPCからノートPCへの変更で、机上でACアダプタ用の電源が必要となり大量購入しました。安くてケーブルも取り回しも丁度よかったです。

2020-06-05
用途:
電気工具、製品使用時
対象商品:
33604428

価格の割に使いやすくしっかりしています。3個口なのがよい。

千葉県自動車大学校 様2020-03-23
用途:
定期交換しています
対象商品:
33604455

火災も心配なので、定期的に交換しています。美観もよくなります。

株式会社岐阜髙島屋 様2019-12-15
用途:
催事用スポットライト配線
対象商品:
33604428

約30個もの照明を催事で点灯させるのに、手作りの配線コード作りは時間的に困難ですが、省エネタイプの照明であれば、この器具の連結接続使用が重宝しました。

1人が参考にしています
2019-10-25
用途:
電源取り口を作業場所にもっていくため
対象商品:
33604455

5m買ってよかったです。
ある程度動ける範囲があるので作業時に助かっています。

1人が参考にしています
2019-10-08
用途:
延長時
対象商品:
33604428

安価だし、三又コンセントだし助かります。ジャックが自在に曲がるならもっと役なのに

2020-06-01
用途:
扇風機の延長コード
対象商品:
33604428

電気店やホームセンター等で販売されているものと同一

有限会社大島技研 様2020-01-12
用途:
延長コード
対象商品:
33604446

一つのコンセントから延長して3箇所使えるので便利です。

株式会社ティエスティテクノ 様2020-09-22
用途:
交換、追加時
対象商品:
33604428

表面に光沢がなく、擦れるような扱いをすると汚れが目立ちます。使ったばかりなのでプラグハサミのばねの寿命がどれだけもつか?

2019-06-17
用途:
息子の新居に
対象商品:
33604446

息子の新生活の新居に、ついで買いですが購入しました、何かと延長コードは必要なので、助かります。

シンセイ 様2020-02-07
用途:
事務
対象商品:
33604428

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

2019-09-12
用途:
デスクワーク時
対象商品:
33604428

安っぽくないホワイトで気に入りました。
問題なく使用できています。