モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ モノタロウ

5つ
7件
4つ
1件
3つ
2件
2つ
0件
1つ
3件
モノタロウ

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ

販売価格(税別): 879 / 税込967

平均満足度: (13件のレビュー)

軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。【用途】機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 13件中 1件から 13件までを表示

並び替え:
2021年04月03日 15:11 満足度:

用途:配管

作りは、軽くてしっかりしている。
取ってはゴムで覆われていないが、素手で作業は行わない事が多いので、全く問題なし。ガタもなく、使い心地は今のところ問題ない。
この価格は間違いなく買いである。、

これは注文コード 40718099 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年03月24日 14:36 満足度:

用途:通常使用

軽量で使いやすい。少しガタが大きいが実用には問題ないと思われる。

これは注文コード 40718074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月27日 15:31 満足度: マイ電気商会 様

用途:工事作業やバイク整備での使用

工事作業やバイク整備での使用。小さくて使いやすい。

これは注文コード 40718074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月24日 22:13 満足度:

用途:機械のメンテ

軽く大変つかいやすいです。グリップ性も良く無理なく締めつけができます。

これは注文コード 40718074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年12月19日 15:30 満足度: YDK 米田電気機械 様

用途:機械組み立て時のボルトの組付け締め込み

スムーズに開きが変えれるので、ストレス無くと変えています。

これは注文コード 40718099 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月21日 14:39 満足度: アーバンリーベ 様

用途:配管は狭いところが多いですが、軽量で狭いところにも取り回しも楽で助かってます。

配管は狭いところが多いですが、軽量で狭いところにも取り回しも楽で助かってます。

これは注文コード 40718099 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月24日 08:41 満足度: 野田山堂 様

用途:エアコン取り付け

良い。肉抜きしてあるので軽い。握り具合もよし。200mm、250mmとサイズ違いで揃えています。

これは注文コード 40718074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月20日 17:14 満足度:

用途:車載工具に追加

軽量タイプというところに惹かれて購入したが、加工精度が非常に悪い。
確かに軽さは評価できるが、下アゴのガタツキが酷い。ウォームもバリが酷く指先を傷つけるような状態であった。
これだけガタツキがあると、ナットをナメてしまいそうで不安が残る。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

これは注文コード 40718074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2020年06月27日 17:14 満足度:

用途:車のメンテナンスに

予備の工具箱に入れる用に買いました。安いですが十分使えています!

これは注文コード 40718099 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月05日 21:58 満足度: コスモソリューション 様

用途:メンテナンス用

以前のモデルの後継品のようです。前の物の買い増しですが、質感が良くなっています。耐久性はしばらく使ってみないと分かりません。

これは注文コード 40718074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月05日 19:49 満足度:

用途:単車常備用

安価で小さい物を探していたので購入。まあガタはそれなりに有りますが最低限の使用には耐えられると思います。

これは注文コード 40718074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年05月30日 20:58 満足度:

用途:前バージョンの300を2ケ所有していますが今じゃ廃番。

今回新バージョンの250を購入。バリが前より多く所有する喜び無し!
スーパー、トップ、エビと各2けずつ使っていますが作り一番悪いな。モンキーとしての役目はすれど顎は厚いし500円違いならトラスコのほうが良いかもね。ひと昔前の新車購入時ついていたおまけの工具セットのモンキーの質感。

これは注文コード 40718099 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2020年06月30日 21:49 満足度:

用途:当たり前のネジ回し

プライスがよかつたので、購入してみましたが、
あそび、がたが多く気に入りません

MonotaROからの回答:


ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 40718083 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ