ボール型電動ドライバー USB充電式 LEDライト 両頭ビット付き エンプレイス

5つ
8件
4つ
6件
3つ
1件
2つ
2件
1つ
5件
エンプレイス

ボール型電動ドライバー USB充電式 LEDライト 両頭ビット付き

販売価格(税別): 3,890 / 税込4,279

平均満足度: (22件のレビュー)

早締めは電動モーターでラクラク、本締めはいつもの手動ドライバー感覚でできるUSB充電式電動ドライバー。USB充電式(USB Micro 5pin)。 バッテリー充電ランプ:充電中は赤色に点灯、充電完了後は緑色に点灯。PCやモバイルバッテリーからでも充電可能。六角対辺6.35mmビット対応のスリーブチャック。両頭、片頭ビットが使える。 高輝度LEDライト付き:暗い現場でも活躍。 スイッチ:ドライバー操作は手袋をしていてもミスなく操作可能。電気工事、設備工事、盤の組み立て、機器・装面のメンテナンス、自動車整備、バイク整備、DIYなど幅広いジャンルで活躍。【用途】電気工事、設備工事、盤の組み立て、機器・装面のメンテナンス、自動車整備、バイク整備、家具の組立に充電ドライバーとして。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 22件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2021年03月19日 19:59 満足度: 有限会社工藤新聞店 様

用途:カーテンレールの取付け作業

力を入れて、ねじ込み作業をする事無く、楽に取り付けられて、便利です。

これは注文コード 45891826 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年12月14日 23:54 満足度:

用途:細かく数多くのビス止めと狭い所の作業。

狭い所での作業には欠かせない工具だ。もう少し長い時間使用できるといいな。

これは注文コード 42620647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年03月17日 07:39 満足度:

用途:暗いところでネジを廻す時

大失敗でした。ドタイバー廻しボタンを押したときだけランプがつくのでネジ山を探す時にもドライバーボタンを押す。しかし、ネジ山にドライバーの先を合わせる時にはボタンを離すのでランプが消えてしまいます。暗いところで記憶と感で合わせます。非常に不便です。つきっぱなしのランプにしない理由が分からないです。大失敗でした。

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月21日 15:10 満足度:

用途:家具メンテナンス

バックに常時入れているドライバーをこちらの商品に変更
意外とトルクもあり作業が楽になりました。

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月04日 12:35 満足度:

用途:電気設備の修繕に使用

電気設備の修繕に使用しており、端子の取付、取り外しに非常に使いやすいです。充電時間も短く、電池切れは起きていません。

これは注文コード 42620647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年08月01日 10:22 満足度:

用途:自動車整備時

自動車の内装バラシ時に使用するために購入しました。
コスパ良し、LEDライトもついていて便利です。
もう少しトルクがあれば良かったです。

これは注文コード 42620647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月21日 11:24 満足度:

用途:修理時の作業

修理で早速使いました。作業に時間がかからないのがいいですね! 
以前から知ってましたが、買ってよかったです。

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年05月16日 14:33 満足度: 株式会社プロスパー 様

用途:建設現場

数回使用しましたが、動かなくなりました。全く使えない。

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月05日 11:06 満足度:

用途:日々の作業(ネジ締め全般)

パワーは問題ありません。
ボタンの位置がどの指で操作するのが楽か手探り中です。

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年12月27日 14:41 満足度: 社会医療法人川島会川島病院 様

用途:電工作業

これまでも比較的小型の電動ドライバーを使用していましたが、これはその1/3の大きさでポケットにも入り最後の締めも自分のトルクで決まるので大満足です。

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年02月29日 15:54 満足度: 株式会社 ハマホーム 様

用途:アルミフェンスの組立て

思ったより使い勝手が良かったです。
慣れれば、使いやすい。

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月12日 00:04 満足度: 株式会社ネクスト 様

用途:通常のドライバーとして

長いビスが多くなって手回しでは苦痛でした、電ドラは場所取るし重いし不便、しかし電池がもたない、も少し欲しい欲だけど

これは注文コード 45891826 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月05日 18:03 満足度:

用途:DIYや音響機器の修理

初めて使いましたが楽です。ボタン一つで締めたり緩めたり便利です。
換えのビットも豊富にあるので、そこも満足してます。

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月11日 22:01 満足度:

用途:機械メンテナンス

充電端子に保護カバー無い為、水や埃の付着が気になる。手動では、仮締め位のトルクで使用しないと内部の部品が壊れます。初めて6ミリのネジを緩める時1回目で破損しました。対応は4ミリまでの印象

このレビューは参考になりましたか?
 
2019年12月04日 18:14 満足度: 有限会社山口電気商会 様

用途:電気工事

中々具合が良いです。但し付属のビットは感心しません。

これは注文コード 42620647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月24日 15:04 満足度: 880mito 様

用途:建具、ドア等の調整時

想像以上に力が有りますので使い勝手が良いと思います。

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月12日 11:18 満足度:

用途:機械のメンテナンス時

購入して1ヶ月程で、フル充電してもネジ2〜3本締めるとバッテリーが無くなります。

これは注文コード 42620647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年04月11日 11:28 満足度:

用途:生活配管 (パネル脱着時)

本締めは手動可能と記載していたのにも関わらず空回りする次第…。

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2020年01月11日 15:18 満足度: 岡山冷電サービス 様

用途:機械修理、エアコン工事

ライトが付くので狭い空間の作業が楽になった
長ビス時手回しが必要なく作業性が上がった!

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年12月29日 16:33 満足度:

用途:自宅内作業用に。

ちょっとした組立や修理等でインパクトを持ち出す事が無くなりそうなので購入。
他社製品よりは安いが、相違点として
・microUSB差込口に蓋がない
・通電方法がボタン
・LEDがボタン連動で遅れ消灯しない
改良してくれるとありがたい。

これは注文コード 42620638 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ