エンジンブロワ(125B)のレビュー

平均満足度 4.33 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンブロワ(125B) ハスクバーナ
ハスクバーナ
   
使い勝手がよく吹き飛ばす力の強い、効率的なハンディーブロワーです。バランスがよく、簡単に操作ができる設計になっています。ブロワー専用機。 【用途】枯葉などの吹き飛ばしに
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社住崎建築事務所 様2024-12-26
用途:
庭掃除

敷地内にケヤキ・イチョウと大木があり、今までは「ほうき」で掃除していましたが、エンジンブロア―で掃除の時間短縮が図れ満足しています。

2023-06-14
用途:
草刈り等の後始末に利用しています。
対象商品:
46570248

安定していて 力も強くて問題ありません
他社製品も使用していますが 風力が勝っています。

1人が参考にしています
2024-04-09
用途:
落ち葉の吹き飛ばし
対象商品:
46570248

1時間ほど使用しましたが、重くて大変だった。申し越し軽い方がよかった

御庭番もちづき 様2021-10-21
用途:
学校の落ち葉清掃
対象商品:
46570248

295ページの英文の取説がありましたが、16ページの和文の取説だけで十分だと思います。ブロアーノズルの取り付け方が初めての人にはわかりずらいと思いました。付属のプラグレンチに付いているマイナスドライバーで本体の接続部分の下のネジを緩め、ノズルのフック形状になった部分を差し込み元の通りにネジを締めれば1本目が取り付けられます。2本目は吹出し口を選んで取説書の通りに接続して完成です。この商品の魅力は私が比較した9台の中で一番コスパに優れていた事です。今日3日目ですが、全く問題ありません。

5人が参考にしています
株式会社 沃豊総本社 様2021-10-04
用途:
自治会の草刈り後始末
対象商品:
46570248

自治会の草刈り後の道路上に散らばったゴミを容易に集めるために使用。吸引はすることがないのでこの機種で十分なのだが、最高風量が76m/sとの事で実際に試すとなかなか強く購入して良かったと思う。エンジンをかけて暖機運転後もしばらく排気に白い煙がでるがチヨークの際に燃料が濃いくなるのでしばらく使用していると煙はなくなった。

3人が参考にしています
2019-12-22
用途:
自宅の庭や周辺の掃除等
対象商品:
46570248

この値段でハスクバーナーは信じられませんでしたが業務使用ではないので試しに購入してみました。性能的には充分だと思います。長時間満タン使用は筋トレになりますよ。吹き出しの筒が3本来ましたが写真では2本?1本は吸い込み機能があるバージョン用かな?しばらく悩みました。
また本体との接続部分にやや不安がありテープを巻いてから接続安定しました。エンジン音かなり静かなレベルではと感じました。
いい仕事するかわいい道具、かなり気に入ってます。

5人が参考にしています