KN95マスク 5層立体型 ホワイト 20枚入のレビュー
- 用途:
- 外出時、作業時に使用
- 対象商品:
- 53859883
他メーカーの同じようなタイプのマスクを使用していたので、価格も安かったので試しに購入しましたが、とにかくマスクとゴムの接着が弱すぎてちょっと引っ張っただけでマスクからゴムが取れてしまいました。言い方は悪いのですが、融着も何も無く普通の糊でちょっと貼り付けただけで、だたくっついているだけという感じを受けました。100円均一で同じようなマスクを1枚100円で売っていますが、そちらの方がゴムも取れず普通に使えます。このマスク、今は販売終了になったみたいですが、こういうクレームがあると、販売終了も当然だろうと思います。こういうことは以後無いようにして欲しいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めて参ります。
- 用途:
- 通勤や都会出張の時の満員電車に乗る時
- 対象商品:
- 53859883
全体的にフィット感が良く、口元に空間ができるので口が触れることもないことが気に入ってます。 ただ使用時に耳紐が根元から切れることが度々で、だから常に2、3枚を携帯します。片方が紐付いてない時2回もありましたから、商品を出荷前にしっかり検品してほしいです。
貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めて参ります。
- 用途:
- 仕事
1箱ずつの販売、再開お願いいたします。個人で50箱はいらないてす。品物は生地が厚くよかっので。
- 用途:
- 外出時
- 対象商品:
- 53859883
マスク自体の機能は普通のマスクよりいいと思います。風邪をひきやすいのでとても助かっています。表情筋が押さえつけられるくらいしっかりしています。
ゴムがきついので、私はゴムを外して一番外側でホチキス止めして使っています。マスク用ゴムの巻きを買ってつけかえて使おうかと思っています。
普通のマスクよりお値段が高いので、私は個人的に帰宅後すぐにアルコールスプレーを両面にかけて何度か再利用しています(自己責任で)
- 用途:
- 粉塵作業
- 対象商品:
- 53859883
少し金額が高いが高性能。口の中にスペースがあるので圧迫感が無く長く付けていられるのが何よりありがたい。
- 用途:
- 客先訪問時
- 対象商品:
- 53859883
全体的にフィット感が良く、口元に空間ができるので口が触れることもないです。
ただ使用時に耳紐が根元から切れることが数度、それでもリピートしてます。
- 用途:
- covid-19外出用
- 対象商品:
- 53859883
小生頭がデカイのか耳掛けゴムひもがきついので、3cmくらい継ぎ足して使っている。鼻の先に余裕空間があり、当たらないので良い。
- 用途:
- 工場内作業時、溶接などの作業中
- 対象商品:
- 53859883
錆止めなどの塗料を遮断して、匂いを余り感じなくしてくれます。
体を守るのにいいですよね。
- 用途:
- 外出時、買い物等混雑な人込みで使用
- 対象商品:
- 53859883
全体的にフィットして、面積も大きいので息苦しさも殆どない。特に鼻の両脇の隙間がないようにできるので、人混みへ出た時も安心できる
- 用途:
- 受付の仕事中に使用
- 対象商品:
- 53859883
マスクの機能として必要にして充分、満足しています。
時々鼻が痛くなるとずらしています。
外す時、すごく痛い時がたまにあります。
- 用途:
- 講話
- 対象商品:
- 53859883
講習会の講話などで使用しています。立体形成された縁が鼻筋から全体にぴったりフィットし唇とマスクの間に空間ができるので会話が楽ですし、はっきりとした発声ができます。しっかりできていて価格も抑えられている良品です。
- 用途:
- 埃っぽい作業の時
- 対象商品:
- 53859883
付け心地がたいへん良い。ただ、ミミにかける紐を少し引っ張ると、本体との圧着部分から簡単にとれてしまったものがあった。これがなければ、
満足の評価を付けた。