グリースガン用グリルノズルホース付きのレビュー

平均満足度 3.25 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリースガン用グリルノズルホース付き ベストアンサー
ベストアンサー
1,798 / 税込 1,978
【デュアルハンドル機能】軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでハンドルを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、別売りの品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。 【用途】自動車や建設機械、工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
発幸技術有限会社 様2024-12-06
用途:
機械設備のグリースアップ作業

先端をニップルにしっかりと取り付けられるのと、セットした後ポンプを押すのが楽になる。

佐藤工務 様2024-11-30
用途:
とても便利

ホースとノズルのネジ山が合わないのは他のレビュー主と一緒ですが、適当にねじ込んで使っても漏れないので大丈夫だと思います。
がっちりキープしてくれてとても便利です。

2024-12-02
用途:
グリース充填

1回目は、漏れも無く作業して
もっと早く購入すれば良かったと思ってましたが2回目から何度グリースアップしても
外れて漏れてしまいました。
やはり、値段が安いので使い捨て商品で、がっかりしました。

1人が参考にしています
2024-11-01
用途:
機械のメンテナンス

この手の物は、グリップ?を握るとロックが解除され、グリップから手を離すとロックされる物だと思って購入。
結果は、グリップから手を離した時にロックされるのは予想通り。
ただし、グリップを握っても、グリスニップルへの差し込みは普通のホースと同じで、結構な力で押し込まなければならない。
確かに、写真でもグリップを握った状態で先端が開いていない、ここをちゃんと見ておくべきだった。
まぁ、ただのホースよりは抜き差しの耐久性が有るのかな?、と言う感じ。
あと、付属のホースは結構固い。

3人が参考にしています
2024-10-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
63007780

グリスガンとホースのねじ山が違う(ミリ山とインチ山)
変換する ジョイントが必要。

2人が参考にしています
有限会社 丸一石油商会 様2024-08-19
用途:
グリスアップ
対象商品:
63007780

しっかりロックできて グリス漏れもなく コスパもよくて
いい買い物をしました。

1人が参考にしています
2024-06-06
用途:
グリス差し
対象商品:
63007780

今までは片手でニップル側を押さえてグリスガンを片手でなんとかやっていましたが、この商品で固定できて両手で煽ることができるので助かります。

2人が参考にしています
2024-07-01
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
63007780

グリスガンへの取り付け(ホース)ネジのハマリが悪い。

5人が参考にしています