制御機器/はんだ・静電気対策用品の口コミ・評価

レビュー検索結果 20,330件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1. 波動スイッチ スナップインタイプ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥139 〜
ミヤマ電器 波動スイッチ スナップインタイプ 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ
2017年01月21日 16:55 満足度: オオノ技術士ジムショ 様

用途:LED照明のスイッチ

スプリング,筐体,端子ともに問題のない造りです。許容電流を十分確認して使用するのが安全です。

これは注文コード 38907671 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2. 2SAR513PT100 ROHM

販売価格(税別)  
ROHM 2SAR513PT100 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > ディスクリート > トランジスタ
2017年01月20日 16:07 満足度:

用途:自作のパワーアンプ製作

関連商社からの取り寄せになるためか発送まで少し時間がかかりましたが、確実に届くため安心感がありました。

これは注文コード 25511088 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3. 2SCR513PT100 ROHM

販売価格(税別)  
ROHM 2SCR513PT100 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > ディスクリート > トランジスタ
2017年01月20日 16:09 満足度:

用途:自作のパワーアンプ製作

コンプリで購入しましたが、性能はほぼそろっています。安心して使えそうです。

これは注文コード 25512314 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4. 盤用HB型ブザー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別)  
パナソニック(Panasonic) 盤用HB型ブザー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > ブザー
2017年01月20日 16:12 満足度:

用途:食品製造時の設定温度より上昇した時の報知に使用。

既設の盤に取り付けるためレール取り付け用ががどうしても欲しい。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 38262673 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5. 防水コネクタボディ接地3P 大阪魂

販売価格(税別)  
大阪魂 防水コネクタボディ接地3P 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 電源コード/コンセント(FA) > コンセント(FA) > プラグ / ボディ(ソケット) > 標準/平刃タイプ > 標準/平刃ボディ(ソケット)
2017年01月30日 08:27 満足度:

用途:動力電源の延長線作成に使用

ゴムカバーへの着脱がネジ止め式になっているために電線との接続がスムーズに行えた。

これは注文コード 19097146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(12件)

6. ヒーター 100-120V 白光

販売価格(税別) ¥2,190 〜
白光 ヒーター 100-120V 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて関連用品
2017年02月02日 18:28 満足度:

用途:はんだごてのメンテナンス

白光FX-600はんだごてのメンテナンス用品です。この部品単独では、白光直営ネット店舗以外では、秋葉原の店舗含めて扱っている所が無く、安く手に入って助かりました。

これは注文コード 21277463 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

7. SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型) SURE(石崎電機製作所)

販売価格(税別) ¥3,490 〜
SURE(石崎電機製作所) SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式
2017年01月31日 15:22 満足度: オン・セミコンダクター株式会社 様

用途:板金

板金、ステンレス、トタン、ブリキ用のはんだ付け用に購入しました。
使用は、まったく問題ない。安定した熱量が確保できます。
問題は、コテ台です。30W程度のコテ台を使用していますが、熱くなりすぎで
台に長時間、置くことができません。
100Wクラス用のコテ台が必要ですが、良いのが見つからない。。。

これは注文コード 10237561 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

8. 3P20Aゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥749
明工社 3P20Aゴムプラグ 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 電源コード/コンセント(FA) > コンセント(FA) > プラグ / ボディ(ソケット) > 標準/平刃タイプ > 標準/平刃プラグ(キャップ)
2017年02月10日 11:49 満足度:

用途:精米

大変良い、室内使用でゴムの劣化は? どの位で交換したら良いのか

これは注文コード 10241341 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

9. こて先温度計用 センサー (K熱電対)校正付 白光

販売価格(税別) ¥999
白光 こて先温度計用 センサー (K熱電対)校正付 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ用測定器 > こて先温度計
2017年02月15日 15:21 満足度: カワサキS/S 様

用途:半田鏝の温度測定

精密基盤の生産で必需品です。即納のため助かっています。

これは注文コード 06567425 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

10. トグルスイッチ MS-621シリーズ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥129
ミヤマ電器 トグルスイッチ MS-621シリーズ 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > トグルスイッチ > トグルスイッチその他関連用品
2017年02月06日 16:30 満足度:

用途:無線機修理用

定形外などの送料の安い方法を検討してほしい、100円の物で500円の送料ではね…

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 38907364 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

11. マウントラバー パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
パトライト(PATLITE) マウントラバー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > 報知器その他関連用品
2017年02月15日 19:33 満足度: 井上電気保安管理事務所 様

用途:農業ハウスの警報パトライトの取り付けクッション

屋外取り付けに必要部品でパンフレットでわかりました。

これは注文コード 06342865 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

12. 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29) 富士電機

販売価格(税別) ¥499 〜
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体
2017年04月06日 08:39 満足度: 有限会社 中金製麺所 様

用途:スイッチの交換

安定した動作で安心できます。早く届いて良かったです。

これは注文コード 34924696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

13. Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体
2017年04月05日 16:54 満足度: 瀬尾製作所株式会社 様

用途:プレスの押し釦スイッチの交換

交換前の押し釦スイッチと同じ寸法で取付ける事ができ
大変簡単に取付けることかできた

これは注文コード 59735663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

14. 809用袋ナット 白光

販売価格(税別)  
白光 809用袋ナット 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて関連用品
2017年04月06日 17:03 満足度: 有限会社ガラット 様

用途:白光808に使用しました

もう少し錆びないような製品が欲しいネジが回らなくなります。

これは注文コード 39528255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15. ACブロワ MBシリーズ 可変速MBシリーズ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥3,990 〜
オリエンタルモーター ACブロワ MBシリーズ 可変速MBシリーズ 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却(制御機器) > ブロワ > ブロワ本体
2017年03月29日 18:09 満足度:

用途:交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

これは注文コード 00538657 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16. 2SC1947-01 ミツビシ

販売価格(税別)  
ミツビシ 2SC1947-01 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 受動部品 > 受動部品その他関連用品
2017年06月27日 08:02 満足度:

用途:古い無線の修理部品を交換

製造中止のトランジスタであり、見つけた時は感度しました。これからもりようさせて頂きます。

このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

17. 端子台アクセサリ ショートバー TJ26シリーズ パトライト(旧春日電機)

販売価格(税別) ¥749 〜
パトライト(旧春日電機) 端子台アクセサリ ショートバー TJ26シリーズ 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > 端子台 > 端子台その他関連用品
2017年06月27日 15:52 満足度: 株式会社ギャジット 様

用途:制御盤、配電盤製作

同社製の端子台とピッチが合わない。無理に止めればバリアーが破損。製品管理はどうなっている!

MonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

これは注文コード 87402752 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

18. Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
IDEC(和泉電気) Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体
2017年07月01日 23:18 満足度: 牛正屋 瀬川 様

用途:製品機械のスイッチ

コレはとても助かりました、20年使っている機械なので壊れて当たり前だがすぐに送られ簡単に取り換えられタッチも良く喜んでいます。

これは注文コード 59957852 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

19. KT2温調器(AC・SSR) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥9,990
パナソニック(Panasonic) KT2温調器(AC・SSR) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体
2017年07月09日 08:48 満足度:

用途:複雑な温度制御

非常にコンパクトですが、プログラム機能や外部操作スイッチも付けられ、絶対お得です。

これは注文コード 85928561 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

20. リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッド オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
オムロン(omron) リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッド 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 検出・センサ > リミットスイッチ > 汎用タテ形リミットスイッチ
2017年07月12日 07:43 満足度:

用途:破損した先端交換保守品、先端交換だけで手間がかからない。

本体一式買換えよりは安価ですがも少し安くはならないでしょうか、

これは注文コード 39101422 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

21. ゴムキャップ 接地3P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥939
パナソニック(Panasonic) ゴムキャップ 接地3P 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 電源コード/コンセント(FA) > コンセント(FA) > プラグ / ボディ(ソケット) > 標準/平刃タイプ > 標準/平刃プラグ(キャップ)
2017年07月14日 22:11 満足度: 有限会社馬場自動車工業所 様

用途:配線

パナソニック製だけあって良いです。まったく問題なしです。

これは注文コード 35183023 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

22. タクタイルスイッチ B3F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥41 〜
オムロン(omron) タクタイルスイッチ B3F 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用スイッチ > タクタイルスイッチ
2017年07月13日 14:45 満足度:

用途:制御基板のスイッチ

ちょっとお値段は高いが一流の日本メーカー製は良いです。
中国製は長持ちしません。

これは注文コード 46478065 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

23. 耐水型AC軸流ファン R87T オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,990
オムロン(omron) 耐水型AC軸流ファン R87T 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却(制御機器) > ファンモータ > ファンモータ本体
2017年07月16日 21:52 満足度:

用途:製品の部品として使用

リード線の元の部分から水が浸入しないか? 少し心配している。

これは注文コード 39092085 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

24. TWS型シリコンプロテクター付プラスチックケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥649 〜
タカチ電機工業 TWS型シリコンプロテクター付プラスチックケース 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体
2017年07月20日 14:48 満足度:

用途:電子機器の製作

サイズがちょうど良いので選びました.シリコンプロテクターは感触が大変よく,デザイン的にも上質な印象を与えてくれます.

これは注文コード 88215303 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

25. 温度センサ RN1シリーズ 日本電測

販売価格(税別) ¥11,200 〜
日本電測 温度センサ RN1シリーズ 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器その他関連用品
2017年07月17日 22:45 満足度: 有限会社愛豊電気 様

用途:機械の保守メンテナンス 交換部品

海外製の装置なのでサイズ等が合わない物が多かったが
ここの製品は ほぼ同じサイズで 装置の改造をしなくても交換できた。
但し ケーブルの配色は異なっていたが 簡単に わかった。

これは注文コード 46752447 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

26. ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ(汎用品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,590 〜
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ(汎用品) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 遮断 > 漏電遮断器 > 漏電遮断器本体
2017年07月18日 06:51 満足度:

用途:町工場の負荷契約からブレーカー契約変更時

注文時から翌日入手・梱包も安心でまた価格も安く満足しています。
一つだけ要望ですが、付属の取り付けビス(5.5mm)がブレーカーBOX用
の為、壁直ずけ木ネジタイプの7.5mmも付属に入れてほしい。
(2本の為別途50本入りを購入。この長さは余り使用する事なく無駄になった。)メーカーへの要望でしたかね〜。

これは注文コード 37613852 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27. ICパック(チャック付) アズワン

販売価格(税別) ¥3,790 〜
アズワン ICパック(チャック付) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電気対策マット・シート類その為関連用品
2017年08月03日 14:38 満足度:

用途:電子部品の分類整理・保管用

チャックにより何回でも出し入れが可能のため、便利に使えています。
唯一の難点は、チャックが全開しない(左右の両端が密着されている)ため、横幅いっぱい(B7サイズ)の紙などを入れる時は、一旦入り口で丸めて入れて、中で広げるようにしないと入らないです。

これは注文コード 33458092 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

28. 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

販売価格(税別) ¥7,390 〜
富士電機 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 遮断 > 漏電遮断器 > 漏電遮断器本体
2017年08月03日 20:01 満足度: 新和テクノロジ株式会社 様

用途:電源回路

選定に悩んだけど、このような商品はそれ相応と思います。

これは注文コード 50185457 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

29. 24bit 96kHz 小型D/Aコンバーター 共立プロダクツ

販売価格(税別)  
共立プロダクツ 24bit 96kHz 小型D/Aコンバーター 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > 集積回路(IC) > データコンバータIC
2017年08月05日 14:25 満足度:

用途:テレビの光音声出力をアナログ主力で取り出すのための必需品です。

コンパクトに光出力をアナログ接続ができ外部スピーカーへの接続利用が簡単に安価に高音質にできる。 アナログ出力のピンジャックサイズ(規格)を表示すべき。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 08503452 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

30. フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥40 〜
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ
2017年08月05日 17:22 満足度: 西村 様

用途:環境試験の通信ケーブルで使用

軽くて接続が簡単にできますが 破損もしやすいので予備分も購入オススメします。
納期がかかりすぎるのが難点です。

これは注文コード 08593243 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ