レースセンターの口コミ・評価

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:

1.レースセンター 田倉工具

販売価格(税別) ¥1,690 〜
田倉工具 レースセンター レースセンター
2018年07月07日 06:09 満足度:

用途:旋盤治具に使用

卓上旋盤で主軸側ドリルチャックが無く、他社製で揃えると2万円弱かかります。
このレースセンターは「60全鋼」なのでバイトをきちんと選べば、市販のドリルチャック用のネジ切りが出来ます。

私は、レースセンターに雌ねじ1/2-20山を切って、市販の六角軸付きドリルチャック(13mm用1/2-20山)・(13mm・10mm・6.5mm用3/8-24山)・(4mm用1/4-40山)の異径ねじを作り用途に合わせて使い分ける予定です。
(六角軸付きドリルチャック13mm用は、メーカーによって異なるので作成前に確認が必要です。 私は両方持っているので両方書きました。)

旋盤の把握最少径は3.0mm以上が多いと思いますし、レースセンターを加工してドリルチャックを付けた方が、加工長が伸びます。

また、ドリルチャックの把握最少径は0.1mm(4mmドリルチャック使用時)なので、外径Φ0.3mm・内径Φ0.1mmのパイプも作成できます。 
(両面プリント基板に使用)

よってオリジナルの両面プリント基板のスルーホールピン部品が作れます。
作成に慣れれば、4層プリント基板用のスルーホールピン部品も作れます。
両面プリント基板のスルーホールピン部品は、サンハヤト他で販売されていますがかなり高いですし、使い勝手が慣れても電子部品半田付け後に交換をしようとすると、スルーホールピンが抜けます。
(再度、高いサンハヤトのスルーホールピンを付け直さないといけません。)

自分で作るスルーホールピン部品は、欠点を改善できます。
(電子部品半田付け直しでも、スルーホールピン部品が抜ける事はありませんし、万が一抜けても再利用出来ます。)
材料代だけを考えれば、かなり安くなります。(工賃手数料を加えても、安くお分け出来ます。 当分先だけど・・・)

ただし問題は、プリント基板用CNCフライス盤に当方のスルーホールピンが対応していない事です。
現時点での対応方法はありますが、プリント基板用CNC加工ではなく、普通のCNCフライス盤ソフト(3D)でプリント基板を加工しないといけません。

プリント基板用CNCフライス盤(オリジナルマインド社 KitMill CIP100を現在使用)、
ですが、今現在、自作CNCフライス盤とPROXXONのフライス盤のCNC化部品をMonotaROからゆっくり購入して作っています。
完成は未定です。

完成したら、ホームページから案内させて頂きますが、ここに私のURLを書いて良いのかな??

これは注文コード 40943795 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

2.超硬レースセンター モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890 〜
モノタロウ 超硬レースセンター レースセンター
2014年01月10日 08:37 満足度:

用途:卓上旋盤で使用

卓上旋盤では十分すぎるスペックです。超硬付きで、5割増しの長さのレースセンターを作って戴ければ再購入します。

これは注文コード 06754447 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

3.超硬レースセンター 田倉工具

販売価格(税別) ¥3,290 〜
田倉工具 超硬レースセンター レースセンター
2015年01月15日 14:25 満足度:

用途:NC旋盤での切削時に使用します。

今までは他のメイカー品を使用しておりましたが、
田倉工具製の超硬レースセンターはとても品質がいいです。

これは注文コード 06143706 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4.レースセンター 田倉工具

販売価格(税別) ¥1,690 〜
田倉工具 レースセンター レースセンター
2017年10月21日 22:35 満足度: かねとく工房 様

用途:木工旋盤のテールストックセンターとして使用。

使用中の木工旋盤テールストックにビッタリ合い所期の使用ができた。価格的にも手頃で良い買い物であった。防錆紙で包んであったが、一箇所白い錆のようなものが付いていた。

これは注文コード 40943795 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

5.超硬レースセンター モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890 〜
モノタロウ 超硬レースセンター レースセンター
2010年12月06日 13:31 満足度: 田中農林 様

用途:旋盤作業における長い棒材の振れ止め

少し使っただけですので耐久性については不明。
芯ブレは少ないと思う。

これは注文コード 06754456 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

6.レースセンター 田倉工具

販売価格(税別) ¥1,690 〜
田倉工具 レースセンター レースセンター
2016年07月25日 20:29 満足度:

用途:旋盤・ボール盤・フライス盤の治具として加工

超硬チップを使っていないので再加工が容易で、MTドリルチャックやMTコレットチャック(引きネジ)・自作ベアリング入りレースセンターなどの作成が簡単です。
傘型レースセンターやベアリング入りドリルチャックも、その気になれば作れます。

超硬チップを使っていないので、MonotaROブランドより安いです。

旋盤では、超硬チップを使っていないので、回転芯出し用としてはあまり向いていません。
素材と一緒に回転させるケレ加工に向いています。

ボール盤・フライス盤では、分割テーブル・クロステーブルのセンターだしや中心目安などのケガキなどにも使えそうです。

治具として追加購入予定。

これは注文コード 40943786 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

7.超硬レースセンター モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890 〜
モノタロウ 超硬レースセンター レースセンター
2007年12月11日 13:59 満足度: 杉本鉄工株式会社 様

用途:旋盤にて使用

安いのに振れないので安心して使っています。

これは注文コード 06754447 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

8.超硬レースセンター モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890 〜
モノタロウ 超硬レースセンター レースセンター
2010年04月30日 23:27 満足度:

用途:旋盤工作

精度は振れもなく問題なかったのですが、精度確認後、SS400の丸棒加工開始、5分後くらいに振れだしたのでセンター確認したところ、超硬部分が欠けていました。

丁度、ダイスホルダも作る予定でしたので、今はダイスホルダのシャンクとして使っています。

MonotaROからの回答:

このたびは、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

これは注文コード 06754456 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

戻る ページ: 1 次へ