本体 の口コミ・評価|みんなの商品レビュー 【通販モノタロウ】圧着工具:作業工具/電動・空圧工具

本体の口コミ・評価

レビュー検索結果 365件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) マーベル

販売価格(税別) ¥9,990
2014年12月18日 16:35 満足度: オートレイド 様

用途:太い配線の端子取付

デカい端子も楽に圧着が出来ました。

これは注文コード 35050854 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

2.ミニ圧着工具 DENSAN

販売価格(税別) ¥4,590 〜
DENSAN ミニ圧着工具 本体
2015年07月30日 16:30 満足度:

用途:裸圧着端子用に使用する

今まではこのサイズの圧着工具は1.25と2muしか圧着できず、主にIV線(1.25)の圧着に使用しています。
今後は大きな端子もこの工具でOKなので持ち運びに重宝する。

これは注文コード 10735234 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

3.圧着工具 ホーザン

販売価格(税別) ¥7,990
ホーザン 圧着工具 本体
2015年08月18日 15:52 満足度:

用途:BNC連続で多数圧着

とにかく疲れなくて良いです。 軽くて握りが良いですね。 左利きの人も素直に使えるのは便利です。

これは注文コード 35150114 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

4.圧着ペンチ絶縁端子用/接続端子用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,603
2016年12月23日 21:40 満足度: JMOS株式会社 様

用途:細ワイヤーロープ(φ1.5)のアルミスレーブの圧着と線材の皮むき

安く購入でき、目的とした機能は満足できた。ただし、他の圧着ペンチを使用していないので何とも言えないが、圧着後のアルミスレーブにできる傷が、見栄え良くないのが残念。

これは注文コード 89616134 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン

販売価格(税別) ¥3,990
2017年03月10日 18:24 満足度:

用途:工場のエンコーダケーブル修理

色んなサイズに対応できるかと思いましたが、ちょっと欲張りすぎたかな・・・ 肝心の一番の目的だった極小コンタクトの長いハネのカシメがうまくできませんでした。 
事前にハネの先をペンチで曲げておけば良いのですが数が多いと面倒です。 
後で入手したE社のペンチは対応レンジが狭く、自動車やオーディオ用の大きなサイズのコンタクトはカシメられませんが、前処理無しでもきれいにカシメ(丸め)ることができたので、結果的にはこちらを使っています。  
よく考えれば自動車の配線は手持ちの汎用ペンチで充分だし、それ以外のサイズを必要とする場面など私には無いのだから、最初から極小コンタクト用に絞った製品をチョイスすべきでした。
私のように特定のサイズしか必要としない人には、不要なダイスが多過ぎて使いにくいと思います。

これは注文コード 07032794 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(9件)

6.圧着ペンチ絶縁端子用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,320
2015年04月15日 15:21 満足度:

用途:端子圧着

価格の割は良いと思います。

これは注文コード 89616125 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

7.手動式圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 泉精器製作所

販売価格(税別) ¥11,900
2016年02月09日 15:04 満足度:

用途:丸形圧着端子かしめ用

丸形圧着端子のかしめ、女性でも上手にできています。

これは注文コード 02271175 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.ワイヤーロープスリーブ圧着工具 エスコ

販売価格(税別)  
2016年03月28日 14:23 満足度:

用途:カシメ作業

ワイヤーカッターも付いているので便利です

これは注文コード 03545981 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

9.ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベル

販売価格(税別) ¥5,290 〜
2016年03月16日 21:37 満足度:

用途:配線作業

軽量で、8ミリまでの圧着が出来るので、とても扱いやすい工具です。工具箱内も、収まりがいいし邪魔にならない。圧着時も、とても軽く出来るので、女性でも扱える工具だと思います

これは注文コード 35050836 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.圧着ペンチ接続端子用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,226
2016年04月30日 15:03 満足度: 株式会社森本毎乳舎 様

用途:電気配線

儀ほし端子の圧着用として以前から使用。失ったので再購入もっと高いのもあるがDIY以上プロ以下で十分です。ただビスのカットは付いているが、M4以上は切れない

これは注文コード 89616116 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

11.圧着ペンチ エスコ

販売価格(税別) ¥3,640 〜
エスコ 圧着ペンチ 本体
2016年08月22日 17:37 満足度: 川重商事株式会社 様

用途:圧着

JIS規格の圧着ペンチとして最安で良品。

これは注文コード 03481861 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

12.オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン

販売価格(税別) ¥7,890
2016年05月01日 22:15 満足度:

用途:ハーネスカプラの端子取付

車用品店に簡易型があるのですが、開閉が硬く圧着も正確か不安でしたが、
この商品だと圧着が正確で良かった。

これは注文コード 35150096 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

13.圧着工具 DENSAN

販売価格(税別) ¥9,990
DENSAN 圧着工具 本体
2016年09月26日 15:35 満足度:

用途:VAの圧着工事

値段が高かったのが、嫌だった。また、4こしか、できないじゃまくて、10こぐらい、この圧着気で、できないかなと思う。よく、圧着する。

これは注文コード 75214142 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

14.BNCコネクター圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥8,990
JEFCOM(ジェフコム) BNCコネクター圧着工具 本体
2015年09月17日 11:04 満足度:

用途:BNCコネクターの圧着

今まで、BNCコネクターの圧着は経験がなかったので、価格的に一寸高いかな・・と思いましたが、圧着を経験して、がっちりと固定されていますので、安心できますし、これなら値段相応かな・・と思いました。カナレタイプとは、頭の金具を交換すれば使用できるので、重宝します。ちなみに頭の金具2タイプつけてこの価格なら大満足です。

これは注文コード 40134193 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥79,900
日本モレックス(molex) 5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 本体
2014年09月01日 08:36 満足度:

用途:配線

使いやすい

これは注文コード 49031035 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16.ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) マーベル

販売価格(税別) ¥7,590 〜
2014年07月03日 06:03 満足度:

用途:設備関係の配線

ハンドプレスは全てマーベルを愛用していますが、このプレスはいまいち。
CE5を圧着した後、端子が引っかかるので使いづらい。
小型のプレスなので仕方ないが、もう少し大きく開くように改善してもらえればありがたい。
それ以外の使用感は他のマーベルと同様で良い。

これは注文コード 35050802 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

17.絶縁被覆付端子用圧着工具 ニチフ

販売価格(税別)  
2014年09月19日 00:06 満足度:

用途:配線工事(端子圧着作業)

同じ工具の買い増しです。
一つのペンチで、数種類の端子が圧着できる点が美点です。
端子のサイズごとにペンチを持ち歩かずに済みます。
ハンドルの終端が「ハ」の字に反っているのは、力をかけやすくするためだと思うのですが、手が小さい人には握りにくいと思います。
ニチフのように、ストレート形状にしてもらえると、片手で圧着できるので、効率が上がると思います。

これは注文コード 03401562 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

18.閉端接続子用圧着工具 ニチフ

販売価格(税別)  
2015年02月27日 14:45 満足度:

用途:圧着作業用として使用

とても良かった。

これは注文コード 03401587 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

19.圧着・圧縮工具 ニチフ

販売価格(税別)  
ニチフ 圧着・圧縮工具 本体
2014年12月11日 15:44 満足度:

用途:耐熱配線接続に使用

1サイズ用にして小さくしてほしい。

これは注文コード 40510172 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

20.ハンドプレス マーベル

販売価格(税別) ¥4,990
マーベル ハンドプレス 本体
2013年11月14日 18:42 満足度:

用途:電気工事

どのメーカーよりも、私はこれが一番使いやすい!

これは注文コード 11100047 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

21.圧着工具 E形リングスリーブ用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥4,950
2016年12月07日 08:34 満足度:

用途:ケーブル、コードの接続などに使用。

握りやすく片手で簡単に出来るので使用しやすいです。

これは注文コード 89616177 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

22.裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 OPT

販売価格(税別)  
2017年03月05日 16:36 満足度: 株式会社吉成産業 様

用途:圧着端子のかしめ

年間数百回は使用しております、問題点は圧着後凹部からスリーブ外れにくいことです、少し潤滑油を塗れば解消しますが、抜け角度が微妙にきついと考えます。

これは注文コード 06785581 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(45件)

23.手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 泉精器製作所

販売価格(税別) ¥4,490 〜
2017年04月07日 19:56 満足度:

用途:配線補修時

もう一回り小さいサイズだと片手作業するとき使いやすそう

これは注文コード 02271202 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(7件)

24.圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ用) ホーザン

販売価格(税別) ¥5,290
2015年10月05日 17:27 満足度:

用途:制御盤配線

以前から小型使いやすいので使用してました。

これは注文コード 40133405 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

25.精密圧着ペンチ エンジニア

販売価格(税別) ¥4,890 〜
エンジニア 精密圧着ペンチ 本体
2018年03月03日 23:33 満足度:

用途:ミニ端子の圧着

ホームセンターでは、このサイズの圧着ペンチの入手が難しい。
精密端子の作業が出来る。

これは注文コード 09153313 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(11件)

26.防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ

販売価格(税別) ¥8,990
2018年02月10日 15:52 満足度:

用途:防水感知器の接続時

小さく使いやすい方だと思いますが、赤グリップの羽根が邪魔でペンケースにいれずらくたまに落ちてしまう。

これは注文コード 36954382 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.圧着工具 ホーザン

販売価格(税別) ¥5,590 〜
ホーザン 圧着工具 本体
2018年03月10日 14:40 満足度:

用途:電気工事士2種の試験用に購入

練習、試験に使用、使いやすい、工事士
意外に使用予定は無い

これは注文コード 06725643 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

28.絶縁端子用圧着工具 モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
2017年12月26日 17:13 満足度:

用途:使えない

絶縁被覆付圧着スリーブ B形を圧着させようとしたら圧着途中でにっちもさっちもいかなくなりました。締め込むスリーブを間違ったのかな。

MonotaROからの回答:

こちらは0.3、1.25、2mm2の端子サイズに適合致します。
今一度、お手元の端子サイズをお確かめ頂けましたら幸いです。
適合範囲内であるにも拘らず、使えないようでしたら
弊社問合せ窓口まで状態をお知らせください。
よろしくお願い致します。

これは注文コード 05586796 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(10件)

29.ミニ圧着工具 ロブテックス

販売価格(税別) ¥9,990
ロブテックス ミニ圧着工具 本体
2017年10月29日 23:17 満足度:

用途:配線施工

操作感は良いです。指定工具に比べて小型ですが端子の汎用性が広く4種あることが選定理由です。 裸端子工具のように刻印がされていれば★5です。

これは注文コード 33031975 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

30.圧着工具 ホーザン

販売価格(税別) ¥5,390
ホーザン 圧着工具 本体
2017年11月06日 10:20 満足度:

用途:端子圧着

今まで使った中で一番軽く圧着できる。SUS端子を圧着する為重宝
している。価格も市販等で買うより安いので助かる。

これは注文コード 37011441 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ