耐火・耐熱ケーブルの口コミ・評価

レビュー検索結果 29件中 1件から 29件までを表示

並び替え:

1.難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639 〜
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 耐火・耐熱ケーブル
2017年02月11日 09:22 満足度:

用途:負荷と電源との接続時

良い商品だと思います。IVよりも大きな電流が流せるので、重宝しています。

これは注文コード 38045673 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

2.UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥699 〜
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 耐火・耐熱ケーブル
2017年02月18日 18:55 満足度:

用途:鉄道模型の配線

半田の作業性が、若干悪いように感じます。このサイズのものが入手出来て、満足しています。

これは注文コード 05236236 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3.難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

販売価格(税別) ¥669 〜
日立金属(旧日立電線) 難燃性ポリフレックス電線 耐火・耐熱ケーブル
2017年02月23日 15:13 満足度:

用途:配線工事用

この電線が使用されている設備の為に購入しました。
しかし、この電線は被覆に使われてる材料の為か、非常にキツイ独特の臭いがあります。
1週間程度では消えず、数ヶ月経てば直接電線を鼻に近づけないと判らないほどになります。

臭いを気にする用途には向きません。

これは注文コード 88094632 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

4.電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,790 〜
フジクラ・ダイヤケーブル 電線管用低圧耐火ケーブル 耐火・耐熱ケーブル
2014年02月12日 22:10 満足度:

用途:電気炉の配線

問題ない性能です. 少し堅いですが 仕方がないですね.

これは注文コード 11136937 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

販売価格(税別)  
日立金属(旧日立電線) 難燃性ポリフレックス電線 耐火・耐熱ケーブル
2011年08月28日 15:20 満足度:

用途:電気配線

たいへん柔らかく作業性が良いです
価格も安いので多用途に使えると思います。

これは注文コード 35064863 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥439 〜
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 耐火・耐熱ケーブル
2018年11月11日 20:02 満足度:

用途:配線

個人的には鉄板の商品で、いつもながらに使いやすいです

これは注文コード 05236008 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

7.耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,390 〜
2018年08月27日 23:01 満足度:

用途:ソーラーパネル電源

被服がガラス繊維にシリコンゴムをコートしたようで
細めの仕上がりに出来ています。
使用部分で、ここまで上質な物はいらなかった。

これは注文コード 58763257 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

8.UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥399 〜
協和ハーモネット UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 耐火・耐熱ケーブル
2018年10月26日 07:09 満足度:

用途:電気工作に

普通に配線として使いました。
パッケージに許容電流が書かれていないのが残念です。
許容電圧は書かれていますが。
それと、カラーのバリエーションが少ないのも減点。
全色ライン入りをリリースすれば、単純に倍の種類になります。

これは注文コード 05235922 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

9.難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

販売価格(税別) ¥669 〜
日立金属(旧日立電線) 難燃性ポリフレックス電線 耐火・耐熱ケーブル
2016年07月11日 20:32 満足度:

用途:工作

思いの外、外径が太かった。
0.75sq:3.0mm 1.25sq:3.3mm 2.0sq:3.8mm

MonotaROからの回答:

仕上外径(Φmm) にてケーブルの外径サイズの表記がございますので、ご確認の上、ご検討お願い申し上げます。

これは注文コード 58767913 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

10.耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,390 〜
2017年10月16日 16:09 満足度:

用途:電気ストーブの電熱器を使った機器の庫内で仕様

大量に使うわけではなく小ロットで購入できるのでありがたいです。
被覆もナイフでくるっと切れば簡単に剥がれるので使いやすいですよ。
端切れの線をライターで炙ってどの位で溶けるのか実験してみましたがライターの炎位ではすすで黒くなっただけでなんともなかったですね。

これは注文コード 58763257 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

11.UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥439 〜
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 耐火・耐熱ケーブル
2017年10月24日 04:09 満足度:

用途:電子工作用

60Wのハンダゴテでも被膜が溶けない耐熱性!線自体は固めなので、癖を付けると、そのままの形状を保ちます。お気に入りのパーツの一つです。

これは注文コード 05236132 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

12.難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639 〜
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 耐火・耐熱ケーブル
2017年11月10日 16:13 満足度:

用途:配線

迅速に対応ありがとうございます。
品質が高く申し分ないです

これは注文コード 38045673 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

13.UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥399 〜
協和ハーモネット UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 耐火・耐熱ケーブル
2018年09月10日 09:09 満足度:

用途:試作品の組み立て

信号線によって色分けが必要なため、大変便利で在庫を持たなくていいので試作組み立てでは助かります。

これは注文コード 05235922 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

14.難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639 〜
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 耐火・耐熱ケーブル
2016年07月25日 19:52 満足度:

用途:制御盤&配電盤の内部配線敷設用

許容電流値がIV線より大きいので重宝しています。盤内の配線敷設が極めて楽になります。被覆の剥離も容易です。労働力軽減にも繋がります。少々高額ではありますが、総合的に鑑みてオススメです。黄色が欲しい!

これは注文コード 38045682 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

15.UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥399 〜
協和ハーモネット UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 耐火・耐熱ケーブル
2017年12月15日 17:57 満足度:

用途:電子機器の配線

とてもはんだ作業がし易いので満足しています。また、線材の色がセットになっているので便利でした。

これは注文コード 05235922 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

16.耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,390 〜
2017年09月20日 14:08 満足度: d 様

用途:黒色も欲しい

評価は未購入のため普通とさせて頂きます。
電気配線では陰陽色を分けて管理したいため、
黒の配線もおいて頂きたい。

このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

17.UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥439 〜
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 耐火・耐熱ケーブル
2017年10月18日 18:38 満足度:

用途:真空管アンプの空中配線

ハンダで溶けないので、非常に使い易い。このコードを使ってから出来栄えが良くなり満足。

これは注文コード 05235956 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

18.難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639 〜
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 耐火・耐熱ケーブル
2016年06月11日 16:10 満足度:

用途:太陽光パネルの通線

被覆が剥き易く導線のまとまりが良いので使い勝手が良いです

これは注文コード 38045673 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

19.UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥439 〜
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 耐火・耐熱ケーブル
2016年12月27日 17:33 満足度:

用途:電気工作用

いつもAWG22のモノを使っていましたが、もう少し太さが欲しくてこちらのAWG20を購入。エーモンの細線用防水コネクターにピッタリでした。

これは注文コード 05236096 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

20.UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥399 〜
協和ハーモネット UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 耐火・耐熱ケーブル
2015年12月23日 17:28 満足度:

用途:バイクの配線

多数の色が入っていて、長さも2m有るので配線作業が楽に出来ました。

これは注文コード 05235922 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

21.耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,390 〜
2016年03月08日 16:34 満足度:

用途:陶芸用の窯の導線に使用しています。

量販店では売っていないので、助かります

これは注文コード 58763266 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

22.難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639 〜
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 耐火・耐熱ケーブル
2016年09月12日 00:38 満足度:

用途:制御盤の修理

量が適切でメイカー制で使いやすい。

これは注文コード 38045673 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

23.UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥439 〜
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 耐火・耐熱ケーブル
2015年05月06日 21:52 満足度:

用途:自動車電装品の配線工作

何といっても、ハンダ付けでも被覆が溶けない!
線の細さも、重要なポイント。取り回しや設置しやすさもベストかな?

これは注文コード 05236044 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

24.耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,390 〜
2014年01月31日 23:15 満足度: ガラス工房てとてと 様

用途:ガラス溶解炉の発熱体用電線として

1300度の窯の発熱体に使用。
とりあえず問題なく用いることが出来ています。
故に満足。
まあ、可能ならもっと安いと助かりますが。
そんなに消耗するものでもないので、許容範囲。

これは注文コード 58763275 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

25.耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,390 〜
2014年04月02日 18:37 満足度:

用途:会社の電気釜の修理に使用

そんなに長さは必要でなっかたので切り売りがあるとよっかた。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

これは注文コード 58763257 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

26.UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥439 〜
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 耐火・耐熱ケーブル
2015年04月04日 04:17 満足度:

用途:自動車電装品の配線工作

LED工作に使用しました。ハンダ付けしても、被覆が溶けることなく耐熱性の高さが解ります。
エンジンルームの配線でも安心して使えそうです。

これは注文コード 05236026 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

27.難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639 〜
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 耐火・耐熱ケーブル
2015年08月01日 18:25 満足度: absobby 様

用途:バッテリーの渡り線に使用

産業用バッテリーの渡り線や、車両のDC−ACインバーターへの結線に使用しています。
柔軟性も良く、加工性も良いので何度も購入しています。

これは注文コード 38045691 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

28.難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639 〜
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 耐火・耐熱ケーブル
2014年12月22日 17:32 満足度: 三田電気管理事務所 様

用途:キュビクル内配線

IVと違い加工がしやすい

これは注文コード 38045716 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

29.難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639 〜
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 耐火・耐熱ケーブル
2014年04月18日 19:20 満足度:

用途:屋外の配線

耐熱性に優れているとのことで、屋根の屋外配線用に買いました。それだけでは不安なので、コルゲートチューブを買ってその中に入れて使っています。製品自体はしっかりした物だと思います。ただ、独特の臭いがしますね。

これは注文コード 38045646 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

戻る ページ: 1 次へ