フレキシブルホースの口コミ・評価

レビュー検索結果 456件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ

販売価格(税別) ¥2,090 〜
トーフレ ユニオン型フレキシブルチューブ フレキシブルホース > フレキシブルホース
2018年04月16日 15:14 満足度:

用途:自宅給湯器の温水配管接続用

両端ユニオンのため、無理なく接続できました。寸法取りして配管でつなぐより効率的だし、後のメンテナンスの事を考慮し購入しました。

これは注文コード 35185753 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

2.マルチホース カクダイ

販売価格(税別) ¥1,690 〜
カクダイ マルチホース フレキシブルホース > フレキシブルホース
2018年04月16日 15:37 満足度:

用途:自宅給湯器の追い炊き配管接続用

見た目は、かなり柔軟そうに見えましたが、気温(10℃位)のせいか思ったほど曲がらず、取り回しに時間がかかりましたが、何とか収まりました。(5〜60℃くらいのお湯で柔らかくしてクセをつけて、冷水で冷やしてから繋いだほうかいいのかな?)

これは注文コード 44384837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3.水道用フレキパイプT型 リビラック

販売価格(税別) ¥389 〜
リビラック 水道用フレキパイプT型 フレキシブルホース > フレキシブルホース
2018年05月14日 18:46 満足度: 浜源醤油店 様

用途:給水パイプの交換

元〃取付けられていた水道管の給水フレキが水漏れをおこしたため、購入しました。口径が20Aの規格を探していて、この品はG20という表示で到着まで不安でしたが、同じ規格の様で無事に取り付けできました。かなり安価で購入でき、水漏れも止まり助かりました。

これは注文コード 34567976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(15件)

4.ステンレス巻フレキパイプ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,390 〜
男前モノタロウ ステンレス巻フレキパイプ フレキシブルホース > フレキシブルホース
2018年06月17日 18:38 満足度:

用途:水道関連の接続に

SUS316Lと腐食に強い材質の上に安価なので試しに取らせて戴きました。
今の所は使用上の不具合は何も感じられません。
他メーカー製のSUS316Lの16.8Φも平行して使用していますが、他社袋ナットを使用して、使え無い事はないのですが袋ナットの回転がキツ目なので、専用の袋ナットの使用をお勧めします。

これは注文コード 50624637 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(73件)

5.フリーチューブ用ニップル ミヤコ

販売価格(税別) ¥399
ミヤコ フリーチューブ用ニップル フレキシブルホース > フレキシブルホース用継手
2015年12月10日 19:29 満足度:

用途:水用器具のサイズ変更にて使用

ミヤコなら全く問題ないと思います。
値ごろ感はさほどないが、相応です。問題なし。

これは注文コード 07094297 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.フレキシブル・チューブ(H型) アソー

販売価格(税別) ¥569 〜
アソー フレキシブル・チューブ(H型) フレキシブルホース > フレキシブルホース
2016年02月25日 15:36 満足度:

用途:ガスの排気

PH60の内径φ18.0mm、蛇腹部の外径φ24.5mmです。PH80の内径φ23.5mm、蛇腹部外径φ31.5mmです。塑性が良く、戻りもわずかです。

これは注文コード 85860957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

7.フレキパイプ用ニップル カクダイ

販売価格(税別) ¥219 〜
カクダイ フレキパイプ用ニップル フレキシブルホース > フレキシブルホース用継手
2016年10月25日 18:02 満足度:

用途:配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

これは注文コード 40494151 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

8.NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業

販売価格(税別) ¥2,290 〜
南国フレキ工業 NFKメタルタッチ無溶接式フレキ フレキシブルホース > フレキシブルホース
2018年02月28日 22:54 満足度:

用途:配線保護

少ない電力容量の屋内の配線の保護に使っている。自由に曲がるのでとても良い。

これは注文コード 37079576 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

9.フレキ用袋ナットパッキンセット 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥119 〜
男前モノタロウ フレキ用袋ナットパッキンセット フレキシブルホース > フレキシブルホース関連部品
2018年05月24日 21:37 満足度: 花岡総合設備 様

用途:器具接続に

フレキ管とセットで使用しています。何も問題無く使えて居ます。

これは注文コード 50624655 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(58件)

10.給湯器取付ニップル 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥219
男前モノタロウ 給湯器取付ニップル フレキシブルホース > フレキシブルホース用継手
2018年05月22日 16:45 満足度: 京滋住設 様

用途:給湯器取り換え。

マンションの場合は20A配管なので15Aに落とす為に使いました。

これは注文コード 50624664 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(35件)

11.排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 SF-JOINT

販売価格(税別) ¥2,090 〜
SF-JOINT 排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 フレキシブルホース > フレキシブルホース用継手
2018年01月04日 14:30 満足度:

用途:設備工事

ゴムがかなり硬く施工しにくかった。
その分 耐久性が有れば良いのですが!

これは注文コード 46760725 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

12.NK-3100 メタルフレキ フランジ型 10K 南国フレキ工業

販売価格(税別) ¥1,790 〜
南国フレキ工業 NK-3100 メタルフレキ フランジ型 10K フレキシブルホース > フレキシブルホース
2018年03月11日 21:12 満足度: 有限会社クイック・メンテナンス・サービス 様

用途:交換作業

仕様通りで問題なし。交換後経過注視中ですが、試験・実用共異常なし。

これは注文コード 23512868 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

13.ブレードフレキ カクダイ

販売価格(税別) ¥999 〜
カクダイ ブレードフレキ フレキシブルホース > フレキシブルホース
2018年04月25日 14:51 満足度:

用途:配管

使えるか微妙な位置だったので、キャンペーンで安く買えてよかった。

これは注文コード 44384277 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

14.キャップナット(パッキン付) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥76
男前モノタロウ キャップナット(パッキン付) フレキシブルホース > フレキシブルホース関連部品
2018年01月22日 16:20 満足度:

用途:温水配管

単数でも安価に入手できるのは有難いです。
パッキンが耐熱用ノンアスのものがあると更に良いですね。

これは注文コード 50624682 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(23件)

15.異径フレキパイプ用ニップル カクダイ

販売価格(税別) ¥349
カクダイ 異径フレキパイプ用ニップル フレキシブルホース > フレキシブルホース用継手
2018年01月22日 16:37 満足度:

用途:温水配管

異径のものが安価に入手できて助かります。
全く問題なく使用できています。

これは注文コード 40494203 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

16.水道用巻フレキパイプ リビラック

販売価格(税別) ¥2,990 〜
リビラック 水道用巻フレキパイプ フレキシブルホース > フレキシブルホース
2018年02月23日 12:38 満足度:

用途:水道工事

ローカーボンタイプ(316のLタイプ)で非常に加工がしやすい安定したフランジができ水漏れの心配がない。同径のモノタロウさんの材質はSUS316
で1度買いましたが少し安価ですが硬くてフランジに不陸ができやすいのでまたリビラックに戻りました指名買いです。

これは注文コード 34567522 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(18件)

17.フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業

販売価格(税別) ¥2,090 〜
南国フレキ工業 フレキシブルメタルホース(フランジ型) フレキシブルホース > フレキシブルホース
2016年11月22日 19:14 満足度: 環境サービス 様

用途:フレキシブルメタルホースからの漏水、交換しました。

良かったです、パッキンまで気が回らなくて、付属品で、紹介してほしいです。

これは注文コード 37079411 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

18.排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ SF-JOINT

販売価格(税別) ¥2,090 〜
SF-JOINT 排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ フレキシブルホース > フレキシブルホース用継手
2016年12月12日 14:54 満足度:

用途:洗濯機防水パンと排水パイプとの接続

今までのものは天然ゴム製で経年劣化で数年に1回の割で取り換えが必要であったが、本品は耐溶剤性特殊エラストマー(TPE)で長期間(5年以上)使用でき、カニロック式なので締め付け取り外し作業が簡単にできる。

これは注文コード 46760542 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

19.フレキシブルパイプカット TRUSCO

販売価格(税別) ¥557 〜
TRUSCO フレキシブルパイプカット フレキシブルホース > フレキシブルホース
2017年06月30日 17:49 満足度:

用途:自宅の給湯用ボイラーの設置

30年以上使用した給湯用ボイラーが壊れたため、新規購入したボイラーの設置に使用しました。給水口と出湯口、それぞれの接続に使用しました。

これは注文コード 08296601 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

20.水道用フレキパイプH型 リビラック

販売価格(税別) ¥429 〜
リビラック 水道用フレキパイプH型 フレキシブルホース > フレキシブルホース
2017年01月17日 20:32 満足度:

用途:配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

これは注文コード 89333851 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業

販売価格(税別) ¥1,890 〜
南国フレキ工業 フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) フレキシブルホース > フレキシブルホース
2017年08月21日 17:38 満足度: 有限会社京富商会 様

用途:石油系溶剤の接続

以前蒸気使用で、再度外して組み付けるとユニオンから洩れて再使用が出来ませんでした。ニップル・ニップル型は有りませんか?とお尋ねしたらNFKメタルタッチ無溶接式フレキと回答が有りました。意味が解ってないなと思い直接南国フレキに問い合わせると、その型はNK-1500と言われました。取り扱ってくれるでしょうか?

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
担当部署まで報告させて頂き、今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 37080005 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

22.巻フレキパイプ カクダイ

販売価格(税別) ¥9,890 〜
カクダイ 巻フレキパイプ フレキシブルホース > フレキシブルホース
2016年04月01日 13:56 満足度: おやじ養鯉場 様

用途:錦鯉のハウス池の加温用熱交換パイプて゜す。

Monotaroブランドのフレキ管があまりにも早く腐食したので、今回交換時にこれにしました、これから時系列で持ちを見ないとわかりませんが、価格からいったら、3倍以上保たないといけない計算です。

これは注文コード 44385686 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

23.ブレードフレキ カクダイ

販売価格(税別) ¥1,390 〜
カクダイ ブレードフレキ フレキシブルホース > フレキシブルホース
2016年08月05日 17:25 満足度: 有限会社中島コンサルタント 様

用途:水栓交換での接続

腰もちょうど良いし、水漏れもなく使いやすい

これは注文コード 32972037 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

24.給湯器取付ニップル リビラック

販売価格(税別) ¥299
リビラック 給湯器取付ニップル フレキシブルホース > フレキシブルホース用継手
2017年10月10日 18:16 満足度: 長島設備 様

用途:給湯器等の設置工事

安くて非常に助かります。メーカー商品と比べても変わらぬ品質と思います。

これは注文コード 34567696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

25.フレキパイプ用ニップル カクダイ

販売価格(税別) ¥179 〜
カクダイ フレキパイプ用ニップル フレキシブルホース > フレキシブルホース用継手
2016年11月14日 21:07 満足度:

用途:ガス給湯器湯水配管

仮設ガス給湯器湯水配管の接続に使用。楽です。

これは注文コード 40494185 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

26.排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) SF-JOINT

販売価格(税別) ¥3,790 〜
SF-JOINT 排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) フレキシブルホース > フレキシブルホース用継手
2014年08月26日 11:55 満足度: 黒姫 様

用途:トイレリフォーム

30年以前のリフォーム微妙な変更に対応できました。タイムりlーな部品に出合い感謝します!!(^○^)

このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT

販売価格(税別) ¥259 〜
SF-JOINT 排水フレキシブルジョイント ゴム製品 フレキシブルホース > フレキシブルホース用継手
2014年12月16日 15:05 満足度:

用途:40mm排水pトラップ接続

値段のわりにしっかりしていて、40mmパイプへのなじみ感が程よいとおもいます

これは注文コード 46760777 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

28.フレキホース TOTO

販売価格(税別) ¥2,990
TOTO フレキホース フレキシブルホース > フレキシブルホース
2014年05月25日 14:21 満足度:

用途:キッチン水栓工事

キッチン水栓取り替え工事において、取り回しが困難な(純正ホースが微妙な長さで、既存配管との距離感が合わず無理してくの字に曲がる)状況を、このフレキホースで延長してあげることにより無理のないホース取り回しができて満足です^^

これは注文コード 33730015 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

29.ベンリーカン PT10 SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥589 〜
SANEI(三栄水栓製作所) ベンリーカン PT10 フレキシブルホース > フレキシブルホース
2014年06月05日 20:04 満足度:

用途:延長用

安くて よかった

これは注文コード 09237541 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

30.ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

販売価格(税別) ¥389 〜
ミヤコ ツバリング式 フリーチューブ フレキシブルホース > フレキシブルホース
2014年09月03日 18:05 満足度:

用途:ガス給湯器

値段も安く買いやすく使い勝手が良いので又、購入したいです。

これは注文コード 07094437 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ