フレキシブルホース の口コミ・評価|みんなの商品レビュー 【通販モノタロウ】フレキシブルホース:空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品

フレキシブルホースの口コミ・評価

レビュー検索結果 227件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシン

販売価格(税別) ¥2,090 〜
2016年04月25日 20:59 満足度: 有限会社三和商店 様

用途:灯油タンクからの配管に

取り付けてからそろそろ1年が経ちますが、特に問題は無いようです。(有るようでは困るが)価格的に魅力なのでまた機会があれば買いたいと思う。

これは注文コード 49062282 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

2.フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業

販売価格(税別) ¥1,890 〜
南国フレキ工業 フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) フレキシブルホース
2017年08月21日 17:38 満足度: 有限会社京富商会 様

用途:石油系溶剤の接続

以前蒸気使用で、再度外して組み付けるとユニオンから洩れて再使用が出来ませんでした。ニップル・ニップル型は有りませんか?とお尋ねしたらNFKメタルタッチ無溶接式フレキと回答が有りました。意味が解ってないなと思い直接南国フレキに問い合わせると、その型はNK-1500と言われました。取り扱ってくれるでしょうか?

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
担当部署まで報告させて頂き、今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 37080005 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

3.水道用フレキパイプ カクダイ

販売価格(税別) ¥499 〜
カクダイ 水道用フレキパイプ フレキシブルホース
2017年11月27日 14:49 満足度:

用途:水道の水漏れにより交換

曲げにも強く問題なく使用出来ました。
パッキンが付いてるのが良いですね。

これは注文コード 40493966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

4.カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

販売価格(税別) ¥6,690 〜
南国フレキ工業 カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304 フレキシブルホース
2016年04月15日 12:36 満足度: 有限会社北部衛生社 様

用途:機械の入れ替えにともなう配管の変更

機械の純正付属品として頼むと鉄フランジで同じくらいの価格だったのでこちらにしました。フランジがSUSでこの価格は嬉しいですね。機械本体到着時期を見計らって注文しましたがこちらのほうが先に着きました。

これは注文コード 06865784 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.排水フレキパイプ カクダイ

販売価格(税別) ¥649 〜
カクダイ 排水フレキパイプ フレキシブルホース
2016年06月01日 18:19 満足度:

用途:雨水配管の途中の点検穴部分の手間…

曲がり具合がもう少し良いと助かります。

これは注文コード 44399686 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

6.フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業

販売価格(税別) ¥2,090 〜
南国フレキ工業 フレキシブルメタルホース(フランジ型) フレキシブルホース
2016年11月22日 19:14 満足度: 環境サービス 様

用途:フレキシブルメタルホースからの漏水、交換しました。

良かったです、パッキンまで気が回らなくて、付属品で、紹介してほしいです。

これは注文コード 37079411 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

7.水道用フレキパイプH型 リビラック

販売価格(税別) ¥429 〜
リビラック 水道用フレキパイプH型 フレキシブルホース
2017年01月17日 20:32 満足度:

用途:配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

これは注文コード 89333851 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.巻フレキパイプ カクダイ

販売価格(税別) ¥9,890 〜
カクダイ 巻フレキパイプ フレキシブルホース
2016年04月01日 13:56 満足度: おやじ養鯉場 様

用途:錦鯉のハウス池の加温用熱交換パイプて゜す。

Monotaroブランドのフレキ管があまりにも早く腐食したので、今回交換時にこれにしました、これから時系列で持ちを見ないとわかりませんが、価格からいったら、3倍以上保たないといけない計算です。

これは注文コード 44385686 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

9.ブレードフレキ カクダイ

販売価格(税別) ¥1,490 〜
カクダイ ブレードフレキ フレキシブルホース
2016年05月17日 11:45 満足度:

用途:自宅の配管修理

簡易な包装なので環境に優しいですね。品質は外見は上全く問題ないと思います。しかし商品の性格上、数年たたないと本当の品質はわからないかもしれません。

これは注文コード 08753184 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

10.フレキシブル・チューブ(H型) アソー

販売価格(税別) ¥589 〜
アソー フレキシブル・チューブ(H型) フレキシブルホース
2016年02月25日 15:36 満足度:

用途:ガスの排気

PH60の内径φ18.0mm、蛇腹部の外径φ24.5mmです。PH80の内径φ23.5mm、蛇腹部外径φ31.5mmです。塑性が良く、戻りもわずかです。

これは注文コード 85860957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

11.ブレードフレキ カクダイ

販売価格(税別) ¥1,390 〜
カクダイ ブレードフレキ フレキシブルホース
2016年08月05日 17:25 満足度: 有限会社中島コンサルタント 様

用途:水栓交換での接続

腰もちょうど良いし、水漏れもなく使いやすい

これは注文コード 32972037 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

12.NK-3100 メタルフレキ フランジ型 10K 南国フレキ工業

販売価格(税別) ¥1,790 〜
南国フレキ工業 NK-3100 メタルフレキ フランジ型 10K フレキシブルホース
2018年03月11日 21:12 満足度: 有限会社クイック・メンテナンス・サービス 様

用途:交換作業

仕様通りで問題なし。交換後経過注視中ですが、試験・実用共異常なし。

これは注文コード 23512868 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

13.ブレードフレキ カクダイ

販売価格(税別) ¥999 〜
カクダイ ブレードフレキ フレキシブルホース
2018年04月25日 14:51 満足度:

用途:配管

使えるか微妙な位置だったので、キャンペーンで安く買えてよかった。

これは注文コード 44384277 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

14.固定ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

販売価格(税別) ¥2,990 〜
南国フレキ工業 固定ニップル型フレキ ALLSUS304 フレキシブルホース
2018年05月13日 14:18 満足度: モステック株式会社 様

用途:結構使える。

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

これは注文コード 06880764 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.フレキシブルホース 13(1/2) KVK

販売価格(税別) ¥449 〜
KVK フレキシブルホース 13(1/2) フレキシブルホース
2018年02月08日 10:25 満足度: 株式会社ブルー工房 様

用途:業務用シンク取付時

以前は、ホームセンターでの購入でしたが、関連部品の欠品があると何軒か廻る事になり時間のロスになりますが、貴社のHP上で揃い、納期も早かったので助かりました。

これは注文コード 44531961 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

16.水道用巻フレキパイプ リビラック

販売価格(税別) ¥2,990 〜
リビラック 水道用巻フレキパイプ フレキシブルホース
2018年02月23日 12:38 満足度:

用途:水道工事

ローカーボンタイプ(316のLタイプ)で非常に加工がしやすい安定したフランジができ水漏れの心配がない。同径のモノタロウさんの材質はSUS316
で1度買いましたが少し安価ですが硬くてフランジに不陸ができやすいのでまたリビラックに戻りました指名買いです。

これは注文コード 34567522 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(18件)

17.水道用フレキパイプT型 リビラック

販売価格(税別) ¥189 〜
リビラック 水道用フレキパイプT型 フレキシブルホース
2018年05月16日 18:49 満足度:

用途:給湯器の配管作業

逃し弁を交換をするので、出湯配管全部を交換しました。次の交換に備えて自由度を持たせたいと考え、このフレキを利用しました。KVKのフレキ用ニップルを使用しましたが、特段問題も発生せず、もとろん漏水など起きず、無事配管できました。

これは注文コード 34567784 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(44件)

18.水道用フレキパイプT型 リビラック

販売価格(税別) ¥389 〜
リビラック 水道用フレキパイプT型 フレキシブルホース
2018年05月14日 18:46 満足度: 浜源醤油店 様

用途:給水パイプの交換

元〃取付けられていた水道管の給水フレキが水漏れをおこしたため、購入しました。口径が20Aの規格を探していて、この品はG20という表示で到着まで不安でしたが、同じ規格の様で無事に取り付けできました。かなり安価で購入でき、水漏れも止まり助かりました。

これは注文コード 34567976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(15件)

19.ステンレス巻フレキパイプ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,390 〜
男前モノタロウ ステンレス巻フレキパイプ フレキシブルホース
2018年06月17日 18:38 満足度:

用途:水道関連の接続に

SUS316Lと腐食に強い材質の上に安価なので試しに取らせて戴きました。
今の所は使用上の不具合は何も感じられません。
他メーカー製のSUS316Lの16.8Φも平行して使用していますが、他社袋ナットを使用して、使え無い事はないのですが袋ナットの回転がキツ目なので、専用の袋ナットの使用をお勧めします。

これは注文コード 50624637 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(70件)

20.フレキホース TOTO

販売価格(税別) ¥2,990
TOTO フレキホース フレキシブルホース
2014年05月25日 14:21 満足度:

用途:キッチン水栓工事

キッチン水栓取り替え工事において、取り回しが困難な(純正ホースが微妙な長さで、既存配管との距離感が合わず無理してくの字に曲がる)状況を、このフレキホースで延長してあげることにより無理のないホース取り回しができて満足です^^

これは注文コード 33730015 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

21.水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ

販売価格(税別) ¥769 〜
カクダイ 水道用フレキパイプ(ガイドつき) フレキシブルホース
2015年01月12日 11:38 満足度:

用途:台所の蛇口追加

方ナットフレキチーズとの併用で安価に楽に分岐が出来ました。1週間ほど様子を見ていますが、漏れもありません。

これは注文コード 44385415 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.ベンリーカン PT10 SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥589 〜
SANEI(三栄水栓製作所) ベンリーカン PT10 フレキシブルホース
2014年06月05日 20:04 満足度:

用途:延長用

安くて よかった

これは注文コード 09237541 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

23.ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

販売価格(税別) ¥389 〜
ミヤコ ツバリング式 フリーチューブ フレキシブルホース
2014年09月03日 18:05 満足度:

用途:ガス給湯器

値段も安く買いやすく使い勝手が良いので又、購入したいです。

これは注文コード 07094437 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

24.FCMB両ユニオン付フレキ 大同特殊工業

販売価格(税別) ¥2,390 〜
大同特殊工業 FCMB両ユニオン付フレキ フレキシブルホース
2013年10月02日 14:37 満足度: 株式会社つがる 様

用途:エンジン配管

品質に問題無し!

これは注文コード 37619635 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

25.タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥8,490 〜
タイガースポリマー タイフレキホース P-2型 フレキシブルホース
2013年08月07日 13:18 満足度:

用途:エアーダクトの一部として

フレキシブルに曲げたり出来るものはたくさんありましたが、
伸縮変形させた形状をそのままキープ出来るところと、様々な口径を選べる点が助かりました。
ただ、もう少し短い物もあれば助かります。

これは注文コード 09237837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

26.接液部SUS304 10Kフランジ付フレキ 両ルーズ 大同特殊工業

販売価格(税別)  
大同特殊工業 接液部SUS304 10Kフランジ付フレキ 両ルーズ フレキシブルホース
2009年05月24日 11:34 満足度:

用途:配管工事

フランジの規格5Kか10Kかを表示して下さい、10Kが届いて慌てました。梱包がU字に曲げて届きショックでした。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見有難うございます。
商品名にフランジ規格を明記しました。
梱包に関しては、長さによって曲げて出荷する際がございますが、製品には影響ないようにしております。
改善に努めてまいりますので、今後ともMonotaROを宜しく御願い致します。

これは注文コード 07055081 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

27.NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業

販売価格(税別) ¥2,290 〜
南国フレキ工業 NFKメタルタッチ無溶接式フレキ フレキシブルホース
2018年02月28日 22:54 満足度:

用途:配線保護

少ない電力容量の屋内の配線の保護に使っている。自由に曲がるのでとても良い。

これは注文コード 37079576 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

28.ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ

販売価格(税別) ¥2,090 〜
トーフレ ユニオン型フレキシブルチューブ フレキシブルホース
2018年04月16日 15:14 満足度:

用途:自宅給湯器の温水配管接続用

両端ユニオンのため、無理なく接続できました。寸法取りして配管でつなぐより効率的だし、後のメンテナンスの事を考慮し購入しました。

これは注文コード 35185753 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

29.マルチホース カクダイ

販売価格(税別) ¥1,690 〜
カクダイ マルチホース フレキシブルホース
2018年04月16日 15:37 満足度:

用途:自宅給湯器の追い炊き配管接続用

見た目は、かなり柔軟そうに見えましたが、気温(10℃位)のせいか思ったほど曲がらず、取り回しに時間がかかりましたが、何とか収まりました。(5〜60℃くらいのお湯で柔らかくしてクセをつけて、冷水で冷やしてから繋いだほうかいいのかな?)

これは注文コード 44384837 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

30.フレキシブルパイプカット TRUSCO

販売価格(税別) ¥557 〜
TRUSCO フレキシブルパイプカット フレキシブルホース
2017年06月30日 17:49 満足度:

用途:自宅の給湯用ボイラーの設置

30年以上使用した給湯用ボイラーが壊れたため、新規購入したボイラーの設置に使用しました。給水口と出湯口、それぞれの接続に使用しました。

これは注文コード 08296601 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ