スイッチの口コミ・評価

レビュー検索結果 1,941件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥939 〜
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ
2017年04月14日 14:31 満足度:

用途:弊社製品の部品として

希望通りの動作をしています。問題なく使えています。

これは注文コード 08508254 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

2.極超小形基本スイッチ D2F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥86 〜
オムロン(omron) 極超小形基本スイッチ D2F スイッチ > マイクロスイッチ > 極超小形基本スイッチ
2017年04月17日 06:23 満足度: 設備電算親睦会 様

用途:ラジコンの

ラジコン用に、スロットル開度で反応するように固定したいから、フリー基盤に穴を開けサーボのコーンだけだし当たるようにするため。

これは注文コード 46503125 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3.電極棒用接続ナット F03-□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥138 〜
オムロン(omron) 電極棒用接続ナット F03-□ スイッチ > レベル機器 > 電極保持器・電極
2017年04月17日 15:00 満足度: 有限会社金星鍍金工業所 様

用途:オムロンのレベル計に使用する。

今までにも、40年以上使用してるので、特に問題はないです。

これは注文コード 39061766 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4.M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥379
オムロン(omron) M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G スイッチ > マイクロスイッチ > シール形
2017年04月25日 20:50 満足度: 有限会社 名北産業 様

用途:リレーのon offに使いました

ねじ穴が一つなので固定するのにひと手間かかります。

これは注文コード 46431752 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

5.リング締付工具 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥299 〜
IDEC(和泉電気) リング締付工具 スイッチ > スイッチアクセサリ
2017年05月01日 10:21 満足度:

用途:φ10のイズミ押しボタンスイッチの取り換え

ローレット加工してあると滑りづらくなり使いやすくなると思う。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございました。

これは注文コード 60391484 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

6.フットスイッチ 汎用小型タイプ 国際電業

販売価格(税別) ¥2,590
国際電業 フットスイッチ 汎用小型タイプ スイッチ > フットスイッチ
2017年05月20日 02:50 満足度:

用途:医療機器

壊れたものと入れ替えて順調に使ってます、満足してます。

これは注文コード 37651731 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

7.小型ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269 〜
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型ロッカスイッチ Sシリーズ スイッチ > ロッカースイッチ
2017年05月30日 14:09 満足度:

用途:部品交換

使用している機械の部品交換ですので、
特に思い入れはありません、同じ物を
購入しました。

これは注文コード 38444567 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

8.超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥61 〜
NKKスイッチズ(日本開閉器) 超小型スライドスイッチ SSシリーズ スイッチ > スライドスイッチ
2017年06月02日 14:40 満足度:

用途:試作回路の製作

小さくて操作性も良いので重宝しています.割安な10個入りとかあれば嬉しいです.

これは注文コード 07071495 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

9.ロッカスイッチ エコー電子(EDK)

販売価格(税別) ¥109
エコー電子(EDK) ロッカスイッチ スイッチ > ロッカースイッチ
2017年06月04日 10:49 満足度:

用途:小型アンプの修理

小型アンプギターアンプの修理に使用。
特に問題ありませんでした。

これは注文コード 39220946 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

10.MAG スイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥399
富士電機 MAG スイッチ スイッチ
2017年07月15日 16:39 満足度:

用途:操作盤内の部品交換

地元では取り寄せに日数が掛りますが、納期が早く助かりました。

これは注文コード 50263683 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

11.リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッド オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
オムロン(omron) リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッド スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形
2017年07月12日 07:43 満足度:

用途:破損した先端交換保守品、先端交換だけで手間がかからない。

本体一式買換えよりは安価ですがも少し安くはならないでしょうか、

これは注文コード 39101422 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

12.標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
azbil(山武) 標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ スイッチ > リミットスイッチ > 汎用ヨコ形
2017年08月25日 17:18 満足度: 佐瀬工作所 様

用途:設備機械の修理に使用した

交換後、問題なく機能しています。注文してからの出荷も問題ありません。(今回は、台風により、2日遅れとなりましたが・・)

これは注文コード 38438373 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

13.125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ

販売価格(税別) ¥370
エスコ 125V/15A ロッカースイッチ(橙) スイッチ > ロッカースイッチ
2017年08月27日 08:35 満足度:

用途:機械の修理

操作が軽いタッチで、使用感はとても良いです。
使用回数が多いので耐久性がどの位あるかですね。

これは注文コード 50480413 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

14.トグルスイッチ 8Cシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥379 〜
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Cシリーズ スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)
2017年08月29日 23:40 満足度:

用途:バイクのスイッチ

小さくて狭いところに付けるのにbest。それで見た目もカッコいいので気にっています。

これは注文コード 40184137 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

15.基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥199 〜
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)
2017年08月23日 17:47 満足度: CREATIVE PHOTO ROOM 様

用途:試作品

定番のスイッチですが、チャタリングが少なく、双投並列で使うと、仕様以上の耐久性があり、コンデンサの突入電流のある電源スイッチと使用してもトラブルが起きず長く使えています。

これは注文コード 75803244 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16.Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
2017年09月04日 16:39 満足度: GENSTEK 様

用途:出荷日程大変に遅延になり

出荷日程を厳守してください。弊社が罰金を発生しました。

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 60328597 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

17.ながらスイッチ TA70 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥8,790 〜
オムロン(omron) ながらスイッチ TA70 スイッチ > リミットスイッチ > ながらスイッチ
2017年09月12日 22:30 満足度:

用途:検査装置の始動スイッチ

非定期的に検査装置の引き合いがあり、使用してます。

これは注文コード 39098351 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

18.押ボタンスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥239 〜
NKKスイッチズ(日本開閉器) 押ボタンスイッチ Aシリーズ スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ
2016年05月20日 15:38 満足度: サイノサービスACE 様

用途:基板の押釦として利用。

リードもしっかりしていて、半田付けもしっかりできました。

これは注文コード 08600304 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

19.Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
IDEC(和泉電気) Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯
2016年07月07日 22:23 満足度: 有限会社豊田工業 様

用途:自動制御盤

故障時、即納して頂けるので安心です。

これは注文コード 06929151 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

20.表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥599
オムロン(omron) 表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯
2016年07月22日 21:20 満足度: ティーテック橘行雄 様

用途:表示盤の小型表示に使用した 従来品ではLEDのブラケットで囲まれて明確に表示できなかった

側面からも良く見えるLED表示として満足

これは注文コード 39084096 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.ディップスイッチ A6TN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥56 〜
オムロン(omron) ディップスイッチ A6TN スイッチ > ディップスイッチ
2016年07月25日 20:36 満足度:

用途:自家工作

希望通りの性能、使いやすさで、満足です。

これは注文コード 39027396 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.ロッカースイッチ マル信無線電機

販売価格(税別) ¥189 〜
マル信無線電機 ロッカースイッチ スイッチ > ロッカースイッチ
2016年07月26日 17:33 満足度:

用途:草刈り機修理

草刈り機に使われているスイッチが消耗して機能しなくなったための修理部品として購入しました。普通に使えます。

これは注文コード 75934223 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

23.照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥999 〜
富士電機 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ
2016年08月03日 22:15 満足度:

用途:機械メンテナンス

表示が大きく確認しやすい。ボタンが押しやすい。

これは注文コード 08508604 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

24.スライドスイッチ マル信無線電機

販売価格(税別) ¥55 〜
マル信無線電機 スライドスイッチ スイッチ > スライドスイッチ
2016年08月29日 21:36 満足度:

用途:修理

以前から使用していて、使いやすい。

これは注文コード 38905167 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

25.取付リング(M12ブッシング用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥30
NKKスイッチズ(日本開閉器) 取付リング(M12ブッシング用) スイッチ > スイッチアクセサリ
2016年09月21日 02:52 満足度:

用途:トグルスイッチの回り止めとして

手持ちの英国製スイッチ(車用)に、このリングが付属していなかったため検索してやっと見つけました。出っ張った部分を多少削ったら取付けできました。

これは注文コード 75800672 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

26.押ボタンスイッチ(丸形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,390
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯
2016年08月30日 05:44 満足度:

用途:電磁接触用SW

もう何度もOmronのSWを使っています。故障知らずで良い!

これは注文コード 39003711 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.電極棒用セパレータ  F03-14 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥119 〜
オムロン(omron) 電極棒用セパレータ F03-14 スイッチ > レベル機器 > 電極保持器・電極
2017年01月16日 15:21 満足度:

用途:設備の緊急対応

すぐに届きました。昔から使用されている、定番の商品です。
設備の故障、緊急対応での交換でしたので、大変助かりました。
店に行っても、この手の商品は、在庫がある店は、ほぼ無いです。
良い時代になりました。助かりました。

これは注文コード 06898507 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

28.マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥31,900 〜
オジデン(大阪自動電機) マットスイッチ スイッチ > マットスイッチ
2017年01月18日 20:20 満足度:

用途:勝手口の防犯対策です

制御部品未着のため設置は出来ていませんが問題なく使用できます

これは注文コード 08584755 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

29.経済形磁気近接スイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,590 〜
富士電機 経済形磁気近接スイッチ スイッチ
2017年02月24日 10:15 満足度: 有限会社イーストヒルズ 様

用途:ドアスイッチ

仕様がないので買えない。 特に接点の仕様が必須と思いますが。 富士電機のサイトで確認しろと言うことでしょうか。 詳細はいざ知らず、最重要な情報は掲載すべきでしょう。 こちらも時間が無いのです。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

これは注文コード 49985284 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

30.トグルスイッチ 8Dシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥379 〜
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Dシリーズ スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)
2017年03月06日 21:38 満足度: 関口電設 様

用途:スタンドマイクと表示ランプのON OFFに使用

2回路タイプで片側跳ね返りON、片側常時ONで操作性が良い。

これは注文コード 37722422 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ