電源/周辺機器他の口コミ・評価

レビュー検索結果 2,525件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.省配線コネクタ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥799 〜
オムロン(omron) 省配線コネクタ 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー
2017年12月23日 15:44 満足度:

用途:CIJプリンタのセンサ

プリンタのセンサ増設のために購入
つなぎ方がわからなかったのでオムロンへTelしたところ、丁寧に教えてもらいました。

これは注文コード 39051713 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2.フィンガーガード 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥239 〜
山洋電気(SANYO DENKI) フィンガーガード 電源/周辺機器他 > ファンアクセサリ
2017年12月24日 16:19 満足度: 有限会社スペース4 様

用途:ファンモーターのガード

使用していたフィンガードのサビが目立ってきた為交換しました。可もなく不可もなくといった所です。

これは注文コード 08584247 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(7件)

3.FCNハンダ型オスコネクタ 富士通コンポーネント

販売価格(税別) ¥209 〜
富士通コンポーネント FCNハンダ型オスコネクタ 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2017年12月17日 14:36 満足度: 電修技研 様

用途:制御盤製作

一個単位で購入できるので、必要な分だけ購入できるので余剰在庫を持たなくていいので助かります

これは注文コード 39182516 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4.FCNコネクタフード(中継タイプ) 富士通コンポーネント

販売価格(税別) ¥259 〜
富士通コンポーネント FCNコネクタフード(中継タイプ) 電源/周辺機器他 > アクセサリ
2017年12月17日 14:36 満足度: 電修技研 様

用途:制御盤の組立

一個単位で購入できるので余剰在庫を持たなくていいので助かります

これは注文コード 39182403 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.ゴムブッシング 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥82 〜
第一電子工業 (DDK) ゴムブッシング 電源/周辺機器他 > アクセサリ
2018年01月11日 16:20 満足度:

用途:電動チェーンソー

機械のコードの根元がブッシングが切れていたが、結局コードまで切れ使えず、汎用として購入しました。機会に切れ残っている物は、サイズはぴったりですからそれに通したら、まったく問題なく使えました。これでしばらくは安心して使えます。

これは注文コード 34602163 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

6.共用ソケット 角形ソケット P7TF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥479
オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット P7TF(表面接続) 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー
2017年12月25日 17:30 満足度: 日本アイキャン株式会社 様

用途:社内試験装置のI/O用

オムロン純正品ですので全く問題なく使用しています。

これは注文コード 06316834 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

7.HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥68 〜
ヒロセ電機 (HIROSE) HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプ 電源/周辺機器他 > アクセサリ
2018年01月05日 11:14 満足度:

用途:組立作業

配送も早く、すぐに業務に使用できましたので、助かりました。

これは注文コード 87072054 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.DCファンモータ(リード線付) NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
NMB(ミネベア) DCファンモータ(リード線付) 電源/周辺機器他 > プロペラファン
2018年01月19日 14:48 満足度: 株式会社 春海 化成 様

用途:静電除去製品ファンの交換

古い機種でしたけど同じ商品でしたので簡単に取り付けできました。

これは注文コード 17102024 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

9.軸流ファン プラグコード R87F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥319 〜
オムロン(omron) 軸流ファン プラグコード R87F 電源/周辺機器他 > プロペラファン
2018年01月24日 05:16 満足度:

用途:ダクトからの排気

軸流ファンを使うには必需品です。できれば電源側にも差し込みプラグが付いているタイプもあったら良いと思います。単体で使用するために別途用意しなければなかった。

これは注文コード 08592227 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

10.AC軸流ファン R87F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
オムロン(omron) AC軸流ファン R87F 電源/周辺機器他 > プロペラファン
2018年01月24日 05:35 満足度:

用途:ダクトからの排気

軸流ファンなら音が静かで良いと思って購入しました。回転の遅い物を選びましたが、回っているか判らないほどに静かとは行きませんでした。また、排気能力も専門ではないので数字では判らず、あてずっぽうに購入したため、想定した程の結果は得られませんでした。低価格でしたので、勉強させてもらったと思っています。

MonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

これは注文コード 08592071 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(33件)

11.丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機

販売価格(税別) ¥499 〜
多治見無線電機 丸型コネクタR05シリーズプラグ 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2018年01月24日 10:37 満足度:

用途:制御信号の入力

半田付け後にカバーを締めていくとケーブルがカシメられて、しっかりケーブルを保持しケーブルわ引っ張ってもピン自体に力がかからない構造になっている。

これは注文コード 87879522 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

12.RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥999
JEFCOM(ジェフコム) RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2018年01月29日 19:55 満足度:

用途:防犯カメラの配線で使用。

売っていそうで売っていない部品ですね。地方なので尚更でした。始めからモノタロウにすれば色んな店舗を探し回らなくて済んだのに時間の浪費をしてしまいました。1ヵ所しか使わないので専用の圧着工具を購入せず普通のペンチでカシメましたが問題なく使えました。

これは注文コード 75222375 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

13.FCNコネクタフード(標準タイプ) 富士通コンポーネント

販売価格(税別) ¥179 〜
富士通コンポーネント FCNコネクタフード(標準タイプ) 電源/周辺機器他 > アクセサリ
2018年02月05日 19:13 満足度: 電修技研 様

用途:制御盤の組立

コネクターのカバーだけというのは、通常では、購入出来ないので大変助かりました

これは注文コード 34881542 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

14.パナソニックPLC接続用ケーブル パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
パナソニック(Panasonic) パナソニックPLC接続用ケーブル 電源/周辺機器他 > ケーブル
2018年02月06日 07:53 満足度:

用途:試作機に使用

メーカーの販売店よりも若干高めだが直ぐに入手できるのが良い。

これは注文コード 34555403 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

販売価格(税別) ¥2,590 〜
鎌田信号機 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 電源/周辺機器他 > トランス
2018年02月06日 15:57 満足度:

用途:分電盤内部品

分電盤制作にあたり、トランスが必要になり購入。非常に助かりました

これは注文コード 32577851 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(9件)

16.DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥199 〜
オムロン(omron) DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対基板接続
2018年02月03日 17:41 満足度:

用途:基板修理

曲がりやすい足が心配だったが梱包も必要十分で申し分ない。
DINコネクタは規格品とは言え、オムロン以外のメーカーの品揃えも拡充いただけると助かる。

これは注文コード 39102393 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

17.ACファンモータ 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
山洋電気(SANYO DENKI) ACファンモータ 電源/周辺機器他 > プロペラファン
2018年02月09日 15:03 満足度: 株式会社オーレックス 様

用途:ダイキン製の古い小型油圧ユニットの作動油コンディショニング

ダイキンの非常に古い油圧パック(油圧発生元)の作動油冷却に「 TAIYO / LDRA-002-2-T05-00-0」を先月購入(2台目)したのですが、使用開始後1週間で異音(ベアリング固定位置ずれ)発生の為、急遽ファンのみをこの機種にリプレースしました。造りも良くハイパワーで静かです。 200V単相コンデンサモータでサーマルプロテクトもされているので、安心して使えます。

これは注文コード 08584186 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

18.スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥19,900 〜
TDKラムダ スイッチング電源 HWSシリーズ 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年02月10日 17:19 満足度:

用途:老朽化設備の更新

約13年使用しているRKW24-14RFの老朽化設備の更新の為に購入しました。旧型と比較し性能と小型化は問題ないと思われますが、拡張機能をつけるために特殊なコネクタによる結線が必要になることが分かり困窮しています。一般ユーザーでも対応可能な汎用性を持たせて欲しかったです。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 36847133 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

19.大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

販売価格(税別) ¥3,990 〜
ユーアールディ 大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ 電源/周辺機器他 > 電力・機器用保護機器 > 機器用保護機器
2018年02月19日 08:17 満足度:

用途:計測用

電流値を計測するのには良い商品かもしれませんが、電流波形やFFTを計測するには向きません。

MonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

これは注文コード 62905212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

20.PHコネクター ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥78 〜
日本圧着端子製造(JST) PHコネクター ベース付ポスト 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続
2018年02月21日 22:15 満足度:

用途:ラジコン用リポバッテリーの充電用ケーブルに

ラジコン専門店で購入する価格の4分の1程度で買えました
あらかじめ、コネクターのタイプを確認していたのでもちろんピッタリです
10個で78円という価格は送料を足しても専門店へ出向く交通費を考えたら格安
しかも翌日に届くという便利さは価格以上のメリットがあります。
ホームページ上の商品確認もしやすく、次回からもお世話になりたいと思います

これは注文コード 34952906 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(7件)

21.ファンモータ用ファンガード NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥339 〜
NMB(ミネベア) ファンモータ用ファンガード 電源/周辺機器他 > ファンアクセサリ
2018年03月01日 14:49 満足度:

用途:機器のメンテナンス

写真と実物が異なりましたがお客様の了承を受け事なきを得ました。
機能に問題はありませんが見た目も重要だと思いますので、実物の写真の掲載をお願いいたします。

これは注文コード 17102313 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.ACファンモータ □80角 リード線付 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
パナソニック(Panasonic) ACファンモータ □80角 リード線付 電源/周辺機器他 > プロペラファン
2018年02月28日 16:05 満足度:

用途:簡易温室の循環用に使用

騒音レベルが34なのに、オムロンの34より音がかなり大きい。
二度と買わない商品。

MonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

これは注文コード 85924675 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

23.VHシリーズ ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥129 〜
日本圧着端子製造(JST) VHシリーズ ベース付ポスト 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続
2018年03月02日 23:37 満足度:

用途:小型のセンサ回路に使用

2.5mmピッチの小型のコネクタを探していました
大変助かりました
できれば50個や10個のさらに少量の販売があるとありがたいです

これは注文コード 00328518 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

24.HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタプラグ(はんだタイプ) ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥399 〜
ヒロセ電機 (HIROSE) HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタプラグ(はんだタイプ) 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2018年03月06日 23:39 満足度: 株式会社富岡食品 様

用途:小型モータの電源ケーブル中継接続用コネクタ

小型で軽量は評価できるが、コネクタ内半田端子間が狭く、半田付け作業が大変。また、心線余長領域が狭く、半田付け後の端子保護用熱収縮チューブを被せ難いなど懸念される。コネクタの全長をもう少し(約10mm以上)長くし、端子〜ケーブルブッシング部までの領域を広くできると
ありがたいです。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 87072781 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

25.電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

販売価格(税別) ¥629 〜
TOYOZUMI(トヨズミ) 電源トランス 電源/周辺機器他 > トランス
2018年03月09日 14:55 満足度:

用途:感電・漏電防止対策

モータ回路に商用電源を使用していたため、感電と漏電の危険がありました。絶縁トランスを使用することにより、安全対策を実施いたしました。

これは注文コード 73427962 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

26.降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ スワロー電機

販売価格(税別) ¥3,990 〜
スワロー電機 降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ 電源/周辺機器他 > トランス
2018年03月16日 17:02 満足度: 富士フイルムGSテクノ株式会社 様

用途:機器改良に使用しています。

小型軽量で満足しています。これからも製造を続けて欲しいです。

これは注文コード 38611991 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

27.D-subコネクタマシンコンタクト 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥21 〜
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタマシンコンタクト 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2015年11月15日 18:55 満足度:

用途:D-subケーブルの導通チェックに

コネクター付ケーブルの導通をチェックする際、コネクターのオスピンにテスターのテストリードを当てるのに神経を使うので、メスピンだけ買って専用テストリードを作ってみました。

これは注文コード 41193311 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

28.スイッチング電源 ZWSシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別)  
TDKラムダ スイッチング電源 ZWSシリーズ 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2015年11月20日 10:49 満足度: 長野県松本工業高等学校 様

用途:技能検定電気機器組立作業使用検定盤作成

値段も適当で、回路もわかりやすく、定格値どおりの出力が得られて大変使い勝手が良かった。

これは注文コード 09459432 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

29.ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト タイコ エレクトロニクス

販売価格(税別) ¥659 〜
タイコ エレクトロニクス ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2015年12月07日 06:46 満足度:

用途:線材のコネクター加工

170366-3の商品の表示がない

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 41013253 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

30.ACアダプター(AC→DC変換) アズワン

販売価格(税別) ¥1,790 〜
アズワン ACアダプター(AC→DC変換) 電源/周辺機器他 > ACアダプタ
2015年12月13日 17:11 満足度: 広洋精工 様

用途:電気柵に使用

いままでは、乾電池使用でした 消耗が激しく、つい、交換を忘れることがしばしばでしたが、これに変えて、助かっています

これは注文コード 33210502 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ