電源/周辺機器他の口コミ・評価

レビュー検索結果 2,445件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥349 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) コネクタ付ケーブル用スーパーグランド 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ
2017年03月10日 17:06 満足度:

用途:Lanケーブルの敷設

他社にはまだこのようなグランドがないので、助かりました。ただ、このコネクタはLan用、USB用とサイズが複数あり、メーカーのカタログを見てもどれがLan用なのかわからず苦労しました。今回はなんとか引込部、及びケーブルのサイズから適合するものを見つけましたが、これらの情報が付記されていると助かります。

これは注文コード 39239602 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

2.ACファン・EMUシリーズ(セット品) オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥3,890
オリエンタルモーター ACファン・EMUシリーズ(セット品) 電源/周辺機器他 > ファンアクセサリ
2017年03月17日 15:24 満足度:

用途:空気清浄機

本体との接続パーツである、コードの色が白のものも欲しい。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 06127975 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3.GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
第一電子工業 (DDK) GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2017年03月30日 14:54 満足度:

用途:真円度計の接続に

M社の真円度計をPCに接続するために利用。
なんら問題なく使用できています。
少々安いのが美点。

これは注文コード 07067742 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4.スイッチング電源 LDAシリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥1,790 〜
コーセル スイッチング電源 LDAシリーズ 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2017年04月06日 14:39 満足度: アロー電子製作所 様

用途:既設機器の電源本体不良で交換

既設商品の電源不良に付きコーセル電源を購入して取替 本体より取り外して入れ替え 尚電源部及び出力部がコネクターのため非常に楽に交換できました。

これは注文コード 08492425 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
TDKラムダ スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2017年04月24日 13:15 満足度:

用途:最高です!

デジタルアンプ用の電源に使用するために購入しましたが、プレミアムな値段で購入できました。最高です!次回もお願いしたいと思っています。

これは注文コード 39183243 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

6.D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥589 〜
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2017年04月24日 18:21 満足度:

用途:液晶検査工具用PCBに

比較的短納期にて入手出来て良かったです。
もう少し単価を下げて下さるともっと良い。

これは注文コード 41190204 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

7.JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
日本航空電子工業(JAE) JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2017年04月25日 06:32 満足度:

用途:機械配線接続用

さすが日本航空電子工業製悪いところがなしですがね。

これは注文コード 41194587 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

8.USBコネクタ(ソケット) XM7 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥84 〜
オムロン(omron) USBコネクタ(ソケット) XM7 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 外部接続
2017年04月25日 14:35 満足度:

用途:BLE通信ユニット

特に問題無く使用出来ますが、若干ですが脱着時に硬さを感じます。

これは注文コード 39105385 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

9.PS-LAシリーズ ソケットハウジング 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥86 〜
日本航空電子工業(JAE) PS-LAシリーズ ソケットハウジング 電源/周辺機器他 > 関連商品(工具など)
2017年04月26日 08:45 満足度:

用途:製品に取り付ける

小ロットしか必要ないので1個から依頼できるので助かります

これは注文コード 49027011 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.NJWシリーズ防水中型コネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥999 〜
七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ プラグ用キャップ 電源/周辺機器他 > アクセサリ
2017年04月30日 18:45 満足度:

用途:外部電源供給用

レセプタクル用が欲しかったのですが間違えて購入しました。雨天では使いませんがプラグの保護には必要ですね。ネジの部分に若干、油を染みこませないと齧る様な。取り扱いには注意です。

これは注文コード 10365083 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

11.トロイダルクランプコア MTCNシリーズ 森宮電機

販売価格(税別) ¥369 〜
森宮電機 トロイダルクランプコア MTCNシリーズ 電源/周辺機器他 > 電磁波対策
2017年06月07日 18:02 満足度:

用途:コモンモードフィルターとして

半分にわれるので、ケーブルを巻いた状態で取り付けられて便利。
同軸ケーブルを4回ほど巻きましたがノイズの現象効果大です。

これは注文コード 22287186 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

12.ACファンモータ □120角 2端子 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
パナソニック(Panasonic) ACファンモータ □120角 2端子 電源/周辺機器他 > プロペラファン
2017年07月17日 18:42 満足度:

用途:冷却用

音が静かでストレスを感じません。
欲を言えばファンのガードも用意してほしいところです。

これは注文コード 85924526 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

13.嵌合固定台 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥199
日本航空電子工業(JAE) 嵌合固定台 電源/周辺機器他 > 関連商品(工具など)
2017年07月19日 00:13 満足度:

用途:納品に時間掛かりすぎ

在庫を置かないで、その都度仕入れる。えんどう豆程度のパーツなのに、何を考えている。
キャンセルしたい。

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 49026433 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

14.丸形コネクタ R03シリーズ プラグ 多治見無線電機

販売価格(税別) ¥469 〜
多治見無線電機 丸形コネクタ R03シリーズ プラグ 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2017年07月27日 04:41 満足度:

用途:マイクの接続

このパーツが手配出来て助かりました
写真が実際の商品で詳しく写っているといいと思います
型番だけでは違いが分からなく メーカーに直接電話して教えてもらいました。

これは注文コード 38640323 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥11,134 〜
山洋電気(SANYO DENKI) SanACE ACファン(プラグコード付属) 電源/周辺機器他 > プロペラファン
2017年07月31日 14:35 満足度:

用途:制御盤FAN

他社の製品と取付寸法が同じだったので購入。
入庫に時間がかかり、その点が困りましたが商品は機能しています

これは注文コード 49030633 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16.エンドプレート オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥67
オムロン(omron) エンドプレート 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー
2017年08月05日 07:28 満足度:

用途:DINレールからの器具脱落防止

DINレールに器具を取り付けた際、長手方向に器具が脱落しないようにするためのストッパです。1個単位で購入することができるので助かりました。

これは注文コード 06316904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

17.フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥499 〜
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続
2017年08月05日 17:21 満足度: 西村 様

用途:環境試験の通信ケーブルで使用

軽くて接続が簡単にできますが 破損もしやすいので予備分も購入オススメします。
納期がかかりすぎるのが難点です。

これは注文コード 08593137 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

18.フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥33 〜
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続
2017年08月05日 17:22 満足度: 西村 様

用途:環境試験の通信ケーブルで使用

軽くて接続が簡単にできますが 破損もしやすいので予備分も購入オススメします。
納期がかかりすぎるのが難点です。

これは注文コード 08593243 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

19.リボンケーブル用コネクタ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥169 〜
ヒロセ電機 (HIROSE) リボンケーブル用コネクタ 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ
2017年08月05日 17:23 満足度: 西村 様

用途:環境試験の通信ケーブルで使用

軽くて接続が簡単にできますが 破損もしやすいので予備分も購入オススメします。
納期がかかりすぎるのが難点です。

これは注文コード 07067444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

20.ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,990
オムロン(omron) ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2 電源/周辺機器他 > 電力・機器用保護機器 > 機器用保護機器
2017年08月11日 09:03 満足度: ビット 様

用途:発電切り替え

SET、RESETのアジャストのボリュームの精度の範囲が狭いので広くしてほしい、20回転のボリュームを使用して、、、、

これは注文コード 39077866 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

21.RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥1,190
JEFCOM(ジェフコム) RCA変換アダプター 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2016年04月26日 17:38 満足度:

用途:モニター接続

使用中です。問題なく使えます。

これは注文コード 75222436 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.分割型 100A 電流センサ(CT) パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別)  
パナソニック(Panasonic・SUNX) 分割型 100A 電流センサ(CT) 電源/周辺機器他 > 電力・機器用保護機器 > 機器用保護機器
2016年05月07日 08:50 満足度:

用途:各分電盤でのブレーカーごとの電力の測定

発注からの入荷が早く満足しています、もとになるエコパワーメーターが一時間ごとの集計なので不満ですが。

これは注文コード 44426347 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

23.中継用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50012 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥579 〜
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50012 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ
2016年06月13日 21:10 満足度:

用途:TOYドローンのバッテリー用に

バッテリーの付け替えを何度もするので緩くなって(?)接触不良でバインド切れを多発して困っていました。本体側を交換したらバッチリ使えてます。

これは注文コード 75937337 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

24.フィルター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥699 〜
オリエンタルモーター フィルター 電源/周辺機器他 > ファンアクセサリ
2016年06月16日 14:58 満足度: マツモト 様

用途:パワーコンディショナの冷却

長時間使ってもほこりの侵入を防げます

これは注文コード 35095024 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

25.サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥209 〜
ヒロセ電機 (HIROSE) サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 電源/周辺機器他 > アクセサリ
2016年07月08日 01:50 満足度:

用途:特注機械の製作に使用

現状の品揃えでは20ピン・24ピンが、雄コネクタ・雌コネクタ・プラグケース・ストッパーブラケットの4点が揃わない状態ですので、全て揃うように品揃えして欲しいです。
S-1620A(09)・P-1620A-CA(50)・P-1624BA(09)・P-1624A-CA(50)は他社に発注しました。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 87073217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

26.コマーシャル・メイテンロック・コネクタ タイコ エレクトロニクス

販売価格(税別) ¥819 〜
タイコ エレクトロニクス コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2016年07月16日 23:32 満足度:

用途:オーディオ機器のメンテナンス

こういったかなりマニアックな品物があるので驚きです。現物は問題ありません。
下手すると大手の電子部品通販業者でも置いてないところが多いのにココにあったのでビックリです。

これは注文コード 41012824 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥66 〜
日本モレックス(molex) 電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ
2016年08月28日 16:12 満足度: TKエンジニアリング 様

用途:模型用のバッテリと受信機を接続するための使用しています。

いつもご利用させて頂いておりますが、品質ならびにスピード・サービスが行き届いておりいつも満足しております。
今後共よろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 75938572 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

28.BNC型コネクタ レセプタクル スタック電子

販売価格(税別) ¥159 〜
スタック電子 BNC型コネクタ レセプタクル 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ
2017年03月30日 15:13 満足度:

用途:無線アンテナに使用

何時もは近くの店から購入していましたが、モノタロウでも扱っていることが分かり多少安価なので使用してみました、結果は良好で気に入っています。

これは注文コード 06717244 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

29.PS3N形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,590 〜
IDEC(和泉電気) PS3N形スイッチングパワーサプライ 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2017年03月29日 18:01 満足度:

用途:交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

これは注文コード 06950054 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

30.ACブロワ MBシリーズ 可変速MBシリーズ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥3,990 〜
オリエンタルモーター ACブロワ MBシリーズ 可変速MBシリーズ 電源/周辺機器他 > プロペラファン
2017年03月29日 18:09 満足度:

用途:交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

これは注文コード 00538657 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ