ネジ・スペーサーの口コミ・評価

レビュー検索結果 73件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Hシリーズ(基板ソリ防止用) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥569 〜
2017年05月23日 00:06 満足度:

用途:スイッチング電源ユニット修理用

こんなものを取り扱っているとは、びっくりです。電源ユニット内に使用されているものとサイズがぴったり合うので、交換用に使用しています。

これは注文コード 11542378 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2.スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥999 〜
廣杉計器 スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) ネジ・スペーサー > スペーサー
2017年06月12日 09:06 満足度:

用途:ジグの高さ調節

リーズナブルな値段で,さまざまな高さのスペーサーが揃っているので今後も利用したい。屋外で使用しているので腐食が少し出始めている(純アルミ?)。→アルマイト品も販売してほしい。

これは注文コード 11254818 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3.インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器

販売価格(税別) ¥3,490 〜
2017年06月12日 09:22 満足度:

用途:アルミシャーシのネジ補強

特別な工具が無くても、工夫次第で別のナットとボルトがあれば付きますよ!でも専用工具があれば簡単です

これは注文コード 11383654 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4.ブッシュ(ジュラコンブッシュ) D0000-0000 廣杉計器

販売価格(税別) ¥649 〜
廣杉計器 ブッシュ(ジュラコンブッシュ) D0000-0000 ネジ・スペーサー > ブッシュ
2017年07月22日 12:31 満足度:

用途:軽負荷の軸受け

商品説明が足りません。寸法が一部しか書いてないので仕方なしにメーカーHPで確認しました。
商品自体は非常に良いです。

MonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
商品情報の整備を進めておりますが、
まだまだ、行き届かない点も多く、
ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。
改善に努めて参ります。

これは注文コード 11439173 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥729 〜
廣杉計器 スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4) ネジ・スペーサー > スペーサー
2017年07月29日 10:22 満足度:

用途:工作基盤のスペーサー

ユニバーサル基盤の4隅の穴にピッタリでナットと合わせて非常に重宝します。M3はたくさんありますがM2があってとても満足です。

これは注文コード 11264417 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥649
廣杉計器 樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種) ネジ・スペーサー > ネジ
2017年07月29日 10:26 満足度:

用途:工作基盤のスペーサーと合わせて

スペーサーと合わせて重宝しています。M2があるのは嬉しいです。

これは注文コード 11465432 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

7.六角サポーター M4 50個入 カメダデンキ

販売価格(税別)  
カメダデンキ 六角サポーター M4 50個入 ネジ・スペーサー > 六角サポーター
2016年12月16日 16:54 満足度:

用途:部品の取り付け

普段使っているメーカーの商品なので、問題なく使用できています。

これは注文コード 09912096 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000GEシリーズ(#4-40) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥1,890 〜
2017年04月17日 09:06 満足度:

用途:補修

ネジ部分が長い物を探していましたが、ここで見つかって良かったです。

これは注文コード 11276816 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

9.樹脂ネジ(PVC六角穴付ボルト) VCC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器

販売価格(税別) ¥419 〜
廣杉計器 樹脂ネジ(PVC六角穴付ボルト) VCC-0000 六角穴付ボルト ネジ・スペーサー > ネジ
2017年05月01日 23:10 満足度:

用途:治具素材

バリなし、ピッチずれなし、六角穴不良なし。この納期で入手できることに感謝しました。もう少し安いと助かりますが。

これは注文コード 11466385 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.端子ねじ(+-)バインドH形 正方形角座対辺線押え組込(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥5,690 〜
2016年03月28日 09:36 満足度:

用途:端子台のねじ交換

端子台の選定を誤り、端子ねじに小径ワッシャがついているのみだったため線材の取付が不便でしたが、ねじを交換したことによって解決できました。とても助かりました。

これは注文コード 42490445 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

11.インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥1,490 〜
2017年05月15日 21:35 満足度:

用途:3Dプリントした部品にネジを立てるため

本来の使い方ではないですが、3Dプリントした部品に瞬間接着剤で接着して使っています、問題ないです。

これは注文コード 11388274 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

12.ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000 廣杉計器

販売価格(税別) ¥2,190 〜
廣杉計器 ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000 ネジ・スペーサー > ブッシュ
2016年11月17日 18:00 満足度: 株式会社環境保全システム 様

用途:絶縁部品として使用

きれいに出来ており有効に使用できました。

これは注文コード 11447232 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

13.インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥1,290 〜
2017年08月28日 00:07 満足度:

用途:3Dプリントしたものにネジを立てるとき

3Dプリントしたものに、ネジを立てるのに愛用しています。あらかじめ3Dプリントする際にインサートの大きさの穴が開くように作っておき、瞬間接着剤をつけて圧入しています。フランジがあるので、接着剤が面にでることがなくて重宝しています。

これは注文コード 11388247 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

14.メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥819 〜
2018年02月21日 16:15 満足度:

用途:アウトドアで趣味の道具のファイアーピストン製作

一部分に20気圧を瞬間的にかけるので強度がないと破裂してしまいますが、このパイプは十分な強度を持っています。長さと太さを選択できるのでさまざまな種類を選択できます。

これは注文コード 11393217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

15.ブッシュ(黒PTFEブッシュ) T0000-0000B 廣杉計器

販売価格(税別) ¥889
廣杉計器 ブッシュ(黒PTFEブッシュ) T0000-0000B ネジ・スペーサー > ブッシュ
2017年12月04日 09:00 満足度:

用途:装置の調整

精度も良く、ちょっとの調整に役立ちました。
サイズがいろいろ揃っているおかげで助かります。

これは注文コード 11442497 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16.六角ポスト 篠原電機

販売価格(税別) ¥899 〜
篠原電機 六角ポスト ネジ・スペーサー > スペーサー
2017年12月12日 09:35 満足度:

用途:制御盤の製作

異なる高さの物が欲しいので、10個単位で購入できるので助かります。

これは注文コード 38939826 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

17.スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Gシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥489 〜
2018年02月09日 14:55 満足度:

用途:試作用

問題なく使用させていただいております。
特にありません。

これは注文コード 11266517 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

18.スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Jシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥569 〜
2018年02月28日 18:49 満足度: 小林空調サービス 様

用途:空調器の基板交換時に使用

空調機の基板交換時に使用しましたが、新品でも爪が
折れる物も有りました。

これは注文コード 11542597 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

19.端子ねじ 角 大里

販売価格(税別) ¥87
大里 端子ねじ 角 ネジ・スペーサー > ネジ
2017年08月02日 16:48 満足度:

用途:機器メンテナンス

元々付いていた物と差異が無く、支障無く使えました。

これは注文コード 12121104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

20.スペーサー(ジュラコンスペーサー) AR-500シリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥359 〜
廣杉計器 スペーサー(ジュラコンスペーサー) AR-500シリーズ(M=5 ピッチ0.8) ネジ・スペーサー > スペーサー
2018年03月15日 18:24 満足度:

用途:ブラケットのかさ上げに使用

モニターの高さが微妙に低かったので取り敢えず底上げしてみた。樹脂製で太さも十分あり、相手にもダメージを与えにくそう。雌ネジが切ってあるので取り敢えず使うにはとても便利が良い。長い方も買ってみる予定

これは注文コード 11163163 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥948 〜
2016年08月28日 10:58 満足度:

用途:ファイアーピストン製作

内側にタップを使ってこりかねじが入るように加工しています。アクリルよりも薄くても強度は問題なくなりました。

これは注文コード 11393716 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥1,990 〜
廣杉計器 スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用) ネジ・スペーサー > スペーサー
2018年03月20日 10:32 満足度: 興和サイン株式会社 様

用途:看板の取り付け

注文時に納期が「3日」となっていたので注文したが、その後の発送状況を見たら4日後の発送になっていて、しかも「返品不可」だって

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 11200017 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

23.樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器

販売価格(税別) ¥259 〜
廣杉計器 樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト ネジ・スペーサー > ネジ
2018年05月05日 12:46 満足度: センチュリーイノヴェーション株式会社 様

用途:強度試験

これを選んで購入したので特に大きな問題はありません。

これは注文コード 11454162 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

24.樹脂ネジ(ポリカーボネート六角穴付止めネジ) PCHS-0000六角穴付止めネジ 廣杉計器

販売価格(税別) ¥229 〜
2018年05月31日 21:59 満足度: 株式会社 リヴ 様

用途:光学系の簡易固定

六角穴付きと言う事で購入しましたが、直ぐに穴がバカになります。結局は−ドライバーで調整するはめに陥りました。

MonotaROからの回答:

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

これは注文コード 11462377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

25.スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥329 〜
廣杉計器 スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) ネジ・スペーサー > スペーサー
2018年06月01日 16:05 満足度: シオサイト 様

用途:趣味で製作している、メインの部品です

いつもお世話になります、注文のたび敏速かつ正確な配送に感謝しています、モノタロウで取引して本当に助かりました、今後共によろしくお願いいたします。

これは注文コード 11523207 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

26.樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器

販売価格(税別) ¥399 〜
廣杉計器 樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 ネジ・スペーサー > ネジ
2018年06月08日 13:40 満足度:

用途:ボックスに収めたセンサ固定

プラスチックボックス面と樹脂ネジが平面になり仕上がりに満足しています。

これは注文コード 11460882 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.スペーサー(PTFEスペーサー) ART-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥1,990 〜
廣杉計器 スペーサー(PTFEスペーサー) ART-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) ネジ・スペーサー > スペーサー
2016年01月22日 11:24 満足度: ルミア株式会社 様

用途:スペース確保

高さにゆとりを持たせるために使用しました。
電気的に絶縁が必要な場合も使えると思います。

これは注文コード 11277893 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

28.スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥1,280 〜
廣杉計器 スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用) ネジ・スペーサー > スペーサー
2016年06月28日 12:51 満足度:

用途:ボルトワッシャスペーサワッシャナットの組み合わせで挟んでスペーサ兼ブッシュとして使用

異種金属の回転体の軸受として使用
使い捨てなのでお互いの耐久性が気になります。
今のところは弱い金属の摩耗で交換は必要ありません。

これは注文コード 11202722 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

29.メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥289 〜
廣杉計器 メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5) ネジ・スペーサー > ネジ
2016年02月01日 15:50 満足度:

用途:精密部品の組立

良かった

これは注文コード 11397514 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

30.黄銅スペーサー S6BA型 テイシン(T.SIN)

販売価格(税別) ¥269 〜
テイシン(T.SIN) 黄銅スペーサー S6BA型 ネジ・スペーサー > スペーサー
2015年10月15日 21:45 満足度:

用途:IC基盤のスペーサー用

ねじ部には問題がありません。六角レンチで締めこむとき6mm六角が少しきつめであった

これは注文コード 10410303 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

戻る ページ: 1 2 3 次へ