レバースイッチの口コミ・評価

レビュー検索結果 13件中 1件から 13件までを表示

並び替え:

1.125V/10A レバースイッチ(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥290
エスコ 125V/10A レバースイッチ(黒) レバースイッチ
2017年08月29日 18:15 満足度:

用途:ヘアードライヤーのSW交換

レバースイッチはなかなか市場に無い為、捜しまわった結果ここにたどり着きました。
SHINDEN製だったのですが、このレバースイッチも購入してみるとSHINDEN製で形状は異なるものの、十分代用として使用することができました。電流も100Vで10Aと大きく代替品としては問題ありませんでした。

これは注文コード 50480036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2.Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,590 〜
2017年11月21日 07:45 満足度:

用途:機械の前進後進左右移動

レバーが固定式で、大変便利です。作業に自由性がありとても良かったです。

これは注文コード 59873301 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

3.Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ レバースイッチ
2018年02月22日 20:46 満足度: 株式会社城山商会 様

用途:機械のメンテナンスに使用

機械の操作スイッチが故障して取替ました。短納期で入手でき満足です。

これは注文コード 60112787 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

4.Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,380 〜
2017年11月21日 07:43 満足度:

用途:油圧上げ下げ

操作性もよく大変気に入りました。ボックスもセットで購入しました。」

これは注文コード 59878262 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥3,490 〜
2018年11月12日 14:56 満足度:

用途:機械のメンテナンス用で現装備品の一部接点動作不調のため取替え

1a接点3方向と1a1b接点1方向が必要だったが、該当品がないため全方向1a1bの本品を購入。端子ケースのみの販売もあればいいなと思います。

これは注文コード 50057813 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

6.Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,590 〜
2017年08月11日 14:48 満足度:

用途:船舶で使用するスイッチ

商品のバリエーションが豊富なのは良いのですが、注文するときにわかりにくい。もう少し簡単に目的の仕様にたどり着けるような注文書とかあれば良いのですが。

MonotaROからの回答:

誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 59873177 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

7.Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ レバースイッチ
2017年08月19日 15:08 満足度:

用途:ポテトハーベスターの修理

レバー部が外れるようになっており元々ついていたレバースイッチより簡単に交換ができました。

これは注文コード 60112787 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

8.Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥3,490 〜
2017年02月04日 08:33 満足度: スパッと 様

用途:アクチュエーターコントロール用

4方向の配線後、動作テスト時に間違いがあってもスイッチ下の端子ケース?を(黒い爪)外すことが出来るので、とても気に入っています。
1接点を2接点に交換できるよう端子ケースのみの販売を希望したいのですが・・・・

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 50057831 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

9.Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥3,490 〜
2017年05月06日 15:01 満足度:

用途:メンテナンス作業前です、7月〜8月頃の交換よていです

メンテナンス作業前です、7月〜8月頃の交換よていです

これは注文コード 50057831 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

10.Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,590 〜
2017年04月13日 16:18 満足度: 株式会社MSH 様

用途:コンテナ クレンの作動に、使用。

動作の終了が、確実に固定するので、手元を、見る必要が無い。

これは注文コード 59873292 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

11.Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥3,490 〜
2016年03月31日 17:26 満足度: 林テクニカルサポート 様

用途:故障したスイッチの交換に使用

納期が早くたすかりました。

これは注文コード 50057822 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

12.Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥3,490 〜
2015年11月23日 15:25 満足度:

用途:部品交換

壊れた部品の旧品番に対して問い合わせさせていただき、こちらが適合新機種とすぐわかりました

これは注文コード 50057795 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

13.Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,590 〜
2015年04月20日 17:01 満足度:

用途:実験用 操作感の確認

操作感にやや不満を覚えました。

これは注文コード 59873396 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

戻る ページ: 1 次へ