パワーサプライ(電源)の口コミ・評価

レビュー検索結果 180件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.PS5R-S形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)  
IDEC(和泉電気) PS5R-S形スイッチングパワーサプライ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2016年06月01日 16:23 満足度:

用途:リレー回路のテスト用

小型薄型で扱いやすい、安定度も申し分ない。

これは注文コード 40164345 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2.標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥4,790 〜
コーセル 標準電源ユニットタイプ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2016年10月29日 22:24 満足度:

用途:冷却ファンの電源

真夏の間、2機のDC冷却ファンを回転させつづけました。放熱設計もよいようで、オーバーヒートも危険はまったくありませんでした。

これは注文コード 07066324 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(12件)

3.ユニット電源 RTシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別)  
TDKラムダ ユニット電源 RTシリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2016年11月12日 11:26 満足度: 山田総合研究所 様

用途:旧型制御装置のDC電源の置き換え。

相当古い電源ユニットだが全く同じ仕様で入手でき助かった。4台購入して簡単に交換することができ制御装置は元通り動作するようになりました。

これは注文コード 46730835 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4.スイッチング電源 STEP POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

販売価格(税別) ¥3,590 〜
フエニックス・コンタクト スイッチング電源 STEP POWERシリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2015年07月17日 13:52 満足度: ディテック 様

用途:表示器の DC電源

入出力端子が普通の圧着端子のものが欲しい。

これは注文コード 38941262 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.スイッチング・パワーサプライ(3/7.5Wタイプ) S82S オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,390 〜
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ(3/7.5Wタイプ) S82S パワーサプライ(電源) > 関連機器
2015年10月08日 07:41 満足度:

用途:車の電装品で安定した電源供給が必要でこの商品を使っています。

使用前に出力数値も測定し安定しているところを確認、実際車の電装品は安定して動作しておりますので、購入させて頂き非常に満足しております。

これは注文コード 39095454 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.LGA100A シリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥2,990 〜
コーセル LGA100A シリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2016年10月15日 16:16 満足度:

用途:パワーアンプの電源として

LM3886を使用したパワーアンプ用に2個使用して±電源で
使用しています。
この容量をリニア電源で組むとスペースが大変ですが、
大変小型で容量があるので、次のパワーアンプ製作時も
COSEL社のスイッチング電源を使用しようと思います。

これは注文コード 87009097 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

7.スイッチング電源 VS-Pシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥2,290 〜
TDKラムダ スイッチング電源 VS-Pシリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2016年11月11日 21:57 満足度:

用途:既設品不良のため取替

旧設品と現行品を比較すると入力電源コネクタ、出力コネクタ等の極性の配列が全て逆仕様。
放熱板も取付け位置が逆。
多少、配線変更が必要。

これは注文コード 36847842 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.スイッチング電源BJシリーズ イーター電機工業

販売価格(税別) ¥1,390
イーター電機工業 スイッチング電源BJシリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2016年11月30日 15:25 満足度: 有限会社 三光電子 様

用途:製品の電源として使用

問題なく使用できました。
ほかに性能等も満足しています。

これは注文コード 01476572 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

9.スイッチング・パワーサプライ オープンタイプ S8JX オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590 〜
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ オープンタイプ S8JX パワーサプライ(電源) > 関連機器
2014年02月11日 18:09 満足度:

用途:ドアーの開閉時のブザー取り付用

寸法図を確認せずに注文してしまい 納品されたものを確認 もう少し小ぶりだと
思っていました。取り付けスペースになんとか取り付けれて安心しました。

これは注文コード 35458717 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.標準電源オンボードタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥1,390 〜
コーセル 標準電源オンボードタイプ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2014年08月17日 23:24 満足度:

用途:自作電子回路

価格や性能については、とても良く、継続購入をしていきたいのですが
根本的に納期が問題です。

これは注文コード 08495347 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

11.スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
TDKラムダ スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2017年04月24日 13:15 満足度:

用途:最高です!

デジタルアンプ用の電源に使用するために購入しましたが、プレミアムな値段で購入できました。最高です!次回もお願いしたいと思っています。

これは注文コード 39183243 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

12.標準電源基板単体タイプ コーセル

販売価格(税別) ¥2,690 〜
コーセル 標準電源基板単体タイプ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2017年10月19日 14:47 満足度:

用途:電源不良にて交換修理

手配して翌日入荷、機械が停止していた時間が短く、損失を最小限で済ませました、助かりました。

これは注文コード 07066701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

13.スイッチング・パワーサプライ S8VS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ S8VS パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年04月17日 01:38 満足度: MT技研 様

用途:盤製作時、メンテナンス時

小型でも電源容量がしっかりあるので便利がよいです。

これは注文コード 08591475 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

14.スイッチング電源 LDAシリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥11,900 〜
コーセル スイッチング電源 LDAシリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年04月20日 17:53 満足度:

用途:試験装置用

安心のコーセル製です。
少量でもブリスターパックに入って納入されますので輸送の不安もありません。
固定が2点止めですので、振動が大きい場所や、ハーネスに張力が掛る場合は注意が必要です。

これは注文コード 87008415 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥2,590 〜
コーセル スイッチング電源 PBA シリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年01月04日 16:40 満足度:

用途:製品の生産

通常通りの購入で商品の在庫が無いとの事でしたが、貴社に有り大変助かりました。

これは注文コード 87005852 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

16.スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥19,900 〜
TDKラムダ スイッチング電源 HWSシリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年02月10日 17:19 満足度:

用途:老朽化設備の更新

約13年使用しているRKW24-14RFの老朽化設備の更新の為に購入しました。旧型と比較し性能と小型化は問題ないと思われますが、拡張機能をつけるために特殊なコネクタによる結線が必要になることが分かり困窮しています。一般ユーザーでも対応可能な汎用性を持たせて欲しかったです。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 36847133 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

17.スイッチング電源 コーセル

販売価格(税別) ¥2,290 〜
コーセル スイッチング電源 パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年03月28日 00:27 満足度:

用途:USB ACアダプター7個分をSW電源で電力供給して煩雑化した配線整理

時々、USBが通信エラーを起こしていたが、ACアダプターをSW電源にまとめたことで安定、タコ足配線も解消され、HDとほぼ同じサイズケースに収まるので机周りもスッキリ

これは注文コード 73806827 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

18.PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,790 〜
IDEC(和泉電気) PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年07月26日 13:06 満足度: 荏原環境プラント株式会社 様

用途:流量計修理

既設流量計継続使用できました。予防保全も兼ねて追加手配しました。

これは注文コード 45547242 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

19.スイッチング電源SV(AC/DC)シリーズ イーター電機工業

販売価格(税別) ¥3,290 〜
イーター電機工業 スイッチング電源SV(AC/DC)シリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年09月09日 18:25 満足度:

用途:機器の電源

既設品の落雷破損による交換ですが、
既設品は廃番で代替品はサイズが合わず
本品を選択しました。
小さくて何処にでも収まり重宝しています。

これは注文コード 01478207 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

20.スイッチング・パワーサプライ ZEN-PA03024 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ ZEN-PA03024 パワーサプライ(電源) > 関連機器
2018年09月12日 20:59 満足度: トライウッド 様

用途:機器の制御

シリーズのPLCと組み合わせて使っています。同じ形状なのでとても使い易いです。なのに製造中止が決まってしまいました。値段が高いからかなぁ・・・

これは注文コード 39112017 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
オムロン(omron) 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置
2018年09月14日 14:28 満足度:

用途:サーバーの停電対策

説明書もついていて、簡単に交換できました。元気に動いてます。

これは注文コード 51314314 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

22.スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥2,890 〜
TDKラムダ スイッチング電源 HWS-Aシリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年09月18日 12:10 満足度: 株式会社オーレックス 様

用途:マキタ製充電式扇風機のACアダプタのリプレース

ACアダプタ(12V3.5A出力)の故障対応で、12V4.3A出力(50W)の本品をチョイス。
充電式扇風機の定常使用はバッテリーという想定のものに対して付属ACアダプタのみの連続使用には無理があったのか、複数台の付属ACアダプタが故障してきており、今後はこの製品に順次リプレースしたい。

この商品は、汎用のスイッチング電源であり、耐久性と電圧精度は問題ない。
回路の冷却についても床付近の冷気を使うのでディレーティングには問題ないと思われるが、
埃が侵入しやすいので、圧縮空気による清掃を励行すれば良いだろう。
軽負荷なら15V程度まで昇圧調整可能なので、14.4Vバッテリの代替にも不足はない。

ターミナル部分の絶縁モールド形状も、ネジ脱落防止と接触防止が良く考慮されていて良い。

これは注文コード 87439597 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(11件)

23.スイッチング電源ESシリーズ イーター電機工業

販売価格(税別) ¥2,790 〜
イーター電機工業 スイッチング電源ESシリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年09月20日 17:26 満足度: 株式会社イマオ商会 様

用途:高電流使用のため

高電流が必要なため、機器に取り付けました、非常に軽くトラブルなしで動作しています。

これは注文コード 01118032 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(9件)

24.スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥1,190 〜
コーセル スイッチング電源 LFAシリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年04月25日 08:27 満足度:

用途:試験装置用

低価格で助かります。小数でもブリスターパックで梱包されていますので輸送時の破損などの心配もありません。
ねじによる固定箇所が2か所なので、振動が多かったりコネクタ部に力が加わるような場所では基板へのストレスに注意が必要です。

これは注文コード 87008415 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

25.標準電源オンボードタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥999 〜
コーセル 標準電源オンボードタイプ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年05月05日 13:31 満足度: センチュリーイノヴェーション株式会社 様

用途:成型機

この性能であればもっと小型であればよい。カバーがないので製品に実装するのをやめました。

MonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

これは注文コード 08494631 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

26.スイッチング電源 RWSシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥3,890 〜
TDKラムダ スイッチング電源 RWSシリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年02月26日 09:27 満足度:

用途:治具用回路の作成

24V/150W品を2回目の購入。安価でコンパクトで筐体内で収まりが良く、使い勝手が良い。

これは注文コード 87439721 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

27.PBAシリーズ用取付金具 コーセル

販売価格(税別) ¥98 〜
コーセル PBAシリーズ用取付金具 パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2019年01月15日 12:08 満足度:

用途:コーセルPBA電源の固定

PBA電源用に設計されているが、ネジは附属されていないので別途用意する必要がある。当方の場合、電源側との接続はM3の皿ネジが必要であった。木板などに止める場合は、木ネジも必要。PBA電源専用の金具なので皿ネジくらいは付属して欲しいものである。

これは注文コード 19703794 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

28.SUCS1R5 シリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥769 〜
コーセル SUCS1R5 シリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年03月28日 15:57 満足度: 有限会社ミヤビシステム 様

用途:基板内電圧昇圧字

ちょっとした昇圧に小型で使いやすく大変助かります。ただ、納期が早ければもっとよいのですが。。。

これは注文コード 87011714 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

29.スイッチング電源VT(AC/DC)シリーズ イーター電機工業

販売価格(税別) ¥6,590
イーター電機工業 スイッチング電源VT(AC/DC)シリーズ パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年05月09日 12:32 満足度:

用途:機器の駆動

本体の性能については,全く問題無いと思います.これまでも他の機種で順調に使用できています.ただ,カタログ掲載納期と実納期の差が1ヶ月程度あるのが残念です.

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 01478453 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

30.スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8VM オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8VM パワーサプライ(電源) > スイッチング電源
2018年06月28日 15:13 満足度: エスエッチ・サンキョウ株式会社 様

用途:設備センサーの電源

DINレールに取付やすく、配線もやり易い、オムロンの定番商品は信頼性も有り問題なし

これは注文コード 08530584 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ