ケーブルクランプ の口コミ・評価|みんなの商品レビュー 【通販モノタロウ】電源/周辺機器他:電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

ケーブルクランプの口コミ・評価

レビュー検索結果 110件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.メタルケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥699 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) メタルケーブルグランド(A型) ケーブルクランプ
2015年12月07日 15:03 満足度: 株式会社 産研設計 様

用途:オーディオ用自作コンセントボックス

樹脂製よりしっかりした金属製で、太いケーブルもしっかりと固定します。見た目も美しく信頼性十分です。

これは注文コード 39240521 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

2.THA45型 ケーブルグランド タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥169 〜
タカチ電機工業 THA45型 ケーブルグランド ケーブルクランプ
2016年10月18日 14:25 満足度:

用途:ランプのケーブル取付

灯具の電源ケーブルを取り付けた際、完全防水仕様に出来、大変満足です。

これは注文コード 88236504 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3.エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199 〜
星和電機(SEIWA) エスシーロック 耐食タイプ ケーブルクランプ
2014年03月25日 17:18 満足度:

用途:屋外設置センサーユニットの電線継ぎ込み部分の防水対策

以前のレビューに金属製ネジ部品が使用されていたとありますが、購入したものはオール樹脂製でした。改善されたようですね。

コネクタを取り付けた状態でもコードを通す必要があるためできるだけ電線(外形7mm)用孔径の大きな物で菅ネジ部の口径が小さなものを探していました。
この製品は正にドンピシャでコネクタ付電線でも楽に通すことができました。

ただし、難を言うとナット部分と取り付け部分のパッキンが平形パッキンなので、ナット部分に溝を掘りOリングを使えるようにしたほうがより防水性が増すと思います。
この点で☆4個としました。

これは注文コード 08559406 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

4.AGM型 メタルケーブルグランド 高防水タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥279 〜
タカチ電機工業 AGM型 メタルケーブルグランド 高防水タイプ ケーブルクランプ
2015年12月11日 12:37 満足度: ルミア株式会社 様

用途:製品の防水グロメット

性能は十分満足できます。
タカチ電機から樹脂製の製品もあるのですが、接続穴の径が大きくなってしまいますので、これを採用してます。
価格は樹脂製の方が安いです。

これは注文コード 88365216 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.RSP型  スパイラルケーブルグランド タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥149 〜
タカチ電機工業 RSP型 スパイラルケーブルグランド ケーブルクランプ
2016年01月24日 21:45 満足度:

用途:配管ホースの折れ防止

本来電線の保護目的の商品ですが、配管ホースの折れ防止に使ってみました。ホースのホールドも良好で、他社同品より安価ですが樹脂特有のバリ等も気にならず、大変良い製品と思います。

これは注文コード 88366117 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥146 〜
オーム電機(配線パーツ) 防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ ケーブルクランプ
2017年10月10日 15:48 満足度:

用途:水槽の濾過器内部にヒーター接地

エーハイム アクアコンパクト2005にヒーターを設置するために穴を空けて電線を通しました。念のためコーキングしていますが、しっかりと固定されるので水漏れを気にせず安心して取り扱うことが出来ました!

これは注文コード 87036826 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(17件)

7.エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥159 〜
星和電機(SEIWA) エスシーロック 難燃タイプ ケーブルクランプ
2017年09月18日 15:48 満足度: 大富電機 様

用途:ケーブル保護

1ケからの販売で助かっています。以前は、他商社から箱単位でしか供給されず在庫となっていました。価格設定も良心的?ですが、1ケ1ケビニール袋などに入っているので・・・取り出すのは面倒です。1ケ以上注文時には1ケ1ケ包装しないで、価格を下げて欲しい。

これは注文コード 08559503 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

8.コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥349 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) コネクタ付ケーブル用スーパーグランド ケーブルクランプ
2017年03月10日 17:06 満足度:

用途:Lanケーブルの敷設

他社にはまだこのようなグランドがないので、助かりました。ただ、このコネクタはLan用、USB用とサイズが複数あり、メーカーのカタログを見てもどれがLan用なのかわからず苦労しました。今回はなんとか引込部、及びケーブルのサイズから適合するものを見つけましたが、これらの情報が付記されていると助かります。

これは注文コード 39239602 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

9.OA-QWシリーズ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥879 〜
オーム電機(配線パーツ) OA-QWシリーズ ケーブルクランプ
2017年04月10日 10:20 満足度: シンヨー電機株式会社 様

用途:メンテナンス

納期も思ったよりは掛からず大変良かったです。10ヶパックでなければ、もっと助かります。

これは注文コード 87038664 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥139
星和電機(SEIWA) エスシーロック 汎用タイプ ケーブルクランプ
2013年05月15日 13:51 満足度:

用途:フライス盤、ハンドソー等の電源コードの引き直し付替え時に使用しました。

耐久性は不明ですが、まったく問題なく、とてもしっかり感があります。
小型の機械なとは移動することも多いので、安心して移動できます。

これは注文コード 08559573 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

11.AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥139 〜
タカチ電機工業 AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ ケーブルクランプ
2018年03月02日 21:27 満足度: 有限会社アスコ通信特機 様

用途:防水BOXからケーブルの取りだし

値段が安く、コンパクトで小さいBOXでも最小の穴で済むので配置が楽に出来ました。

これは注文コード 88364631 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

12.フレキケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥279 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) フレキケーブルグランド(A型) ケーブルクランプ
2018年06月09日 19:50 満足度: 有限会社フォックシー 様

用途:電源配線引込

しっかりした作りです、裏のナットが締めやすく作業が楽です。
ゴムと違い劣化しにくいのが良いです。

これは注文コード 39239873 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

13.G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥159 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) G(PF)ネジケーブルグランド(A型) ケーブルクランプ
2018年03月05日 18:18 満足度:

用途:趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。

5.5sqのVCTケーブルに使用、ジャストサイズでした。
見栄えが良くなり満足です。

これは注文コード 37613265 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

14.JB-WLQ220 オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥3,390 〜
オーム電機(配線パーツ) JB-WLQ220 ケーブルクランプ
2015年09月28日 16:04 満足度:

用途:機械装置の端子BOX

このサイズのBOXが少なくて、板金加工で製作するのが多かったのですが、
たまたま、このBOXを見つけました。、
樹脂製ですが、強度も防水性もよさそうですし、加工も設置もやりやすかったです。
ただ蓋が外れないので、ヒンジ部分が外側に有り、穴あけスペースが少ないのが残念な所です。

これは注文コード 87041963 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.RPG型 PGネジケーブルグランド 低価格タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥86 〜
タカチ電機工業 RPG型 PGネジケーブルグランド 低価格タイプ ケーブルクランプ
2015年12月07日 14:58 満足度: 株式会社 産研設計 様

用途:オーディオ用自作コンセントボックス

ミライ工業の樹脂ボックスやパナソニック鋳鉄製ボックスにジャストサイズです。
太いケーブルも余裕でクランプし、価格を考えると抜群です。

これは注文コード 88366031 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16.G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥148 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) G(PF)ネジケーブルグランド(B型) ケーブルクランプ
2015年10月23日 19:15 満足度: テイ シークェンス 様

用途:モーターの口出し部

まぁ ケーブルグランドしています。問題なし

これは注文コード 89791773 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

17.ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥119 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ケーブルグランド AVC-1シリーズ ケーブルクランプ
2018年04月11日 13:44 満足度: テイ シークェンス 様

用途:ケーブルを盤に入れる時

防水、防塵に関して不満はありません。
使用方法もほぼ手締めで問題ありませんので迅速な作業が出来ます。

また迅速な作業が可能であるに関わらずネジで締め込むタイプと価格も変わりませんので大変ありがたいものです。

これは注文コード 40170392 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(15件)

18.汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥146 〜
オーム電機(配線パーツ) 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ ケーブルクランプ
2018年04月17日 19:05 満足度: ADACHI・EDS 様

用途:金属ボックスでの配線の引き出し保護に使用

金属ボックスの配線引出しに便利です。ケーブルの太さに合わせてOAシリーズ選択すれば良く、引き出し口でのケーブル保護と固定に便利です。

これは注文コード 09600026 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(12件)

19.RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥76 〜
タカチ電機工業 RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ ケーブルクランプ
2018年05月16日 15:44 満足度:

用途:新規製品の評価用

タカチの汎用品です。今回防水ケースと一緒に使います。使用できるケーブル径の範囲が広いので使い勝手が良いです。

これは注文コード 88365566 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(11件)

20.多芯型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥208 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 多芯型ケーブルグランド ケーブルクランプ
2018年05月24日 14:32 満足度: ダイヤモンド電機株式会社 様

用途:機器からの配線だし

AVCには多数ラインナップされているがネットで買えるのはごくわずかというのが残念。
でも数個程度必要という人には貴重な購入先がモノタロウです。

これは注文コード 06528366 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.キャプコン OA-1ウス オーム電機

販売価格(税別) ¥219
オーム電機 キャプコン OA-1ウス ケーブルクランプ
2018年06月11日 13:00 満足度: 有限会社コクブン 様

用途:外線の引き出し用です。

写真ではナットがないですが本当にナットが無いのが残念でした。

MonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

これは注文コード 89582954 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199
星和電機(SEIWA) エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) ケーブルクランプ
2018年06月27日 21:32 満足度:

用途:ケーブルのリミットスイッチへの固定

プラスティックではあるが、しっかり固定出来るのと価格も手頃で良い。

これは注文コード 08559564 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

23.Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥161 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) Mネジケーブルグランド(A型/長足) ケーブルクランプ
2018年05月21日 08:32 満足度: 富永物産株式会社 様

用途:BOX配線作業

防水パッキン付で他社の製品よりも安く機能性にも問題ないので、再注文確実商品だと思います。

これは注文コード 39240074 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(11件)

24.コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥349 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) コネクタ付ケーブル用スーパーグランド ケーブルクランプ
2016年09月30日 08:05 満足度: 有限会社イケハウス 様

用途:LANケーブルを防止ケースを通すのに利用

LANケーブルが通せる防水ケーブルグランドはなかなかありませんが、これはLANのジャックもUSBのジャックも通ります。防水性をあげるには、ケーブルをABSパイプに通してエポキシボンドで固めたあと、グランドのゴムで締め上げるとよいです。

これは注文コード 01047357 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

25.エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199
星和電機(SEIWA) エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) ケーブルクランプ
2016年07月12日 07:13 満足度:

用途:オムロンスイッチのコード取付

ゴム径サイズがもっと大きいものがあればよいと思います。

これは注文コード 32756516 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

26.Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥161 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) Mネジケーブルグランド(A型/長足) ケーブルクランプ
2017年07月27日 17:58 満足度:

用途:車の配線引き

製品は満足したのですが、グレーも即日にしてほしい。

これは注文コード 39240153 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(11件)

27.エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥159 〜
星和電機(SEIWA) エスシーロック 難燃タイプ ケーブルクランプ
2017年11月24日 08:26 満足度: 株式会社ビーテック 様

用途:計測器のケーブル引き出し

屋外設置機器に対して安心して使用する事が出来、満足している。

これは注文コード 08559485 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

28.AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥139 〜
タカチ電機工業 AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ ケーブルクランプ
2017年03月01日 22:15 満足度: 株式会社富岡食品 様

用途:配電盤ケーブル導入口の防水&ケーブル保護対策用

使い易く、ケーブルのクランプ固定がカバー締め付けで可能、防水性も良く安心して使用できます。

これは注文コード 88364674 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

29.メタルケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥699 〜
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) メタルケーブルグランド(A型) ケーブルクランプ
2013年11月19日 16:11 満足度: 株式会社 産研設計 様

用途:自作オーディオ電源ボックスのケーブル取出口に使用

塩ビの2個用コンセントボックス開口部に装着。樹脂製のクランプもありますが、安っぽい造りで、コレは金属製で重量もあってしっかりしており、重量のある電源ケーブルを強固に固定します。その分高価ですが、音質も改善されるので満足満足。

これは注文コード 39240537 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

30.エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥139
星和電機(SEIWA) エスシーロック 汎用タイプ ケーブルクランプ
2012年08月10日 12:17 満足度:

用途:製作物

以前から使用していた物で今後も利用予定

これは注文コード 08559573 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ