アクセサリ の口コミ・評価|みんなの商品レビュー 【通販モノタロウ】端子台:電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

アクセサリの口コミ・評価

レビュー検索結果 100件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.ドライバ(絶縁付シャフト端子台及びコネクタ用) ワゴジャパン

販売価格 ¥859 〜
2016年12月05日 21:26 満足度: 田中工業 様

用途:ワゴ端子

機械の整備時にワゴ端子が使われている端子の接続に対して使用してます。

これは注文コード 41872467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

2.端子カバー パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥37
パナソニック(Panasonic) 端子カバー アクセサリ
2016年12月30日 10:53 満足度: 鈴木住宅 様

用途:取り付け

純品なので、問題なく使用出来ます。

余り外す事が無いので、紛失用の予備と

して購入。

これは注文コード 38217225 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3.エンドプレート IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥189 〜
IDEC(和泉電気) エンドプレート アクセサリ
2017年02月08日 01:23 満足度:

用途:配電線の分岐

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

これは注文コード 08487202 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

4.ケーブルブッシュ サトーパーツ

販売価格 ¥1,790
サトーパーツ ケーブルブッシュ アクセサリ
2018年01月25日 21:34 満足度: 濱崎電機 様

用途:オーディオ機器のメンテナンス用

他のルートで購入する半額以下で購入できました。
品物自体は何度も購入しており問題無いものです。

これは注文コード 06513282 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

5.カバー 東洋技研

販売価格 ¥425 〜
東洋技研 カバー アクセサリ
2018年01月26日 08:06 満足度:

用途:頼まれたのでわかりませんが

いつもの仕入れ先に頼むと10個単位で、一つだけでよかったので
こちらで購入しました。
送料が無料になるまで待っていたのでちょっと時間がかかりましたが、
概ね満足です。

これは注文コード 39439477 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

6.端子台アクセサリ ショートバー TJ16シリーズ 春日電機

販売価格 ¥599 〜
2018年02月26日 21:42 満足度:

用途:配線

使いやすいです。
錆がやや心配な所があります。
少し高い。

これは注文コード 87402664 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

7.端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥109 〜
パナソニック(Panasonic) 端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ アクセサリ
2017年09月03日 21:17 満足度:

用途:ブレーカーの端子保護カバー

届いた商品は合っていたし、ちゃんと取り付けもできたのです。ですが、端子カバーはブレーカーの上下の端子の両方をカバーするのが目的で買うものだと思うので、1個の表記で2つ来るものと思って1個で注文したら、本当に1個しか来ませんでした。また送料500円かけて買い直しです。「ブレーカーの上下両方に取り付けられる場合は、2個で注文してください」など、わかりやすいように表記をしてもらえると買う側は助かると思うのですがどうでしょう。

MonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
注意を追加させていただきました。

これは注文コード 38170806 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.中間板 PTシリーズ 東洋技研

販売価格 ¥39 〜
東洋技研 中間板 PTシリーズ アクセサリ
2017年10月23日 08:30 満足度:

用途:電気配線

問題なく使えてます。注文後すぐに届くので助かっています。

これは注文コード 39439741 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

9.ジャンパー金具 サトーパーツ

販売価格 ¥389 〜
サトーパーツ ジャンパー金具 アクセサリ
2017年10月29日 18:06 満足度:

用途:端子台の短絡

端子台の短絡に使用しています.一袋に25個入っていますので,多いように思います.端子台のターミナル数はさほど多くないので,10個程度の袋売りでも良いように思います.

これは注文コード 38630672 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

10.ブッシング サトーパーツ

販売価格 ¥1,590 〜
サトーパーツ ブッシング アクセサリ
2017年11月21日 18:37 満足度:

用途:radio.ampのシャシーに取り付け、電源ケーブルなどの絶縁用に使用

何も問題なし。商品の発送は迅速だし、対応も、品質も良かった、満足です。

これは注文コード 75776775 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

11.236シリーズ用 専用操作工具 ワゴジャパン

販売価格 ¥90 〜
ワゴジャパン 236シリーズ用 専用操作工具 アクセサリ
2015年01月11日 18:34 満足度:

用途:ワゴ 236シリーズ専用工具ですからw

持っている仕事用の機器の内部配線が、経年劣化と規格変更により改良する必要があったので購入しました。
この工具無しにはワゴ 236シリーズという端子台の配線は出来ません。

これは注文コード 41871322 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

12.中間板 PT-SSシリーズ 東洋技研

販売価格 ¥35 〜
東洋技研 中間板 PT-SSシリーズ アクセサリ
2014年04月30日 08:43 満足度:

用途:制御盤

安くてF社との互換もあって良かったです。

これは注文コード 39439836 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

13.端子台取付カナグJK カメダデンキ

販売価格 ¥1,390 〜
カメダデンキ 端子台取付カナグJK アクセサリ
2016年01月11日 21:38 満足度:

用途:制御盤や、現場操作盤の端子台用DINレール取付

以前から使用しており、非常に使いやすいです。

これは注文コード 32976754 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

14.端子台取付カナグS(S-2/S-3) カメダデンキ

販売価格 ¥559 〜
カメダデンキ 端子台取付カナグS(S-2/S-3) アクセサリ
2016年03月07日 18:39 満足度: 電修技研 様

用途:制御盤の組立

端子台を浮かすのにいい

これは注文コード 32976727 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

15.マークシート IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥37 〜
IDEC(和泉電気) マークシート アクセサリ
2017年07月01日 09:45 満足度:

用途:端子台の銘板

規格にあった通常品と同等に使用出来ました、次回もリピートします。

これは注文コード 08487297 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

16.ストッパー(止め金具) 日東工業

販売価格 ¥1,290 〜
日東工業 ストッパー(止め金具) アクセサリ
2017年08月19日 18:11 満足度:

用途:端子配線作業

何時も使っている製品です、DIN組端子の必需品です

これは注文コード 45149885 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

17.コネクタ733シリーズ コネクタ用操作レバー ワゴジャパン

販売価格 ¥12 〜
2015年10月27日 15:00 満足度:

用途:配線取り付け

良いです。この商品を使うのと使わないのとでは作業効率がかなり変わります。

これは注文コード 41867016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

18.ショートバー(SBタイプ) 東洋技研

販売価格 ¥19 〜
東洋技研 ショートバー(SBタイプ) アクセサリ
2016年12月06日 07:18 満足度: パーティクルサービスジャパン 様

用途:客先納入機器など梱包材として使用・・静電気防止対作品として

静電気防止対策品・・梱包材居=エアーキャップとして常備、大変重宝に使用してます。

これは注文コード 87053267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

19.端子台アクセサリ ショートバー 春日電機

販売価格 ¥1,590 〜
春日電機 端子台アクセサリ ショートバー アクセサリ
2017年03月12日 14:42 満足度:

用途:専用端子台の接地用端子として、ジャンパー用に使用

板厚が厚く良くできている。ネジ固定方法が1端子当たり、1か所ですが
接触抵抗等が気になるときに、2点締めできるとなお良い。

これは注文コード 87347671 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

20.端子台アクセサリ ショートバー TJ76シリーズ 春日電機

販売価格 ¥679 〜
2017年05月24日 08:26 満足度:

用途:装置内の配線

樹脂コート付きで不要なショートの心配も少なく使いやすいです。
カットしたい場合はペンチなどで簡単にできます。

これは注文コード 87402874 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.止め金具 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥44 〜
IDEC(和泉電気) 止め金具 アクセサリ
2017年03月26日 00:31 満足度: atシステムズ 様

用途:制御盤

固定時に固定方向がわかりずらくレールにかからない時がある

これは注文コード 08487272 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

22.端子台カバー サトーパーツ

販売価格 ¥22 〜
サトーパーツ 端子台カバー アクセサリ
2017年05月18日 08:04 満足度:

用途:端子台敗戦露出防止

端子台のピッチ(7.62mm)に対して端子の幅が3.5mmあるため、収縮チューブの厚みを考えると、下穴は丸穴よりも連続長穴が適している。

AXタイプの場合の注意点は、カバー(ML-250-3C-〇P)は、端子台のピン数よりも「+2P」しなければならない。

これは注文コード 39184013 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

23.端子台取付カナグS(S-1/KS-1) カメダデンキ

販売価格 ¥699 〜
カメダデンキ 端子台取付カナグS(S-1/KS-1) アクセサリ
2013年05月23日 14:19 満足度:

用途:端子台のレール取付に

他の物も使用してますが、それより22円ほど安いので、もうちょっと安かったらもっともっと買うんだけど

これは注文コード 32976702 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

24.止め金具 標準取付タイプ 東洋技研

販売価格 ¥51 〜
東洋技研 止め金具 標準取付タイプ アクセサリ
2014年08月15日 10:02 満足度:

用途:端子台止め金具

50個で発注しました。
1つ1つビニール包装してありました。
店舗での販売では良いのでしょうが実際作業する側には不便でした。

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 39439574 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

25.エンドプレート 春日電機

販売価格 ¥244 〜
春日電機 エンドプレート アクセサリ
2015年12月19日 17:30 満足度: テイ シークェンス 様

用途:端子台の端っこ

前から使っている物で特に問題ありません。

これは注文コード 06946335 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

26.コネクタ用操作レバー・231,232,721,722,723,731,732用(着脱自由) ワゴジャパン

販売価格 ¥20
2015年05月12日 14:57 満足度:

用途:配線用に

長期で使用するとへたりが来るので、ある程度のインターバルで交換が必要になります。それが欠点と言えるところですが、もともとの仕様が数回使用するくらいの耐久性しかないので、致し方ないというところでしょう。

これは注文コード 41866711 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研

販売価格 ¥62 〜
東洋技研 ショートバー(□BR8Aタイプ) アクセサリ
2015年10月13日 15:28 満足度:

用途:端子渡り

端子台変更にて急遽購入

これは注文コード 87055437 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

28.カバー取付金具 サトーパーツ

販売価格 ¥21 〜
サトーパーツ カバー取付金具 アクセサリ
2017年08月21日 19:09 満足度:

用途:制御盤の製作

同社端子台の標準部品のため必要不可欠となります。特段気になる点は見当たりません。

これは注文コード 39184467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

29.止め金具 ワンタッチ取付タイプ 東洋技研

販売価格 ¥48 〜
東洋技研 止め金具 ワンタッチ取付タイプ アクセサリ
2017年10月02日 08:57 満足度:

用途:弊社のコネクタをDINレールに固定して、商品説明用に使用します。

以前使用していた別メーカーの止め金具よりも位置決めとねじ締め作業がし易くて、助かりました。

これは注文コード 39439556 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

30.ストッパー 春日電機

販売価格 ¥419 〜
春日電機 ストッパー アクセサリ
2018年02月06日 17:03 満足度:

用途:DINレールの両端処理

バラで買うよりまとめ買いの方が楽なので選びました。
使用するためにはネジ締めのためのドライバが必要ですが、コストバランスは良好だと思います。

これは注文コード 06946511 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ