ディスクリート の口コミ・評価|みんなの商品レビュー 【通販モノタロウ】半導体/オプト/RF:電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

ディスクリートの口コミ・評価

レビュー検索結果 24件中 1件から 24件までを表示

並び替え:

1.小型ブリッジダイオード リード挿入型 新電元

販売価格(税別) ¥46 〜
新電元 小型ブリッジダイオード リード挿入型 ディスクリート > ダイオード
2017年03月28日 19:35 満足度:

用途:LEDで模型の照明をするのに使っています。

コンパクトだから模型の中にうまく、収まります。端子に力がかかり過ぎてたまに折れることがありますが、満足しています。

これは注文コード 17464913 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2.サージアブソーバ― 双方向型VRD SEMITEC

販売価格(税別) ¥979 〜
SEMITEC サージアブソーバ― 双方向型VRD ディスクリート > ダイオード
2018年06月23日 14:56 満足度: 電子開発株式会社 様

用途:バリスタよりも高性能

他よりも安かったので買った。
これとCRアブソーバを併用すると良い。

これは注文コード 52895273 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

3.定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC

販売価格(税別) ¥799 〜
SEMITEC 定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ ディスクリート > ダイオード
2017年08月31日 15:01 満足度:

用途:LEDストップランプ

納期が延びてイライラした。物は確かで安定した点灯ができる様になった。

これは注文コード 52895395 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4.ブリッジダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥549 〜
新電元 ブリッジダイオード ディスクリート > ダイオード
2018年02月08日 19:04 満足度: 有限会社 大栄電機 様

用途:電源装置の交流・直流の返還機の修理時

価格的に安価で、性能的にも満足しています。入手が困難なのに簡単に提供してもらいました。

これは注文コード 18877592 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.一般整流ダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥249 〜
新電元 一般整流ダイオード ディスクリート > ダイオード
2018年03月13日 15:47 満足度:

用途:車の整備

なかなか、使える商品で、大変に満足して居ります。。

これは注文コード 17464922 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

6.ブリッジダイオード D 新電元

販売価格(税別) ¥109 〜
新電元 ブリッジダイオード D ディスクリート > ダイオード
2018年03月04日 20:14 満足度: LCR研究所 様

用途:電気回路

期待どうりであったが、定格の表示が分かりにくいところが有る。

これは注文コード 17464965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

7.ファストリカバリーダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥369
新電元 ファストリカバリーダイオード ディスクリート > ダイオード
2018年05月03日 17:38 満足度: 若井 かずみ 様

用途:12V小型リレーの逆起電力サージ用

自動車等(主にメイン・コンピュータに接続される場合)にリレー制御機器を組み込む場合、気休めでもリレーコイル逆起電力サージ保護しないと不安なので購入。
機器を仮組みして測定した所、このダイオードがちゃんとサージ保護として仕事をしているので安心しました。

大型リレーでもない限り、12Vリレーコイルに流れる電流は数十mA以下なのでこの手の小型ダイオードがあれば重宝します。

これは注文コード 17464956 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

8.SQIPブリッジダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥169 〜
新電元 SQIPブリッジダイオード ディスクリート > ダイオード
2018年06月13日 08:39 満足度: なりたでんき 様

用途:電子ピアノの修理

20年以上前の電子ピアノが壊れ基盤を見るとブリッジダイオードに割れがあり、この商品に交換で直りました。モノタロウは探しやすく値段も安くて助かりました。

これは注文コード 17464834 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

9.ショートキーバリアダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥369 〜
新電元 ショートキーバリアダイオード ディスクリート > ダイオード
2018年03月30日 01:01 満足度:

用途:バイクのポジション用

ウインカーの入力電源でリレーを作動させますが、ウインカー左右の線を繋げていると作動させていない方にも電気が流れてハザード状態になるの
をダイオードを使い逆流しないようにします。

これは注文コード 17464938 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.サージアブソーバ― 双方向型VRD SEMITEC

販売価格(税別) ¥979 〜
SEMITEC サージアブソーバ― 双方向型VRD ディスクリート > ダイオード
2017年09月18日 15:32 満足度: 大富電機 様

用途:マイコン電源のサージ対策

今回は双方向でしたが、メーカーには単方向で今回の耐圧?があるので・・・追加して欲しい。

これは注文コード 52895264 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

11.ブリッジダイオード D 新電元

販売価格(税別) ¥109 〜
新電元 ブリッジダイオード D ディスクリート > ダイオード
2017年11月29日 17:36 満足度:

用途:鉄道模型の電源に使用しています

規格限度よりはるかに低い電圧で使用して損失があるのではないか心配しましたが、正常に作動してくれました。

これは注文コード 17464965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

12.ファストリカバリーダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥369
新電元 ファストリカバリーダイオード ディスクリート > ダイオード
2017年06月23日 02:40 満足度:

用途:小ロットスイッチング電源製造&メンテナンス用

200V 1A&小型タイプ(部品長約3mm)のファストリカバリダイオードは入手困難だったので、重宝していました。100本単位の販売でよいので、半額程度を希望します。

これは注文コード 17464956 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

13.一般整流ダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥249 〜
新電元 一般整流ダイオード ディスクリート > ダイオード
2017年04月29日 19:23 満足度: ヒラタ 様

用途:DC24V駆動の電磁クラッチ回路のサージ対策に使用しました。

ダイオードの選定は、余裕を2倍とり、入荷してみると頑丈な製品でした。圧着端子で取付け強度十分に設置できました。

これは注文コード 18877626 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

14.SQIPブリッジダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥169 〜
新電元 SQIPブリッジダイオード ディスクリート > ダイオード
2018年05月01日 18:18 満足度: またたびライダー 様

用途:アンプ修理

店の備品のマーシャルアンプJCM2000-DSL401の修理に使いました。純正品が見つからなかったのでこの商品を使用しました。今のところ問題なく使えております。

これは注文コード 17464843 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

15.一般整流ダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥249 〜
新電元 一般整流ダイオード ディスクリート > ダイオード
2017年07月12日 14:35 満足度:

用途:Led配線

注文してまもなく配送されました
大変助かりました
次回もお願いいたします

これは注文コード 17464922 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

16.一般整流ダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥249 〜
新電元 一般整流ダイオード ディスクリート > ダイオード
2016年08月08日 21:09 満足度: 国立大学法人東京工業大学 様

用途:電子回路

自作の電子回路に普通に使えます。

これは注文コード 17464922 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

17.SQIPブリッジダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥169 〜
新電元 SQIPブリッジダイオード ディスクリート > ダイオード
2018年05月15日 18:41 満足度:

用途:制御盤用 セレン整流器の代用品として

予備在庫として購入したので、まだ使用していません。

これは注文コード 17464868 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

18.一般整流ダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥249 〜
新電元 一般整流ダイオード ディスクリート > ダイオード
2016年01月12日 10:00 満足度:

用途:電気の回路

取扱いの物では容量が大きいのが欠点
小さいのがあると利用したい
年始に注文しましたがすぐ対応してくれたので感謝しています

これは注文コード 17464922 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

19.SQIPブリッジダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥169 〜
新電元 SQIPブリッジダイオード ディスクリート > ダイオード
2017年07月04日 22:31 満足度:

用途:充電器の整流用

ダイオード4個でブリッジを作っていたが、最初からブリッジの製品を見つけられてよかった。

これは注文コード 17464843 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

20.SQIPブリッジダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥169 〜
新電元 SQIPブリッジダイオード ディスクリート > ダイオード
2017年02月20日 21:30 満足度: オートバイ工房ぶいぶいEg共和国 様

用途:RYOBI ヘッジトリマーの修理

酷使し過ぎて壊れてしまったヘッジトリマーの修理で使いました。
AC100Vを整流ブリッジを通して直流モーターを回しているのですが、その整流ブリッジが不良品になっていたので交換部品を探していました。
S10VB60と言う部品が使えそうなので検索していたら、電子部品商と一緒にモノタロウさんも検索結果に出て来てビックリ。
こんな物まで取り扱っているとは。
丁度、事務所のプリンターインクも買わなければならないので一緒に注文しました。
確かに電子部品商さんよりは割高なんだけれど、送料のコストを含めて考えると値段の差はありませんね。
今回みたいに1つだけ欲しいと言う時には重宝します。

これは注文コード 17464868 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

21.一般整流ダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥249 〜
新電元 一般整流ダイオード ディスクリート > ダイオード
2016年01月03日 18:08 満足度:

用途:キャンピングカーのライト消し忘れ警告に使用。

以前にも、他社で購入経験がありますが遜色なしです。

これは注文コード 17464922 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

22.SQIPブリッジダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥169 〜
新電元 SQIPブリッジダイオード ディスクリート > ダイオード
2017年02月12日 18:13 満足度:

用途:基盤の修理

部品のリプレイスとして使用しましたが問題なく使用できました。

これは注文コード 17464834 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

23.SQIPブリッジダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥169 〜
新電元 SQIPブリッジダイオード ディスクリート > ダイオード
2016年07月03日 21:26 満足度:

用途:風力発電の整流用として

接続方法が悪かったのか、使えませんでした。

MonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

これは注文コード 17464825 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

24.SQIPブリッジダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥169 〜
新電元 SQIPブリッジダイオード ディスクリート > ダイオード
2015年07月17日 07:42 満足度:

用途:輸入機器のAC24VからDCに切り換えの為に使用

オランダからの輸入機器の電磁弁が故障しAC24Vの為に、DC24Vの電磁弁の切り換えに使用。問題なく使えています。

これは注文コード 17464852 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

戻る ページ: 1 次へ