丸形の口コミ・評価

レビュー検索結果 112件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 白熱) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)  
2016年12月21日 15:14 満足度: 千葉理化製作所 様

用途:操作盤内の部品に

使い勝手も問題無し あと、締め付け高さ合わせのゴム?ワッシャーみたいな物をあと1枚増やして欲しい。10mm厚の操作盤だとワッシャーが足りずに締め付け強度が足りないので追加付属よろしくお願いします。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 06927724 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(7件)

2.NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,490 〜
日恵製作所 NICO-UFO(ニコUFO) 丸形
2017年03月17日 18:02 満足度:

用途:地下鉄線路内での夜間作業

想像以上に視認性が高い。また、小型で軽量であるため、持ち運びに便利。まだ、使用期間が短いため、電池の寿命はまだわからない。

これは注文コード 35184414 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

3.モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥399 〜
2016年06月13日 15:20 満足度:

用途:電源通電表示灯

プラス側はマジックでペイントしてある方でした。

これは注文コード 48966732 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4.Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥639 〜
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) 丸形
2016年07月15日 16:19 満足度: 横河ソリューションサービス株式会社 様

用途:トレーニングで使用する実習キット

緑、黄、赤の3色1セットで9組購入。
最初にチェックすれば良かったが、うち緑と黄色が1個ずつ点灯しなかった。半田で結線した後のため、最初から不良だったのか不良にさせてしまったのかが不明だったため、急きょ追加購入した。
点灯は1面がフラットに発光するのでとても気持ちがいい。
また購入させて頂きます。

これは注文コード 06916183 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

5.モールドフレーム形防水・防滴(IP65)LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥449
2016年08月22日 16:50 満足度:

用途:制御盤の表示

とても明るく、防水タイプなので使いやすい。
使用電圧範囲も広くて設計に自由度がある。

これは注文コード 48966915 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥779 〜
2016年08月22日 16:52 満足度:

用途:制御盤の表示

形状も使いやすい寸法で、AC210V用なので便利。

これは注文コード 06923043 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

7.表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥699 〜
2016年08月20日 00:20 満足度:

用途:制御盤の修理

交換部品とあまり変わらないので、良い。

これは注文コード 08509584 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

8.抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥299 〜
2015年11月06日 11:24 満足度: 生坂龍翔太鼓 様

用途:オートバイのパイロットランプ

見た目も良くサイズ的にもちょうど良いです。
ブルーが欲しいです

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 87061143 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

9.LED流動・点滅表示灯 KPE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別)  
パトライト(PATLITE) LED流動・点滅表示灯 KPE型 丸形
2016年06月01日 18:12 満足度:

用途:工場入り口の目印に…

もう少し光量があれば尚良いと思います。

これは注文コード 08545607 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥389 〜
2018年04月02日 20:42 満足度: テイ シークェンス 様

用途:表示灯

M3ネジに要注意、そしてY端子は使わない方が良さそうです。
また手や指が触れない様にするカバーもついていません。

しかしコレより小さいネオン表示灯だと半田付けになるので工賃がかさみやすいですし、納入先の保全からお小言を言われたりします。

コレならばネジ止めなのでそう言った心配は少ないです。

これは注文コード 87061685 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

11.TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥969 〜
2018年04月11日 13:47 満足度:

用途:動力盤の表示灯取替

問題なく使えました。グリーンとレッドがあればもっと良かった。

これは注文コード 06927916 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

12.TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥899 〜
2018年01月05日 18:51 満足度:

用途:機械のメンテナンスにて使用

新品梱包時に色 レンズと本体が別々になっているので レンズ傷が無く気持ち良く使用できます。

これは注文コード 06922361 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

13.ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥1,190 〜
2017年12月14日 18:05 満足度: 株式会社 吉岡組 様

用途:アルミガラスハウスの天窓自動開閉装置のパイロットランプ

非常に古い開閉装置なのでパイロットランプはネオンランプでして点灯しているかどうかわからなかったので今回この商品にしてみました。思っていた以上に良い商品でした。

これは注文コード 48966854 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

14.LED流動表示灯 KLE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥22,900 〜
パトライト(PATLITE) LED流動表示灯 KLE型 丸形
2015年08月21日 10:45 満足度: いのうえ整骨院 様

用途:お店の宣伝用

ブラシレスモーターのLED回転灯も考えましたが、モーターの寿命は避けられないためこの商品にしました。日中の明るい時でもしっかり目視できますので買ってよかったと思います。ただ、色の特性上赤色より黄色は目立ちづらいかもしれません。

これは注文コード 08545661 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.Φ30シリーズ パイロットライト(丸形 白熱) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)  
2014年12月04日 13:55 満足度:

用途:趣味の制御盤制作に使用

商品については満足ですが、価格についてはもう少し廉価にして欲しいです。

これは注文コード 32640937 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

16.Φ16 表示灯 AH164・AH165 ドーム形 富士電機

販売価格(税別) ¥439 〜
2015年06月11日 12:41 満足度:

用途:プロパンガスの充填所の感震器の表示灯

30年使用していて初めて表示灯が切れてしまい、感震器のメーカーに確認して購入しました。取扱があってとても助かりました。
ハンダによる結線も簡単に出来、良かったです。
敢えて不具合を申しあげれば、私の検索が悪かっただけかもしれませんが、緑色の表示のものが本当は欲しかったのですが、橙色しか
見つからずやむを得ず橙色を注文しましたが、今は緑色も購入できるようになっているので、もし発注時に私が経験した不具合が他の
商品であるならば改善したほうが良いと思います。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 08508367 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

17.Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機

販売価格(税別) ¥699 〜
2015年09月22日 00:38 満足度: テイ シークェンス 様

用途:電流を流して光らせる。

30φの穴にきちんと取り付けられました。
配線もきちんとつけられました。
きちんと光りました。
特に問題ないです。

これは注文コード 08510433 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

18.22Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥739 〜
マルヤス電業 22Φパイロット 丸形 トランス式 丸形
2016年01月12日 18:36 満足度: 有限会社オオト工業 様

用途:ランプに

納品に1ケ月を費やし、届いた物が25mmの穴の製品より大きかったのが残念。

余りにも感でしか注文が出来ないのが最悪です。

写真は必ずいると思います。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 37833004 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

19.ニコカプセル 日恵製作所

販売価格(税別) ¥8,590 〜
日恵製作所 ニコカプセル 丸形
2014年12月03日 16:54 満足度:

用途:夜間の現場作業

夜間作業の際注意勧告の意味で購入しました。磁石の為 どこでも取り付け可能で 簡単に設置、移動が出来ます。少し大きいですが満足しています

これは注文コード 38631871 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

20.小型LED表示灯 PES型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別)  
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 PES型 丸形
2012年03月10日 16:33 満足度:

用途:防犯意識高揚

本体から出た1mほどの線の先は断端が何も加工されていず、配線図には1Aのヒューズが必要と有るが、同梱はされていず、当然ヒューズボックスも必要。AC接続プラグなど入手に難儀しながら使用可能にした。標準的パーツは付属していて欲しい。コンセントに差し込めばすぐ作動という完成品であれば、尚いいけど。
屋外で使用なら、これらパーツを防水タイプで揃えなければならない。電気に疎い人は買わない方がいいと思う。

これは注文コード 08545546 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥739 〜
マルヤス電業 25Φパイロット 丸形 トランス式 丸形
2014年07月16日 16:05 満足度:

用途:操作盤

背が低いので、盤内部品に当らないのはいいが、配線が一方向なので、和泉電気のランプと交換する時には、配線が届かなくなることも有る。

これは注文コード 37848413 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥579 〜
2017年10月28日 18:24 満足度:

用途:スイッチの表示灯に使用

光具合が非常に良いです。今回は赤色も欲しかったのですが。在庫がなかったみたいで次回にします。

これは注文コード 48966775 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(7件)

23.Φ22 トランス式丸突形パイロットランプ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,390
2017年04月15日 22:01 満足度:

用途:操作盤に使用してます。

商品の使い勝手は、いいですが もう少しメッキ化して高級感をだしたらより良い商品になりますよ。

これは注文コード 38572886 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

24.LEDパイロットライト 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
2018年10月12日 17:41 満足度:

用途:機械のメンテナンス

発光色不明のまま(白か電球色であれば良かったので)白レンズのものを購入しましたが、電球色でした。
意外にMade in Japanだったのでなんとなく安心感あります。

これは注文コード 45546085 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(15件)

25.抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥249 〜
2018年10月21日 17:13 満足度:

用途:真空管アンプのパイロットランプとして使用

光量は充分、色合い、サイズも丁度良く満足しました。

これは注文コード 25872605 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

26.表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥329 〜
2018年07月04日 01:59 満足度:

用途:機械の電気修理、メンテナンスに 使用する。

小型でとても、使い勝手が良いですが端子カバーが取り外しの時、遣りにくい。

これは注文コード 08509645 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥519
2018年08月31日 16:51 満足度:

用途:高圧ポンプの運転表示PL交換

壊れて久しくやっとその気になり購入。
輝度が高くいいですね!

これは注文コード 60963202 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

28.モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥559 〜
2018年09月07日 15:22 満足度:

用途:換気扇の通電確認の為。

ネオンランプは明るさが不十分で不満ですが、これは発熱も無く十分な明るさがあり、目的が達成出来ました。

これは注文コード 48966827 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(11件)

29.電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 日動工業

販売価格(税別) ¥3,190
2018年09月19日 11:53 満足度:

用途:屋外作業時

万一の自動車事故に備え、三角停止版と同時使用を考えております。明るく目立ちます。機械式回転では無いので長時間使えそうです。底面の磁石は見た目小さいですが、強力そうです。ノートパソコンの上にちょっと置いてしまう、などは禁忌かと思います。

これは注文コード 89820088 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

30.サカズメ 2色(赤・緑)点灯LED表示灯 2DUL-10ML Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別)  
2018年07月30日 14:53 満足度: 株式会社マイギ 様

用途:不良品が混じっています。

3個の内1個のLEDが点灯不良、緑班点灯赤不点灯。

MonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。

これは注文コード 60963184 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ