ストレートタイプの口コミ・評価

レビュー検索結果 139件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.#500SP ガイドブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥3,790 〜
オイレス工業 #500SP ガイドブッシュ ストレートタイプ
2016年04月14日 13:08 満足度: アイエムアール株式会社 様

用途:焼成炉内のブッシュです

現在使用中です どのくらい 持つかです 納期が早かったのが幸いです

これは注文コード 07205082 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2.オイレスサーメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥249 〜
オイレス工業 オイレスサーメットブッシュ ストレートタイプ
2017年09月15日 15:17 満足度:

用途:製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

これは注文コード 00464791 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

3.オイレス グライトロンSEブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥86 〜
オイレス工業 オイレス グライトロンSEブッシュ ストレートタイプ
2016年10月30日 15:13 満足度:

用途:スクーターの修理

部品が送られて来てすぐに確認したところ、寸法が同じですが、材質が樹脂系な見た目でした。取り敢えずセルモーターのアイドルギヤの押さえの部分なので、取り付けることにしました。フルに力が掛からない感じと思い組んでみました。特に問題ありませんでした。

これは注文コード 75825224 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

4.グライトロンSE オイレス工業

販売価格(税別) ¥439 〜
オイレス工業 グライトロンSE ストレートタイプ
2017年08月16日 23:27 満足度:

用途:海水が掛かる船上用具の軸受

ステンレスボールベアリングではサビや砂ですぐにダメになってしまう軸受に使用。軽負荷な為、なんの問題も起きずに以前のトラブルがウソのようです。

これは注文コード 36907254 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.グライトロンFブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥76 〜
オイレス工業 グライトロンFブッシュ ストレートタイプ
2018年01月28日 16:54 満足度:

用途:機械のメンテナンス

包装も丁寧で到着も早かったです。品質的には問題ありません。

これは注文コード 36906642 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥279 〜
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ ストレートタイプ
2018年08月28日 17:45 満足度:

用途:ヘッドライトのスペーサー用

バイクのヘッドライトの取付に使いました。同じ大きさがあるか、うまくはまるか心配しましたがすべてOKでした。

これは注文コード 75826082 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

7.オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥63 〜
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ ストレートタイプ
2018年05月31日 15:19 満足度:

用途:バイクのメンテで

必要のサイズが検索、購入できるのがいいですね。本来の目的ではない使い方ですが作業ができました。

これは注文コード 00456565 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(15件)

8.ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥139 〜
大同メタル工業 ダイベストDBX01 ブッシュ DXB ストレートタイプ
2017年10月23日 18:37 満足度: 有限会社アスクシステム 様

用途:パイプの軸受け

リーズナブルでパイプの軸受けとしては十分かと思います。

これは注文コード 38676565 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

9.ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥37 〜
大同メタル工業 ダイベストDBS02 ブシュ DBS ストレートタイプ
2018年02月06日 17:46 満足度:

用途:3Dプリンタの摺動部ブッシュの交換

外径を規定の径の穴に圧入しないと正規の内径にならず、軸とガタが発生します。その事を明記すべきと思います。摺動性はGOODですので残念。

これは注文コード 38675235 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

10.DDK05ブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥82 〜
大同メタル工業 DDK05ブッシュ ストレートタイプ
2018年08月13日 15:11 満足度:

用途:バイクのリンクスペーサーに

他車流用の足回りを使用する事によってリンクのΠが違うのでスペーサーに使いました。シビアなサイズなので若干の加工は必要でしたが使用出来ました。

これは注文コード 08749641 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(36件)

11.ドライメットLF(t0.5) オイレス工業

販売価格(税別) ¥49 〜
オイレス工業 ドライメットLF(t0.5) ストレートタイプ
2015年10月16日 18:25 満足度:

用途:バイク整備

バイクのシフトシャフトに使用しました。
ベアリング取り付けのスペースがない部分に
使えます。本体が薄いので場所を取りません。
作動性も良好です。

これは注文コード 35511716 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

12.オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) オイレス工業

販売価格(税別) ¥649 〜
オイレス工業 オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) ストレートタイプ
2013年12月18日 18:04 満足度:

用途:加工品の位置決め

サイズが正確に作られていたので大変役にたちました

これは注文コード 75827507 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

13.ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥86 〜
大同メタル工業 ダイベストDBB01 ブシュ DBB ストレートタイプ
2013年01月24日 15:27 満足度:

用途:家庭用餅つき機のメタル交換

家庭用餅つき機が不調になったため分解したところメタルの摩耗。型も古くメーカーの部品取り寄せも無理、ダメもとでネットで探しました。ありました!小さくて安価なので申し訳ないくらいです。早速組み立て試運転、バッチリ直りました。古い器械ですがこれでまたしばらく使えそうです。有難うございました。

これは注文コード 38673792 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

14.#500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥649 〜
オイレス工業 #500SP ブッシュ ストレートタイプ
2016年05月06日 10:33 満足度: 鯱テク 様

用途:シリンダーのサポート用のガイドにつかいました、長年使用し、がたが出たので。

良い部品です、長年の技術のたわものだと思います。

これは注文コード 07200216 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.イグリデュールXスリーブ イグス

販売価格(税別) ¥109 〜
イグス イグリデュールXスリーブ ストレートタイプ
2018年10月10日 17:15 満足度: 森鋲螺製作所 様

用途:無給油軸受け

メーカーが言うほど精度は出ない。
H7の穴にどのように挿入しても、+0.03のピンゲージが入る。
それではと、元の内径を−0.02にすると、挿入時に削れてしまう。

これは注文コード 70587493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16.ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 大阪魂

販売価格(税別) ¥599 〜
2018年03月07日 11:15 満足度:

用途:3Dプリンターのメンテナンス

普通に使え、性能は問題有りません。もう少し長さのバリエーションが増え、且つもう少し廉価であれば有り難いです。

これは注文コード 08000264 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

17.イグリデュールGスリーブ イグス

販売価格(税別) ¥16 〜
イグス イグリデュールGスリーブ ストレートタイプ
2018年10月26日 07:03 満足度:

用途:自作工具の摩擦低減に

自作工具の部品の一つとして使いました。
摩擦を低減する必要があり、普通のベアリングでは入らない隙間に入れました。
なかなか良い感じです。
あとは耐久性ですが、しばらく使ってみないとわからないですね。
どのくらい保つかはまだわかりませんが、
いずれにせよ、消耗品でしょうね。
同じものをまた買う事になると思います。

これは注文コード 70579547 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

18.ストレートオイルレスブッシュ 大阪魂

販売価格(税別) ¥378 〜
2018年11月23日 16:57 満足度:

用途:滑車の軸受

滑車の軸受が摩耗してがたついたので交換用に購入しました。サイズがぴったりで使用状態も大変満足しています。

これは注文コード 08002951 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(26件)

19.オイレスサーメットM オイレス工業

販売価格(税別) ¥349 〜
オイレス工業 オイレスサーメットM ストレートタイプ
2018年11月24日 16:07 満足度: ハローサービス 様

用途:吊戸下部振れ止めガイドローラ

吊戸下部振れ止めガイドローラーが(玄関戸で80`位あります)プラスチック製で、直ぐ摩耗してしまい戸の閉まりが今一でした(風が吹くと押されて閉まらない)。今回オイルレスを探していて丁度良いサイズに巡りあえ、風が吹いてもスムーズに閉まるので満足です。

これは注文コード 00464326 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

20.オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥34 〜
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ ストレートタイプ
2018年11月19日 15:40 満足度:

用途:ルーター軸の揺れ減少に使用

サイズが、ルーター軸に丁度遭い、大変良かったです。

これは注文コード 00459155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(12件)

21.ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥47 〜
オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ ストレートタイプ
2018年12月12日 15:42 満足度:

用途:バイクの消音ブッシュに使用

バイクの消音ブッシュとして使用しました。このサイズはなかなか無いので重宝しました。

これは注文コード 35510842 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(15件)

22.オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥279 〜
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ ストレートタイプ
2017年09月15日 17:04 満足度:

用途:メンテナンス

小型船外機の部品交換。既存の部品がスチール製のカラーなので、サイズの同じオイルレスブッシュに交換。高速回転する部分なのでオイルレスにして抵抗が減れば良いと思います。

これは注文コード 00461894 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

23.ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 大阪魂

販売価格(税別) ¥599 〜
2017年05月08日 21:07 満足度:

用途:バイクのステップのブッシュ

純正のブッシュが磨り減ってガタが出ていたため、こちらに交換しました。
もう少し安価だと良いです。

これは注文コード 08000395 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

24.オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥34 〜
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ ストレートタイプ
2018年05月28日 19:52 満足度:

用途:軽重量用のシャフト及びピンの滑り用に使用

たくさん使用していますが、品質良く強度も有りとても満足してます。

これは注文コード 00459322 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(12件)

25.オイレスサーメットM オイレス工業

販売価格(税別) ¥349 〜
オイレス工業 オイレスサーメットM ストレートタイプ
2017年11月16日 18:50 満足度:

用途:スクーターのエンジンスターターギアのケース側の軸受

ケース側にすんなりと着きましたが、若干出過ぎているのでギアが引っかかるかもしれない。まだエンジンが組みあがっていないのでわかりませんが、たぶん、大丈夫です。

これは注文コード 00464283 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

26.DDK05ブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥82 〜
大同メタル工業 DDK05ブッシュ ストレートタイプ
2018年07月06日 15:25 満足度: PIAA株式会社 様

用途:初期型RZのレストア用

初期型RZのレストア用に購入しました。フロントフォークのスライドメタルの交換用です。10%OFFの時に購入したので非常に良いです。また利用します。

これは注文コード 08750271 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(36件)

27.オイレス グライトロンSEブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥86 〜
オイレス工業 オイレス グライトロンSEブッシュ ストレートタイプ
2016年08月01日 16:32 満足度: 自由業 様

用途:機械メンテ用

軸受カラーとして使用するが、適合しました。

これは注文コード 75825224 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

28.ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥139 〜
大同メタル工業 ダイベストDBX01 ブッシュ DXB ストレートタイプ
2016年08月11日 17:42 満足度: 佐藤組建設 様

用途:クランクシャフト軸受

クランクシャフト部品予備として

これは注文コード 38676583 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

29.オイレスサーメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥249 〜
オイレス工業 オイレスサーメットブッシュ ストレートタイプ
2014年10月13日 23:16 満足度: ヒサノブトレーディング 様

用途:追加工の上、装置の部品

加工品が有れば有難いのですが?

これは注文コード 00464834 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

30.ドライメットLF(t0.5) オイレス工業

販売価格(税別) ¥49 〜
オイレス工業 ドライメットLF(t0.5) ストレートタイプ
2013年05月22日 01:55 満足度:

用途:電動機(家庭用台所換気扇)の軸受交換

換気扇の回転が重くなり交換しました。
初めから付いてた軸受は、真鍮で8φ長さ10mmを9φに穴を広げて電動機のケース両内面に装着しました。
運転した感想ですが、静か、滑らか、でいい感じです。
10mmのブッシュに5mmを使用したので耐久性は分かりません。

これは注文コード 35511691 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ