標準タイプ(穴あき) の口コミ・評価|みんなの商品レビュー 【通販モノタロウ】樹脂ベアリング、プラスチックベアリング:ベアリング/機械部品/キャスター

標準タイプ(穴あき)の口コミ・評価

レビュー検索結果 49件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥88 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 標準タイプ(穴あき)
2016年10月05日 19:45 満足度:

用途:窓用サッシの修理

窓用のサッシ下部のローラーが破損したので交換に必要な部品の見積がサッシ一枚につき2000円(1000円×2)との事。
この樹脂ベアリングで代用できたらコストが浮くと思い試しに交換してみました。
結果上々、片手で開閉ができるようになりました。
ただ強目の風が吹くと勝手に開きそうですが、鍵をかければいいだけの事だと思いますので満足しています。

これは注文コード 35778041 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

2.樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥899 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 標準タイプ(穴あき)
2016年11月02日 14:59 満足度: 株式会社エーディーケイ 様

用途:水場の軸受けとして

クリアランスが大きい事もあり多少の異物も支障はない、また水場で使用している為、カビが発生するが材質が樹脂であることから薬品処理出来ることが利点。

これは注文コード 35778434 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3.バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

販売価格 ¥1,790 〜
バンドー化学 バンコランベアリング 中負荷 L200 標準タイプ(穴あき)
2017年02月06日 06:00 満足度: ソノダ企画 様

用途:純正部品との互換性

繊維機械に同様の製品が使用されており補給部品として

これは注文コード 35342781 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4.樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥52 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 標準タイプ(穴あき)
2017年03月01日 05:48 満足度:

用途:プラスチック衣装棚(大手家具チェーン製)のロールベアリングの修理に使用した

大阪魂 薄平リベット(ステンレス)(パック品) 5×25 1パック(7個)と一緒に使用するために、7つ購入した。本製品を上記リベットを支柱として使い、一緒に一つの部品として使用した。本製品は、しっかりとした作りで、家具に付属のベアリング部品と違って丈夫であり、長く使えるようなものだった。

これは注文コード 07273192 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(7件)

5.樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥149
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3 標準タイプ(穴あき)
2017年02月04日 15:49 満足度: オフィス・フォーテック 様

用途:プラモの軸受けに使用

プラモの組み立てに利用、従来の金属では重いためもっと良いものは無いかと思ってる時に同サイズ樹脂製を見つけ使ってみました。バッチリで軽く動きも良くなり満足です。もうワンサイズ小さいサイズが有れば有難いです、強度は有りそうなので今後も使って見ようと思います。

これは注文コード 07273183 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工

販売価格 ¥999
イースタン精工 樹脂ベアリング EUタイプ 標準タイプ(穴あき)
2016年06月28日 22:42 満足度:

用途:屋根工事のついでに

既設のこまとピッタリで軽くてビックリしました。

これは注文コード 36905933 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

7.樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥199 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 標準タイプ(穴あき)
2017年12月11日 09:23 満足度:

用途:機械のメンテナンス時

値段も安く早く届けていただいて、大変助かりました。

これは注文コード 35778346 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工

販売価格 ¥999 〜
イースタン精工 樹脂ベアリング EOタイプ 標準タイプ(穴あき)
2018年01月05日 09:20 満足度:

用途:健康器具の車輪として使用

健康器具の車輪が破損し、車輪の型番から購入しました。
車輪の大きさは若干違ったものの、問題なく使用できました。
健康器具本体を廃棄する可能性も考えただけに喜んでいます。

これは注文コード 36905784 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

9.プラスチックベアリング KGM

販売価格 ¥1,790 〜
KGM プラスチックベアリング 標準タイプ(穴あき)
2017年10月25日 16:00 満足度:

用途:水場の軸受けとして

しっかりした作りで樹脂特有のガタつきが無く使用時間が価格以上に伸びた。

これは注文コード 20371487 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

販売価格 ¥1,290 〜
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 L100 標準タイプ(穴あき)
2017年03月29日 17:45 満足度:

用途:修理のための交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

これは注文コード 35342702 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

11.バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学

販売価格 ¥1,490 〜
バンドー化学 バンコランベアリング フリクション F100 標準タイプ(穴あき)
2016年04月17日 23:18 満足度:

用途:いわゆる「コロ」に使用

現在、キャスター代わりに使用中。用途は間違った方向かもしれないが、ベアリング性能は相当良いので重宝している。回りの樹脂を柔らかめにしたのは正解であった。

これは注文コード 35343077 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

12.樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥91 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 標準タイプ(穴あき)
2016年07月05日 12:49 満足度:

用途:作業

価格は安いですが、普通に使えています。

これは注文コード 35778224 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

13.樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥129 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 標準タイプ(穴あき)
2016年06月22日 14:46 満足度: 北海道苫小牧工業高等学校 様

用途:機械油が使用できない搬送機械部分に使用しています。

直径が50mmのサイズが欲しい。

MonotaROからの回答:

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

これは注文コード 35778102 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

14.樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工

販売価格 ¥999 〜
イースタン精工 樹脂ベアリング Eタイプ 標準タイプ(穴あき)
2017年12月13日 20:18 満足度:

用途:樹脂ベアリングの交換

以前使用時、良かったので今回もこの商品に決めました。

これは注文コード 36906213 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

販売価格 ¥420 〜
2018年05月16日 18:05 満足度:

用途:木工旋盤の振れ止め自作ジグに使用

ワークが滑った時に、プラスチック(ウレタン?)が磨り減った。
ワークに傷を付けないために、チョイスしたので良し悪しです。
スチールのベアリングと使い分けています。

これは注文コード 08280097 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

16.樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工

販売価格 ¥999
イースタン精工 樹脂ベアリング EVタイプ 標準タイプ(穴あき)
2018年05月16日 22:46 満足度:

用途:住宅のスライド門扉使用

樹脂で高荷重タイプは当商品しかなく購入しましたが
耐久力はこれからです、ベアリングはゴムシールタイプが良いかなと思います。

これは注文コード 36906091 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

17.樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥79 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 標準タイプ(穴あき)
2018年01月25日 20:55 満足度:

用途:ドアの滑車ローラーの交換

交換した際に回転が悪い。幅が1o大きい。ドアのスライドには問題なしでした。

これは注文コード 35777804 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

18.樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥76 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 標準タイプ(穴あき)
2018年03月17日 18:58 満足度: 無職 様

用途:雨戸の車交換として使用

試験的に2個購入したベアリング車(品番:DR-24-H6W1、注文コード:7273445)が雨戸にピタリと入りました。
キーキー音がしていたのが嘘のように滑らかに開閉ができました。
早速我が家の全ての雨戸にこの車を取り付けるために40個追加注文しました。
とても満足しています。

これは注文コード 07273445 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

19.樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥76 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 標準タイプ(穴あき)
2016年01月20日 16:05 満足度:

用途:折り畳み式雨戸の下端のローラの代用品

既に生産中止のため交換部品が入手出来なかったが、モノタローさんのHPで、ほぼ同寸法のローラを
見つけて取り付けた。
スムーズに雨戸の開閉が出来る様になり、又、価格もリーズナブルで大変感謝しています。

これは注文コード 07273497 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

20.樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥129 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 標準タイプ(穴あき)
2016年03月02日 16:22 満足度: 有限会社イズミ紙工芸 様

用途:TOSTEMの古い引き戸に使いました

TOSTEMの古い引き戸の車に利用しました。(平成元年より前の戸です)

タイヤサイズは36mm仕様でしたが、高さ調整機能が金具側にあるのと半径
0.5mmの差は殆ど問題になりませんでした。


リクシル(旧TOSTEM)に聞いても金具ASSYはあっても、タイヤだけはないとか。
ASSYは2,500円程するので、車だけ交換出来て良かったです。

重たい防災ガラス戸だったので、初期のタイヤはガラゴロいいながらスライド
していましたが、今回のタイヤはスーッと音が殆どしません。

ベアリングが減ったらまた購入したいと思います。

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

21.鋼製ベアリング A TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥159
トックベアリング(TOK) 鋼製ベアリング A TYPE4 標準タイプ(穴あき)
2016年10月09日 13:25 満足度:

用途:交換用

扇風機の軸に使われていたベアリングの交換用にと買ったが、交換前のゴロついた古いベアリングと同じ位、カラカラ音がする。
極一般の安いベアリングの方が断然良かった。

耐久性は高いかも知れないが、音が気になる用途には使えない。

これは注文コード 35778513 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工

販売価格 ¥999 〜
イースタン精工 樹脂ベアリング EOタイプ 標準タイプ(穴あき)
2014年10月02日 18:37 満足度:

用途:ピラテスマシーンの修理

アメリカ製のピラテスマシーン(リフォーマー・キャデラック)の可動部分位置出し用ローラーに交換用部品として使用しました。特に問題なく交換して調整できました。荷重がかかる部分ですが問題なく使用しています。今後の保守用に3個追加購入しました。

これは注文コード 36905784 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

23.樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥52 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 標準タイプ(穴あき)
2016年08月18日 16:49 満足度: 芙双エレクトロニックアンドマシナリー株式会社 様

用途:装置メンテナス使用

言うことありません。納期は早いです。助かった。

これは注文コード 07273332 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(7件)

24.樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工

販売価格 ¥999
イースタン精工 樹脂ベアリング EUタイプ 標準タイプ(穴あき)
2016年06月13日 15:21 満足度:

用途:ガラス戸のこま取り換え

ビックリするほどスムースに動作シテとてもよろこばれました。

これは注文コード 36905924 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

25.バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

販売価格 ¥1,290 〜
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 L100 標準タイプ(穴あき)
2017年07月02日 15:12 満足度: 有限会社小倉技研 様

用途:半導体工場、クリーンな内部で使用。

ゴムローラーで、埃も少なく、使いやすい。信頼できるメーカー。

これは注文コード 35342684 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

26.樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥79 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 標準タイプ(穴あき)
2017年04月17日 12:56 満足度:

用途:室内アルミ製引き戸用戸車のコマとして使用、戸車を分解、シャフト新規製作、組み立て

摩耗により重かった建具の動きが大変軽くなり、妻が驚いたほどです。

これは注文コード 35777813 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

27.樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥88 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 標準タイプ(穴あき)
2015年10月14日 16:38 満足度:

用途:ガラス戸の戸車として

安くて使用感がいい
ただ耐久性は不明ですが
感じとしてはいいのではとおもいます。

これは注文コード 38823172 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

28.樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥91 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 標準タイプ(穴あき)
2013年09月03日 20:52 満足度:

用途:サッシ戸車作成

サッシ戸車は純正交換部品は高価で入手が難しい。汎用品もあるがジャストフィットしない。これらはベアリング軸受けでなくプラスチックも貧弱だが、本品を利用するとボールベアリングで非常に立派で軽快な戸車が安価に出来上がる。
雌ねじの黄銅長ナット(若干角を削る)やステンレス円柱のスペーサーを軸として使える。
劣化して交換する場合も部品入手に困らない。

これは注文コード 35778197 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

29.樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

販売価格 ¥420 〜
2018年05月31日 09:16 満足度: サンフィールド21 様

用途:蔵の戸車

今回は木製戸車の代替品として使用したのでタイヤ接地幅が広い商品があれば最高でした。

これは注文コード 08280264 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

30.樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格 ¥52 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 標準タイプ(穴あき)
2015年10月26日 16:05 満足度:

用途:雨戸の戸車交換用として。

雨戸の補修用として。ベアリング入りでこの価格は満足。

これは注文コード 07273262 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(7件)

戻る ページ: 1 2 次へ