USBケーブルの口コミ・評価

レビュー検索結果 124件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.USBケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥429
サンワサプライ USBケーブル USBケーブル
2017年10月25日 17:14 満足度:

用途:30前期プリウスに、後期の純正ナビを改造して付けた際、USBを取り付けたく、この商品を流用しました。

無事に改造取り付けでき、USBを利用できるようになりました。

これは注文コード 76020271 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2.USB A-microBケーブル ブラック RoHS 簡易パッケージ エレコム

販売価格(税別) ¥959 〜
2018年02月06日 14:28 満足度:

用途:ケーブル

配送も早くて助かりました。また機会があれば利用したいです。

これは注文コード 17987664 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3.USB延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,490
サンワサプライ USB延長ケーブル USBケーブル
2018年04月02日 09:37 満足度:

用途:パソコンへの接続

このサイズは受注になってしまい、お店に頼んでもすぐ来ないのでので助かる。

これは注文コード 69379004 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4.USBエクステンダーケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
エレコム USBエクステンダーケーブル USBケーブル
2018年04月15日 09:08 満足度:

用途:PCと分光器の接続

分光器から離れた場所で操作する必要があり、購入しました。問題なく作動しています。商品名を「エクステンダー」ではなく「リピーター」として頂くと判り易くなります。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 58438344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

5.エコUSB延長ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥409 〜
エレコム エコUSB延長ケーブル USBケーブル
2018年04月16日 08:27 満足度:

用途:プリンタの位置を変更した際に延長用として購入

本当にシンプルな延長ケーブルで良かったので、価格的にも満足です。
ただ、若干メス側が抜けやすいかなと思いますが、それ以外は満足です。

これは注文コード 75908131 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.USB3.1ケーブル A-Cタイプ ノーマル エレコム

販売価格(税別) ¥1,690 〜
エレコム USB3.1ケーブル A-Cタイプ ノーマル USBケーブル
2017年07月20日 22:29 満足度:

用途:パソコンとタブレットの中継及び充電

パソコンからの転送も早くコンパクトな長さなので効果的に活用しています。

これは注文コード 23610965 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

7.USB2.0リピーターケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,890
サンワサプライ USB2.0リピーターケーブル USBケーブル
2017年08月03日 14:48 満足度:

用途:設備試運転時のPLCプログラムデバッグ

市販のUSBケーブルと合わせて8mの引き伸ばしで作業しましたが
なんら問題なく作業が進められました。
いざと言う時に所持していると非常に便利です。

これは注文コード 76054702 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.USB3.0ケーブル A-A延長タイプ スタンダード 2m エレコム

販売価格(税別) ¥1,190
2017年10月10日 09:10 満足度:

用途:PCの背面ポートを使い易くするため

USB3に繋いでもUSB2としてしか使えない機器があります。直で繋げばUSB3として認識してくれるのですが、これを介するとだめでした。

これは注文コード 17984146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

9.エコUSBケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥479 〜
エレコム エコUSBケーブル USBケーブル
2017年11月12日 21:18 満足度:

用途:プリンターの修理

プリンター修理の必需品ですが、使ってみて、なかなか良かったです。

これは注文コード 75907973 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.USBケーブル(A-Aコネクタ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999 〜
サンワサプライ USBケーブル(A-Aコネクタ) USBケーブル
2017年10月12日 23:12 満足度:

用途:基板のプログラム更新

規格外のケーブルで量販店には置いて有りません。インターネットでしか購入出来ません。

これは注文コード 20757126 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

11.USB接続ビデオキャプチャー I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
I ・O DATA(アイ・オー・データ) USB接続ビデオキャプチャー USBケーブル
2018年01月19日 14:59 満足度:

用途:VHSビデオのDVD化

古いビデオが見つかり、編集用に購入
簡単にデジタル化でき大変満足しています。

これは注文コード 67081516 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

12.フェライトコア付きUSB2.0ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥549 〜
エレコム フェライトコア付きUSB2.0ケーブル USBケーブル
2018年05月28日 15:07 満足度:

用途:ノートPCと測定器の接続

リピーターケーブルとシリーズに接続して使っています。なんの問題も起きていません。

これは注文コード 75907072 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

13.USB2.0延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥769 〜
サンワサプライ USB2.0延長ケーブル USBケーブル
2016年08月26日 16:21 満足度:

用途:ナビのスマホ接続用に延長コードを使用しました。

ナビゲーションを新規に入れ替えた時、室内を這わせる為の丈夫そうなところが安心しました。出来ればブラックが欲しかったです。

これは注文コード 23756994 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

14.USB2.0ケーブル スタンダード ミヨシ

販売価格(税別) ¥449 〜
ミヨシ USB2.0ケーブル スタンダード USBケーブル
2015年09月21日 16:07 満足度:

用途:部屋のレイアウト買え

ヘアのレイアウトを変えたのですが、最後にプリンター接続でケーブルの長さが足らず新しくケーブルを購入しました。
これで作業も新しい気持ちでスタートです。

これは注文コード 16534954 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.USB3.0ケーブル A-A延長タイプ スタンダード 1.5m エレコム

販売価格(税別) ¥999
2017年06月11日 19:45 満足度:

用途:データ取り込み時

PCから作業用デスクまで若干の距離があるため、延長用として購入。今までUSB2.0ケーブルだったため、速度低下のメッセージが出ていましたが、出てこないので、速度も出てるみたいです。被覆も柔らかいので取り回しもやりやすいです。

これは注文コード 17984128 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16.USB2.0対応延長ケーブル モノタロウ

販売価格(税別)  
2015年11月15日 21:47 満足度:

用途:プリンターとPCの接続に使用

PCは事務所ですがプリンターは工場においているので延長できてよかったです。調べてみましたが、最安でした。

これは注文コード 36574772 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(39件)

17.12m延長USBアクティブリピーターケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990
サンワサプライ 12m延長USBアクティブリピーターケーブル USBケーブル
2015年12月15日 16:42 満足度:

用途:パソコンとコピー複合機の接続

デスクから離れた場所に複合機があり、USBはコードは最大5mまででしたが、今回の12mは大変便利です

これは注文コード 76067162 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

18.フェライト内蔵USBケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥669 〜
エレコム フェライト内蔵USBケーブル USBケーブル
2016年02月02日 17:03 満足度:

用途:レーザー溶接機本体とパソコンとの接続

ノイズ激減により、安定動作。効果甚大です。

これは注文コード 75908113 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

19.ゲーム機用USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥289
2016年02月24日 15:32 満足度:

用途:精密機器内部品

仕様を間違えました、A−miniBではなく、A-maicroBでした。

これは注文コード 75907431 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

20.USBケーブル(A-Aコネクタ) サンワサプライ

販売価格(税別)  
サンワサプライ USBケーブル(A-Aコネクタ) USBケーブル
2014年08月09日 14:41 満足度:

用途:プリンターでの使用

値段が安くて、助かります

これは注文コード 76030281 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.USB延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別)  
サンワサプライ USB延長ケーブル USBケーブル
2015年03月17日 22:38 満足度:

用途:PC本体と机上、手が届く位置までの延長

可もなく不可もなく。

これは注文コード 76024557 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥559 〜
サンワサプライ 極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ) USBケーブル
2015年07月10日 21:15 満足度:

用途:マイコンの書き込み基板の接続

ケーブルが長くて、パソコンを移動する必要がなくて助かります。

これは注文コード 40483703 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

23.フェライトコア付きUSB2.0ケーブル(A-ミニBタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥499 〜
2018年08月16日 06:20 満足度:

用途:機械調整時

PCとステッピングモータドライバーとの通信に使用。モータを運転しながら3本(3回路)同時に使用しているが何の問題もない。ケーブルの固さも丁度良い。

これは注文コード 75907885 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

24.巻取りUSBケーブル(A-マイクロBタイプ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥819
サンワサプライ 巻取りUSBケーブル(A-マイクロBタイプ) USBケーブル
2018年11月25日 15:26 満足度:

用途:充電に

巻き取り式なので、かさ張らず、持ち運びがとても楽です。
今のところ安定して充電できています。

これは注文コード 44360425 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

25.USB2.0ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥499 〜
エレコム USB2.0ケーブル USBケーブル
2018年03月28日 15:34 満足度:

用途:機器の接続

外部と遮断しているPCのネットワークに使用。色分け出来てわかりやすい。もっと色んな色のケーブルを出して欲しい。

これは注文コード 11768986 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

26.モバイルUSBケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥479
エレコム モバイルUSBケーブル USBケーブル
2018年07月07日 10:26 満足度: 株式会社AMUSE.G 様

用途:ナビ取付時

モノタロウの担当者が調べて暮て、ビックリ !! ピッタシ !!

これは注文コード 75908375 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.スマートフォン用USBケーブル/USB(A-C)/スリム エレコム

販売価格(税別) ¥1,290 〜
2018年10月02日 14:32 満足度:

用途:充電

車の中での充電に使っています。お値段にひかれて購入しました

これは注文コード 69017777 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

28.USB2.0スイングケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥699
エレコム USB2.0スイングケーブル USBケーブル
2015年05月28日 09:09 満足度:

用途:外部デバイス(USBやLAN子機)

作業の邪魔にならずに外部デバイスが使用できるのがちょうどよい

これは注文コード 75908481 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

29.USB2.0ケーブル エレコム

販売価格(税別)  
エレコム USB2.0ケーブル USBケーブル
2015年11月30日 15:29 満足度:

用途:プリンタとの接続

問題無く使用しております。
ただ、100均製品とそんなに差が無い気がします。

これは注文コード 34932362 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

30.エコUSBケーブル(A-miniB) エレコム

販売価格(税別) ¥589 〜
エレコム エコUSBケーブル(A-miniB) USBケーブル
2016年04月23日 17:51 満足度:

用途:保全

5mの長さがほぼほぼ邪魔ですが、たまにやくにたつときもあります。値段相応

これは注文コード 75908226 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ