丸バイトの口コミ・評価

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:

1.完成バイト 丸バイト 高周波精密

販売価格(税別) ¥999 〜
高周波精密 完成バイト 丸バイト 丸バイト
2016年08月15日 02:47 満足度:

用途:フライスのあら用ボウリング加工

小径用のシャフトに使うためのバーに刃先として使うため3o径のバイトで使いやすく良かった

これは注文コード 04445542 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2.完成バイト 丸バイト 高周波精密

販売価格(税別) ¥779 〜
高周波精密 完成バイト 丸バイト 丸バイト
2018年06月24日 09:00 満足度:

用途:旋盤内径切削・自由錐に使用

旋盤内径切削用にL字に曲げるのにかなり苦労しました。
曲げる為に1000℃近くまで加熱してハンマーでたたいて曲げました。
焼き入れ、焼き戻しにも苦労しました。

自由錐の方は、刃付けだけなので楽でした。
自由錐の加工厚が増えました。あまり回転速度を上げると丸バイトが変質するので、時間をかけてゆっくり穴を開けました。

これは注文コード 68468066 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

3.完成バイト 丸バイト 高周波精密

販売価格(税別) ¥1,290 〜
高周波精密 完成バイト 丸バイト 丸バイト
2017年04月18日 08:30 満足度:

用途:アルミ切削

軟らかいもちが悪い 細工は、しやすい。次は、違う硬度の物を。

これは注文コード 04448412 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

4.完成バイト 丸バイト 高周波精密

販売価格(税別) ¥779 〜
高周波精密 完成バイト 丸バイト 丸バイト
2018年06月13日 21:25 満足度:

用途:旋盤の内径加工に

内径加工用に、L字型に曲げるのにかなりの時間と労力がいりましたが、上手く出来ました。
3mm径の丸バイトでも、ステンレス5mm径よりも硬かったです。
かなりの硬度があるので、反対側は極薄突っ切りバイトにして、Eワッシャ用の溝も掘れる様になりました。
ホルダーを作ったら、2つに分けます。

これは注文コード 68467935 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

5.完成バイト 丸バイト 高周波精密

販売価格(税別) ¥779 〜
高周波精密 完成バイト 丸バイト 丸バイト
2017年08月10日 15:36 満足度: バイクショップ スプラシュコウベ 様

用途:旋盤バイト制作

使いやすく品質も良いいです、少量買えるのがいいです。

これは注文コード 68467987 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

6.完成バイト 丸バイト 高周波精密

販売価格(税別) ¥779 〜
高周波精密 完成バイト 丸バイト 丸バイト
2016年07月14日 03:19 満足度:

用途:旋盤用切削バイトと自由錐の外形刃に使用。。。

旋盤では、以前購入した5x100 MV10を使っているので、交換丸バイトとして使用予定。

自由錐の方は金属穴あけ厚が薄いので、完成丸バイトを使う事にしました。
通常、自由錐のステンレス加工厚はt1.0mmまでですが、丸バイトを加工・成形してステンレスをt5.0mm・アルミ板をt20mmまで、木材なら40mmまで穴あけ出来る様にする予定です。
丸バイト長が50mmあるので、成形加工に時間がかかります。

自由錐は、ホールソーとは違い任意サイズの穴あけが出来ます。
金属の丸板製作も可能です。

これは注文コード 04447694 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

7.完成バイト 丸バイト 高周波精密

販売価格(税別) ¥779 〜
高周波精密 完成バイト 丸バイト 丸バイト
2016年07月14日 02:02 満足度:

用途:旋盤、E型止め輪用溝切・内径加工に・ローレットホルダー自作用に・・・

注文コード:04447694「5×50 MV10」注文コード:04447685「5×100 MV10」は、完成バイト 丸バイトにレーザー刻印がされているのに、注文コード:68467935「3×100 MV10」にはレーザー刻印がされていません。

「3×100 MV10」を磁石に近づけるとくっ付くので、ステンレス(SUS304)では無いと思いますが、レーザー刻印が無いので完成丸バイト(MV10 高速度鋼)であると言う証拠がありません。

硬質炭素鋼でもアルミ・真鍮・鉄あたりなら問題ないと思いますが、ステンレスやそれより硬い材質(航空機用各種金属)の加工では、負けてしまいます。
バイトの破損・刃こぼれしてしまうでしょう。

メーカーに確認のうえ、レーザー刻印が無いのが普通なのか確認して下さい。
Φ3mmなので、MV10 高速度鋼以外の材質だったら、即時商品再送をお願い致します。

E型止め輪用溝切幅は1.0mm以下で加工する予定なので、材質・品質が大事です。
主に旋盤で使いますが、フライス盤用PCBVカッターにも加工して、ステンレス板(SUS304) の外形加工にも使う予定ですので、メーカーにしっかり確認して下さい。

メーカーの返答は、メールと携帯電話に直接連絡下さい。
商品が再送されるまでの間に、丸バイトの成形をして、問題なく使えるか、私用しても良いですか??

同時購入のΦ5mmはレーザー刻印がきちんとあり、問題ないと思います。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。メーカーに確認致します。

これは注文コード 68467935 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

戻る ページ: 1 次へ