ケーブル の口コミ・評価|みんなの商品レビュー 【通販モノタロウ】PC関連用品:オフィス・テープ・清掃用品

ケーブルの口コミ・評価

レビュー検索結果 458件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.モニタ変換アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,090
サンワサプライ モニタ変換アダプタ ケーブル > パーツ > 変換アダプタ
2016年08月19日 00:48 満足度:

用途:NECのPC98用のモニターを普通のPCでテストするために使用。

問題なく使用できました。このような商品があって、助かりました。

これは注文コード 76033657 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2.CAT6対応LANケーブル 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥459 〜
協和ハーモネット CAT6対応LANケーブル ケーブル > LANケーブル
2016年09月29日 16:40 満足度:

用途:ネット接続

ロック機能もしっかりしていて、満足です。

これは注文コード 20931767 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3.RS-232C延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999 〜
サンワサプライ RS-232C延長ケーブル ケーブル > RS-232Cケーブル
2016年09月30日 12:47 満足度: 株式会社 大森電器工業 様

用途:分割部の接続時

オス・メス一対になっており分割部の接続に最適と思う。

これは注文コード 76041244 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

4.アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム

販売価格(税別)  
エレコム アンテナケーブル(L型-ストレート) ケーブル > アンテナケーブル
2016年08月01日 19:19 満足度: エクステリア津田 様

用途:壁に掛けた液晶テレビまでの配線に使用。

配線を壁の隅に這わして目立たなく取り回したのは好いのですが、CSの番組に横線が入ります。ケーブルが細くて取り回しは好いのですが、映りが今一です。ケーブルが5mでは短くて届かなかったので同じエレコムの7mを別の所で買って使用したのですが線がこれよりも太い分テレビの映り具合は全く問題なかったです。

これは注文コード 75901856 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

5.ミニUSBケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥559 〜
サンワサプライ ミニUSBケーブル ケーブル > USBケーブル
2016年07月27日 19:20 満足度: 有限会社アスコ通信特機 様

用途:ビデオのインポートなど

ケーブルは太くエラーは起きません。
安心して使えます。

これは注文コード 76026991 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.ビデオケーブル(S端子) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥979 〜
サンワサプライ ビデオケーブル(S端子) ケーブル > オーディオケーブル
2016年10月01日 11:24 満足度:

用途:プロジェクターとDVDレコーダーをつなぐ

写真がまちがっている。ビデオケーブルだけでなくオーディオのピンケーブルも一緒に写っているから一緒になった商品だと思って買ったら、S端子のケーブルだけが届いた。(S端子)となっているのはビデオケーブルがピンケーブルでなくてS端子ケーブルなのだという意味で書いていると完全に写真で思わされた。S端子ケーブルだけの写真に即刻修正すべきである。送料まで払って間違ったものを買ってしまい悔しい。誤解を与えるような写真に問題があるのだから返品したい。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。正しい画像を登録しました。ご指摘有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。

これは注文コード 20057162 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

7.屋外用LANコネクタ付ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別)  
JEFCOM(ジェフコム) 屋外用LANコネクタ付ケーブル ケーブル > LANケーブル
2016年10月19日 16:10 満足度: 日本放送協会 様

用途:屋外一般使用

もともと壁面配線用LANケーブルだったらしく、突起があり一般使用は困難。シェル部分を壊して何とか使用しています。

MonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

これは注文コード 75221937 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.SlimPort-HDMI変換アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990
サンワサプライ SlimPort-HDMI変換アダプタ ケーブル > パーツ > 変換アダプタ
2015年12月18日 15:11 満足度:

用途:HDMI変換用

テレビと繋げるのに使用 安価で便利です。

これは注文コード 20057537 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

9.12m延長USBアクティブリピーターケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990
サンワサプライ 12m延長USBアクティブリピーターケーブル ケーブル > USBケーブル
2015年12月15日 16:42 満足度:

用途:パソコンとコピー複合機の接続

デスクから離れた場所に複合機があり、USBはコードは最大5mまででしたが、今回の12mは大変便利です

これは注文コード 76067162 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.ゲーム機用USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥289
エレコム ゲーム機用USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ) ケーブル > USBケーブル
2016年02月24日 15:32 満足度:

用途:精密機器内部品

仕様を間違えました、A−miniBではなく、A-maicroBでした。

これは注文コード 75907431 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

11.ステレオミニプラグケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥979
エレコム ステレオミニプラグケーブル ケーブル > オーディオケーブル
2016年03月28日 15:55 満足度:

用途:MDからポータブルステレオに連結させて、録音作業に使用している。

今まで、ステレオと各MDとの関係がステレオミニプラグケーブル一本でつながり、録音作業がスムーズにできるようになり、オーディオ作業がたのしくなった。

これは注文コード 75902127 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

12.CAT6用RJコネクタ(10個セット) エレコム

販売価格(税別) ¥949
エレコム CAT6用RJコネクタ(10個セット) ケーブル > パーツ > コネクタ
2016年03月17日 15:44 満足度: 有限会社横沢電設 様

用途:LAN構築

使い安い

これは注文コード 34929431 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

13.L型ビデオケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,190
エレコム L型ビデオケーブル ケーブル > オーディオケーブル
2016年04月24日 12:38 満足度:

用途:防水テレビを見るため

非常に良い製品です

これは注文コード 75902897 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

14.T型コネクタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥399
サンワサプライ T型コネクタ ケーブル > パーツ > コネクタ
2015年07月21日 09:43 満足度: トレックス・セミコンダクター株式会社 様

用途:解析

特に問題なく使用できました。
価格的に妥当だと思います。

これは注文コード 76019973 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.カテゴリ6eRJ-45コネクタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥899
サンワサプライ カテゴリ6eRJ-45コネクタ ケーブル > パーツ > コネクタ
2015年10月14日 22:59 満足度:

用途:住宅内LAN構築

他社の製品も試しましたが今回購入した物の方が扱いやすく感じました。

これは注文コード 76040203 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16.LANケーブル エレコム

販売価格(税別)  
エレコム LANケーブル ケーブル > LANケーブル
2016年03月01日 21:42 満足度:

用途:宅内RAN配線工事

普通の使用感

これは注文コード 34930411 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

17.USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト エレコム

販売価格(税別) ¥3,490
エレコム USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト ケーブル > プリンタケーブル
2016年03月09日 16:49 満足度:

用途:測定機器

エレコムのホームページからドライバをダウンロードする必要があります。ポート番号設定出来るソフトもついていますが、うまく設定できません。それ以外に特に問題がありませんでした。

これは注文コード 09302274 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

18.カテゴリー5e LANケーブル ミヨシ

販売価格(税別)  
ミヨシ カテゴリー5e LANケーブル ケーブル > LANケーブル
2017年04月11日 21:20 満足度:

用途:LAN接続に

安くて重宝しています
他の物と変わりなく使用しています

これは注文コード 11792908 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

19.VGA to DVI/HDMI 変換アダプター ラトックシステム

販売価格(税別) ¥12,900
ラトックシステム VGA to DVI/HDMI 変換アダプター ケーブル > パーツ > 変換アダプタ
2017年04月15日 14:35 満足度: 有限会社ユー・ネット 様

用途:モニターアウト用の変換装置して使用

何回か使用していましたので、やはり使いやすく機能的に間違いは無い商品です

これは注文コード 18481767 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

20.Lightning変換アダプタ付microUSBケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,790 〜
エレコム Lightning変換アダプタ付microUSBケーブル ケーブル > パーツ > 変換アダプタ
2017年04月14日 14:46 満足度: 有限会社イタクラオート 様

用途:出張など

値段も手頃で使いかっても良く便利です。アイホン7とiQOSが充電出来て
大変便利です。

これは注文コード 23603694 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.ツメ折れ防止フラットLANケーブル(Cat6A) エレコム

販売価格(税別) ¥679 〜
エレコム ツメ折れ防止フラットLANケーブル(Cat6A) ケーブル > LANケーブル
2017年04月25日 21:56 満足度:

用途:パソコンの通信速度の改善

WiFiで通信していましたが、他のスマホやタブレットの使用状況により、時間がかかったりつながらなかったりしたので、LANケーブルに替えました。部屋をまたぐ配線でしたが、フラットタイプなので、ドアの隙間を通すことができて、助かりました。

これは注文コード 75915332 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.RoHS準拠 D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥2,990 〜
エレコム RoHS準拠 D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル ケーブル > D-Sub15ピンケーブル
2017年04月27日 21:10 満足度:

用途:大規模会場におけるプロジェクター接続用

プロジェクター投影設備のない会場でのプロジェクター使用時に使用しています。長くて使いやすいです。少しぐらい靴で踏まれても断線しないのでOK。

これは注文コード 58438231 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

23.ビデオケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥689 〜
エレコム ビデオケーブル ケーブル > オーディオケーブル
2017年05月02日 14:55 満足度: 奥野電設株式会社 様

用途:客先のCS受信

金額が安いにもかかわらず、使用するのに支障がありません。

これは注文コード 75909285 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

24.USB2.0ケーブル エレコム

販売価格(税別)  
エレコム USB2.0ケーブル ケーブル > USBケーブル
2015年11月30日 15:29 満足度:

用途:プリンタとの接続

問題無く使用しております。
ただ、100均製品とそんなに差が無い気がします。

これは注文コード 34932362 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

25.フェライト内蔵USBケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥669 〜
エレコム フェライト内蔵USBケーブル ケーブル > USBケーブル
2016年02月02日 17:03 満足度:

用途:レーザー溶接機本体とパソコンとの接続

ノイズ激減により、安定動作。効果甚大です。

これは注文コード 75908113 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

26.カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,190 〜
サンワサプライ カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用) ケーブル > パーツ > コネクタ
2017年01月07日 09:58 満足度:

用途:LAN通線工事

初めてカテゴリ6の圧着をしたが、端子の圧着不良もなく、問題なく出来た。

これは注文コード 20374542 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

27.IEEE1394ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥689 〜
サンワサプライ IEEE1394ケーブル ケーブル > IEEE1394ケーブル
2017年02月22日 18:58 満足度:

用途:ダビング

満足しております。品質、材質ともに
何の問題もありません。

これは注文コード 27629543 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

28.AVケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,190 〜
サンワサプライ AVケーブル(RCAピンプラグ) ケーブル > オーディオケーブル
2016年12月19日 17:20 満足度:

用途:オーディオ取付時に必要

やすくてちょうど良い価格帯となっているため
次回も注文したい

これは注文コード 20056435 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

29.LANケーブル(CAT5e) モノタロウ

販売価格(税別)  
モノタロウ LANケーブル(CAT5e) ケーブル > LANケーブル
2017年04月17日 09:57 満足度: 設備電算親睦会 様

用途:コスパがいい

貴社ブランドは性能そのまま、値段安い、納期早いの3拍子揃っているから購入した。

これは注文コード 18507082 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(11件)

30.MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ エレコム

販売価格(税別) ¥3,690
エレコム MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ ケーブル > パーツ > 変換アダプタ
2017年04月24日 14:40 満足度: 帝人株式会社 様

用途:MacBookAirの外部モニタ出力用

RGBとHDMIの両方に対応しているので重宝しています。

これは注文コード 26916313 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ