Oリングの口コミ・評価

レビュー検索結果 1,168件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.OリングS(固定用)NBR マスオカ

販売価格(税別) ¥17 〜
マスオカ OリングS(固定用)NBR Oリング
2017年10月19日 09:01 満足度:

用途:修理部品として

発注が少数だったので、1枚単位での発注が出来たのはとても有難かったです。この種の部品は種類が多く、部品現物の寸法から同じ物を探すのに少々手間が掛かりますので、内径、外径、線径等で検索できるようになれば便利だと思います。

これは注文コード 11094745 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(23件)

2.Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

販売価格(税別) ¥76 〜
2017年12月04日 01:55 満足度:

用途:パッキン用

各種サイズがあるのはありがたいです。1個とかだと送料がかかるので、何か他のものがあるとき一緒に購入するのが良いと思います

これは注文コード 37114901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

3.Oリングセット OR8000 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥3,590 〜
武蔵オイルシール工業 Oリングセット OR8000 Oリング
2017年04月05日 14:53 満足度:

用途:Oリングを使う多種用途に備えて

OR8000は中身に何が入っているのか判らなかった為、メーカーサイトで調べて購入した。
P-3〜P40が何個かずつ同一梱包されている為、使うサイズを探し出すのが手間だった。

これは注文コード 38445583 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

4.P-10A  オーリング(10個) エスコ

販売価格(税別) ¥110
エスコ P-10A オーリング(10個) Oリング
2017年05月13日 08:20 満足度:

用途:高圧洗浄機の代用

高圧洗浄機の代用Oリングとして問題なく、使用できた。

これは注文コード 50682318 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥39 〜
武蔵オイルシール工業 Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) Oリング
2017年07月29日 03:45 満足度:

用途:バイクのキャブレターメンテナンス

キャブレター内部のトルクスネジを外した内部のOリング交換に使用しました。トルクスネジは外すことが想定されていないみたいで、パーツカタログにも内部パーツの記載がないのですが、へたったこのOリング交換で燃費が劇的に良くなりました。

これは注文コード 38838572 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

6.ミニYパッキン フッ素 マスオカ

販売価格(税別) ¥199 〜
マスオカ ミニYパッキン フッ素 Oリング
2017年08月24日 09:27 満足度: SUZUKI 様

用途:発電機の燃料コックの可動部分のシール

古い発電機やエンジンのガソリンのコックは、メーカーに部品在庫がなくガソリンのためフッ素でないと耐久性に問題があるので大変助かりました。

これは注文コード 16392373 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

7.Oリングセット OR8010 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥16,900 〜
武蔵オイルシール工業 Oリングセット OR8010 Oリング
2015年01月29日 17:25 満足度:

用途:生産設備の修理

パーツリストも無く開けてみないとサイズがわからないが、生産はなるべく止めたくないという場合には便利だと思います。
ただ同じサイズの数が多いです。
Oリングは種類が多いので数量は半分ぐらいにして価格を下げ、他の規格やサイズ違いのセットを買いやすくして欲しい。

あとはケースのヒンジの動きが悪いです。
せっかくのケースなのに、馴染んでスムーズになる前にヒンジを壊しそうです。

これは注文コード 38445671 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥109 〜
武蔵オイルシール工業 Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) Oリング
2016年08月25日 18:48 満足度:

用途:ガソリン携行缶に使用

ヒビ割れて漏れ出したので交換しました。フッ素なので当分大丈夫そうです。

これは注文コード 38836822 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

9.Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥98 〜
武蔵オイルシール工業 Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) Oリング
2016年11月04日 12:55 満足度:

用途:作業時

1回使用しただけで、のびてしまったそうです。
もっと長持ちするものがあれば教えて欲しいです。

これは注文コード 38841022 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.ミニYパッキン NBR マスオカ

販売価格(税別) ¥24 〜
マスオカ ミニYパッキン NBR Oリング
2016年12月07日 13:19 満足度: 株式会社ビルドス 様

用途:RTM型のメンテナンス用プラグ

今迄舶来の高価なプラグを埋め込んでいましたが、プラグと型の間でエア漏れを起こすことが多く悩みの種でしたがこのパッキンをセットしたプラグを使う事で問題なく真空を保持できているので大満足です

これは注文コード 16392197 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

11.パーフロOリング アズワン

販売価格(税別) ¥599 〜
アズワン パーフロOリング Oリング
2016年07月05日 23:36 満足度: 結 様

用途:ポッティング剤の注入器の液漏れ対策で使用

使用しているとゴムではすぐ膨潤し、使えなくなる。
これに変えて少しましになったのみで
もっと変化の少ない改良を望みます。

MonotaROからの回答:

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

これは注文コード 33237705 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

12.Oリングセット OR8030 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
武蔵オイルシール工業 Oリングセット OR8030 Oリング
2014年09月14日 08:39 満足度:

用途:機械類の補修

Оリング自体は種類も多く満足していますがケースの作りがダメ。到着後蓋を開けるとすぐに割れてしまった(蓋の開閉が重い)。ケースの交換にも応じてもらえない。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

これは注文コード 38445714 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

13.Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカ

販売価格(税別) ¥26 〜
マスオカ Oリング V(真空フランジ用) NBR Oリング
2018年06月22日 18:37 満足度:

用途:真空封止用

真空容器に使用します.何ら支障なく使用できています.

これは注文コード 09353041 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

14.Oリング N NBR70° マスオカ

販売価格(税別) ¥36 〜
マスオカ Oリング N NBR70° Oリング
2018年06月22日 18:49 満足度:

用途:配管のシール

特殊な配管のシールに使用しています.G,P以外の規格品が容易に入手できるので助かります.性能には何ら問題は無いと思います.

これは注文コード 70290596 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

販売価格(税別) ¥15 〜
2018年06月25日 19:23 満足度:

用途:機械のメンテナンス時

近くの店に無い商品をモノタロウで購入する際には、評価を
参考にすれば、だいたい間違いないですね。評価の母数が増え
れば更に良いですね。この商品は1個から買えて形状・材質面
から品質も問題ないと思いました。

これは注文コード 35495546 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(23件)

16.Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥35 〜
武蔵オイルシール工業 Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) Oリング
2018年06月30日 21:13 満足度: オールマリン 様

用途:ミキサーOリング交換

ミキサーのOリングが汚れた為同サイズのOリングを探して見つけました。食品用なので色の無いものを希望します。

これは注文コード 38840374 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(7件)

17.Oリング P(運動用) NBR 大阪魂

販売価格(税別) ¥689 〜
2018年04月17日 16:40 満足度: オールマリン 様

用途:配管のメンテナンス

空気配管の漏れ止めに使っています。大量に使うためこの商品を見つけました。100個入りなので袋からの取り出しが楽になりました。

これは注文コード 39305122 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(8件)

18.Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOK

販売価格(税別) ¥38 〜
2018年06月29日 18:15 満足度: NEPO 様

用途:熱帯魚ろ過器止水リング

製品の性能GOOD。真円性、面の均一さ、いうことなし。

これは注文コード 35704715 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

19.Oリング フッ素 4D NOK

販売価格(税別) ¥44 〜
NOK Oリング フッ素 4D Oリング
2018年07月08日 21:55 満足度:

用途:バイクのメンテ

キャブレターのオーバーホールで使用しました。部品設定が無かったので助かりました。

これは注文コード 37990032 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(21件)

20.Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

販売価格(税別) ¥45 〜
2018年08月19日 15:21 満足度:

用途:ヤンマーB5バックホー排土板シリンダーオーバーホール

サイズが細かく表記してあるので、選定がやりやすい。モノタロウ以外で購入を考えていない。

これは注文コード 00482465 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(48件)

21.シリコン Oリング アズワン

販売価格(税別) ¥198 〜
アズワン シリコン Oリング Oリング
2018年08月17日 20:09 満足度:

用途:長野県車山の麓、標高1380mの山荘の水道蛇口水抜きバルブのパッキンが温度差の影響で劣化が激しく損壊するため、この度品質アップを図りシリコン製を導入しました。

従来仕様のニトリル製より耐候性に優れているので、劣化度に大きな差があるはずです。不慮の水漏れが回避されることが何よりと思っています。東京住まいの人には水抜きバルブの存在すら知らない人が沢山いるのではないでしょうか?しょっちゅう使用しない建物ですからメンテナンスには十分注意が必要です。これでダメなら次はバイトンでしょうね。

これは注文コード 20810362 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

22.Φ3-20mm オーリングセット エスコ

販売価格(税別) ¥1,200
エスコ Φ3-20mm オーリングセット Oリング
2018年02月27日 15:11 満足度:

用途:キャブOH

キャブレターなど不圧を使うところをばらしたときにOリングが切れてしまって変えなければという時結構使えます

これは注文コード 50690115 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

23.Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR 亜木津工業

販売価格(税別) ¥249 〜
2018年03月14日 15:25 満足度: 有限会社 自然倶楽部 様

用途:コールマンなどキャンプ燃焼器具メンテ

企画品ですが少し太いような感じです。アジャストは出来ませんでしたので工夫して使っていただくようにユーザーに御願いしています。

これは注文コード 37120447 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

24.OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

販売価格(税別) ¥30 〜
2018年10月16日 12:47 満足度:

用途:2.5KVA発電機マフラーとの干渉部に取り付け

2本使用して1本はマフラーの熱に耐えている。がもう1本は熱に加え1点で集中荷重がかかってたせいか切れてしまった。ちょっと残念ですが満足しています。

これは注文コード 35495896 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(9件)

25.Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

販売価格(税別) ¥22 〜
2018年10月27日 15:49 満足度:

用途:キヤブレターのパッキンに

キヤブレターのアイドルアジャスターのパッキンとしてしようしました?
ガソリン対応なので、安心して使用できます。
メーカー品より安いので、満足しています。

これは注文コード 11100966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(64件)

26.Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥17 〜
武蔵オイルシール工業 Oリング Pシリーズ運動用(NBR) Oリング
2018年03月23日 20:25 満足度:

用途:トイガンの補修に

トイガンの補修に購入。様々なサイズがあるので非常に助かる。

これは注文コード 38834957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

27.Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

販売価格(税別) ¥71 〜
2018年10月25日 15:43 満足度: トップ工具 様

用途:エアー工具のメンテナンス

純正品とサイズが同じなので、こちらの商品を使わせてもらっています。
100台以上のメンテナンスに使用しましたが、問題は有りません。
今後も使用していく積もりです。

これは注文コード 37990251 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

28.Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

販売価格(税別) ¥24 〜
2018年12月07日 17:15 満足度:

用途:模型ヨットのハッチのシール用

直径3.1で、少し太かったのでちょっときついのですが、使用可能でした。注文してから商品の到着が非常に速いのに驚きました。
少量の商品であれば、定形外とかの運賃の安価なものも使用出来たら助かります。

これは注文コード 37977021 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(7件)

29.Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

販売価格(税別) ¥129 〜
2018年11月09日 11:16 満足度:

用途:自動車の湯油、油圧センサー取付アタッチメントのパッキン

海外製のアタッチメントについてきたパッキンが信用できなかったので取付前にこちらのOリングへ変更しました。
1年半ほどたちますが漏れもなく使用できています。

これは注文コード 11100555 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(20件)

30.Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

販売価格(税別) ¥91 〜
マスオカ Oリング G(固定用) ふっ素ゴム Oリング
2018年11月11日 20:20 満足度:

用途:部材間の漏れ止め

平板材に溝加工を行い,部材間の漏れ止めに使用しています.目的の気密性を確保でき,満足しています.

これは注文コード 09354177 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(21件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ