プラグ / ボディの口コミ・評価

レビュー検索結果 511件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.防水ゴムキャップ 引掛3P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 引掛3P プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ
2017年02月06日 07:50 満足度:

用途:機器据付時の電源接続工事に使用。

注文画面に詳細な寸法付図面があり、選定に役立ちました。
また、1個から注文でき助かりました。また利用したいと思います。

これは注文コード 08730023 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2.3P20Aゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥739
明工社 3P20Aゴムプラグ プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ
2017年02月10日 11:49 満足度:

用途:精米

大変良い、室内使用でゴムの劣化は? どの位で交換したら良いのか

これは注文コード 10241341 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

3.防水ゴムプラグ引掛接地3P 大阪魂

販売価格(税別)  
大阪魂 防水ゴムプラグ引掛接地3P プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ
2017年03月28日 09:56 満足度:

用途:壁コンセントに接続

壁コンセントに使用するには問題なく安心して使用できます。
コンパクトで使いやすく、良くできていると思う。

これは注文コード 19097155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(13件)

4.防水ゴムコネクタボディ2P 大阪魂

販売価格(税別)  
大阪魂 防水ゴムコネクタボディ2P プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > ボディ
2016年08月11日 04:43 満足度: 個人 様

用途:延長コードの修理

安くて、パナソニックと同等。同じ機能なら安い方を買った方が得。

これは注文コード 11085627 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(12件)

5.ゴムプラグ 接地2P 明工社

販売価格(税別) ¥359
明工社 ゴムプラグ 接地2P プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ
2017年02月08日 22:20 満足度: 石島商事株式会社 様

用途:200Vの機械に使用して、とてもいい商品だと思います。

とてもいい商品だと思います。ありがとうございました。

これは注文コード 39439145 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

6.コードコネクタ ボディ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥299 〜
パナソニック(Panasonic) コードコネクタ ボディ プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > ボディ
2014年04月22日 13:37 満足度:

用途:配線作業

紛らわしい 100ボルトたんそうの3Pだとおもって買ったのに違うじゃないですか。
これは200ボルト単相の3Pですね。
商品写真とかきっちり提示して欲しいです。しかもずいぶん納期かかったです。
やっと商品が来たらと思ったら、こちらが思っていたのと違う商品だったので
二重にショックです。

MonotaROからの回答:

誠に申し訳ございません。

これは注文コード 41056696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

7.3P 30A ゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥1,290
明工社 3P 30A ゴムプラグ プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ
2017年05月02日 18:50 満足度:

用途:エスプレッソマシンの接続

エスプレッソマシンの取り付け用に購入。質感も良くお値段以上!

これは注文コード 88392814 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,990
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 プラグ / ボディ > 引掛タイプ > セット品
2017年05月29日 17:52 満足度:

用途:発電機のキヤップタイヤケーブル接続

キヤップタイヤケーブル接続が簡単に抜けないので安心して使用出来る

これは注文コード 08729217 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

9.防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機

販売価格(税別) ¥999
オーム電機 防水ゴムプラグ引掛接地3P プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ
2017年10月21日 07:27 満足度:

用途:屋外の照明用ケーブルに

配線を圧着端子で処理せずとも接続出来るので
数量が有った為、作業時間が短縮でき大変助かりました。

これは注文コード 63710063 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

10.防水ゴムキャップ 引掛接地3P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 引掛接地3P プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ
2017年11月06日 10:55 満足度:

用途:配線の作製

写真を見て購入しましたが、表示されている画だとアースの凸が逆です。

これは注文コード 08729244 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

11.防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,390
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品 プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > セット品
2017年11月09日 22:21 満足度:

用途:モーターとの接続

アース部を利用して小型モーターの脱着部に利用しました 本体が小型だったため圧着端子を使用しての接続でゴムカバーに組み付けるのに慣れないため苦労しました 防水なので致し方無いでしょうか?

これは注文コード 89752031 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

12.ゴムプラグ2P 大阪魂

販売価格(税別)  
大阪魂 ゴムプラグ2P プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ
2017年11月19日 16:47 満足度: 有限会社中原電器商会 様

用途:防水コンセント修理

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

これは注文コード 11085584 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(47件)

13.キャップ 接地3P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥239 〜
パナソニック(Panasonic) キャップ 接地3P プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ
2017年12月04日 22:26 満足度: バーンアウトオートモーティブ 様

用途:発電機の出力

しっかりした商品で満足します。
20Aと15Aでコンセントが違うのは戸惑いましたがモノタロウが解決してくれました。これからもよろしくお願いします。

これは注文コード 41054343 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

14.コードコネクタ セット品 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥639 〜
パナソニック(Panasonic) コードコネクタ セット品 プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > セット品
2018年01月04日 18:38 満足度:

用途:配線作業

従来より使用している品の追加購入です.何ら支障なく使用できています.カタログに写真が掲載されていませんが,類似のピン配置のものと間違わないよう,写真またはピン配列の掲載を望みます.(当方は,Panasonicのカタログで確認してから購入しています.)

これは注文コード 41056662 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥999 〜
アメリカン電機 コードコネクタボディ引掛形 接地2P プラグ / ボディ > 引掛タイプ > ボディ
2018年01月23日 17:03 満足度: 松原スターボウル 様

用途:機械のメンテナンス時

色々探していましたが、まさかモノタロウにあるなんてビックリ。即買って助かってます。

これは注文コード 10371155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16.コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥1,290 〜
アメリカン電機 コードコネクタボディ 引掛形接地3P プラグ / ボディ > 引掛タイプ > ボディ
2018年02月06日 14:55 満足度:

用途:電源コードの延長に

某大手国産メーカーと比べても品質に大差なし。コスパを考えればこっち。

これは注文コード 08558907 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

17.引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P 明工社

販売価格(税別) ¥1,290
明工社 引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P プラグ / ボディ > 引掛タイプ > ボディ
2017年09月29日 14:20 満足度: ファーム保坂 様

用途:籾摺り機のモーター化延長コード

防水コネクターという事でコンクリート、地面等の固い所に落としても
コネクターが壊れず安心です

これは注文コード 37099894 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

18.防水ゴムプラグ2P 大阪魂

販売価格(税別)  
大阪魂 防水ゴムプラグ2P プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ
2017年10月12日 15:44 満足度:

用途:機械のメンテナンス

電動工具の交換用に購入しました。
普通に使える良い商品だと思います。

これは注文コード 11085611 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(16件)

19.防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P プラグ / ボディ > 引掛タイプ > ボディ
2017年10月10日 16:25 満足度:

用途:吊り下げ電気配線用

問題なく使えていますが、コネクタをゴムから外しにくいのが難点です。
取り外ししやすい工夫があると助かります。

これは注文コード 08729201 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

20.ゴムプラグ2P オーム電機

販売価格(税別) ¥129
オーム電機 ゴムプラグ2P プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ
2017年11月28日 23:33 満足度:

用途:延長コード製作

廃電気機器のコードを再利用の延長コード製作に重宝してます。

これは注文コード 63709808 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.2P15Aゴムコネクターボディ 明工社

販売価格(税別) ¥339
明工社 2P15Aゴムコネクターボディ プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > ボディ
2017年11月28日 23:34 満足度:

用途:延長コード製作

廃電気機器のコードを再利用の延長コード製作に重宝してます。

これは注文コード 10241427 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.ゴムキャップ 接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥329
パナソニック(Panasonic) ゴムキャップ 接地2P プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ
2017年12月18日 15:38 満足度:

用途:電流電圧測定器に使用

まず、1個から購入できるのが良い
他社ですと100個からの注文とされており断念
価格も1個にもかかわらず
発注単位100個の他社より格安でした。

これは注文コード 89752047 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

23.防水ゴムコネクタボディ接地2P 大阪魂

販売価格(税別)  
大阪魂 防水ゴムコネクタボディ接地2P プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > ボディ
2017年10月19日 15:00 満足度:

用途:オスメスをペアで購入15Mの延長コード作成

市販されていない15Mの延長コードが必要で自作。
他メーカーの雄プラグを指すときこの防水のゴム枠が狭く、なかなか挿入できません。やすりで淵の内側を削り対応しました。

これは注文コード 37589343 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

24.接地3P30A防水プラグ 明工社

販売価格(税別) ¥1,690
明工社 接地3P30A防水プラグ プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ
2018年02月16日 16:17 満足度:

用途:溶接作業に

200vから100vへドロップさせる電源トランスの一次側のプラグ側に使用しています。アンプ端子が確実に締め付けられるため重宝しています。

これは注文コード 37100131 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

25.引掛キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥259 〜
パナソニック(Panasonic) 引掛キャップ プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ
2018年03月01日 22:41 満足度:

用途:コンセントプラグの補修

ホームセンターでは取り扱っていなかったため、注文しました。すぐに届き、満足しています。

これは注文コード 41056136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

26.接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社

販売価格(税別) ¥1,390
明工社 接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠) プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ
2016年09月29日 19:35 満足度:

用途:ホンダ発電機

ホンダ発電機の30Aコンセントにぴったりでした。

これは注文コード 88394607 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.2P 20A ゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥589
明工社 2P 20A ゴムプラグ プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ
2016年10月09日 13:39 満足度:

用途:接続に

スピーカーや安定化電源の出力等、逆挿し防止に良い。
秋葉原に行っても、見かけないから有難い。

これは注文コード 88392482 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

28.プラグ2P グリップ付 明工社

販売価格(税別) ¥219
明工社 プラグ2P グリップ付 プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ
2016年11月17日 00:13 満足度: ムラタ総合技術 様

用途:電気工事

価格が手頃で問題のない品質です。

これは注文コード 10288836 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

29.ゴムプラグ・ボディセット2P 大阪魂

販売価格(税別)  
大阪魂 ゴムプラグ・ボディセット2P プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > セット品
2016年12月24日 23:07 満足度:

用途:延長コード作り

問題無し。セットで購入できて便利。
あと、適合する圧着端子が記載していれば言うことなし。

これは注文コード 11085602 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(12件)

30.防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P 大阪魂

販売価格(税別)  
大阪魂 防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P プラグ / ボディ > 引掛タイプ > ボディ
2016年12月29日 10:37 満足度:

用途:発電機の電源コードに取付。

ゴムカバーが柔らかくて、樹脂のボデーへの取付が楽である。

これは注文コード 37589377 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ