樹脂ベアリング、プラスチックベアリングの口コミ・評価

レビュー検索結果 111件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.鋼製ベアリング A TYPE3 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥159
トックベアリング(TOK) 鋼製ベアリング A TYPE3 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
2015年10月28日 07:10 満足度:

用途:木工機械用に使用

精度も十分でした。価格も安く満足しております。

これは注文コード 35778504 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

2.防錆型樹脂ベアリング CD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥439 〜
スガツネ(LAMP) 防錆型樹脂ベアリング CD型 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング
2016年06月12日 21:06 満足度: グリーンハウス 様

用途:調理棚のベアリング交換

探してた物が見つかり無事交換ができました。
坊錆型で満点です。

これは注文コード 37898235 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

3.樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥91 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2016年07月05日 12:49 満足度:

用途:作業

価格は安いですが、普通に使えています。

これは注文コード 35778224 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

4.樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥129 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2016年06月22日 14:46 満足度: 北海道苫小牧工業高等学校 様

用途:機械油が使用できない搬送機械部分に使用しています。

直径が50mmのサイズが欲しい。

MonotaROからの回答:

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

これは注文コード 35778102 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

5.樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工

販売価格(税別) ¥999
イースタン精工 樹脂ベアリング EUタイプ 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2016年06月28日 22:42 満足度:

用途:屋根工事のついでに

既設のこまとピッタリで軽くてビックリしました。

これは注文コード 36905933 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

6.樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥49
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
2016年08月25日 17:34 満足度:

用途:事務机引出しのベアリングに使用。

社内の事務机の引出しベアリングが数か所紛失しており、出し入れの度にストレスを感じていました。安価で注文翌日に到着し、すぐに同じ品を取り付けられ、引出の出し入れがスムーズになり、とても満足してます。

これは注文コード 35778373 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

7.樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥88 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2016年10月05日 19:45 満足度:

用途:窓用サッシの修理

窓用のサッシ下部のローラーが破損したので交換に必要な部品の見積がサッシ一枚につき2000円(1000円×2)との事。
この樹脂ベアリングで代用できたらコストが浮くと思い試しに交換してみました。
結果上々、片手で開閉ができるようになりました。
ただ強目の風が吹くと勝手に開きそうですが、鍵をかければいいだけの事だと思いますので満足しています。

これは注文コード 35778041 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

8.プラスチックベアリング KGM

販売価格(税別) ¥1,790 〜
KGM プラスチックベアリング 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2017年10月25日 16:00 満足度:

用途:水場の軸受けとして

しっかりした作りで樹脂特有のガタつきが無く使用時間が価格以上に伸びた。

これは注文コード 20371487 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

9.バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,490 〜
バンドー化学 バンコランベアリング フリクション F100 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2016年04月17日 23:18 満足度:

用途:いわゆる「コロ」に使用

現在、キャスター代わりに使用中。用途は間違った方向かもしれないが、ベアリング性能は相当良いので重宝している。回りの樹脂を柔らかめにしたのは正解であった。

これは注文コード 35343077 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥199 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2017年12月11日 09:23 満足度:

用途:機械のメンテナンス時

値段も安く早く届けていただいて、大変助かりました。

これは注文コード 35778346 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

11.樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工

販売価格(税別) ¥999 〜
イースタン精工 樹脂ベアリング EOタイプ 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2018年01月05日 09:20 満足度:

用途:健康器具の車輪として使用

健康器具の車輪が破損し、車輪の型番から購入しました。
車輪の大きさは若干違ったものの、問題なく使用できました。
健康器具本体を廃棄する可能性も考えただけに喜んでいます。

これは注文コード 36905784 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

12.樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥79 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2018年01月25日 20:55 満足度:

用途:ドアの滑車ローラーの交換

交換した際に回転が悪い。幅が1o大きい。ドアのスライドには問題なしでした。

これは注文コード 35777804 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

13.樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥57 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
2018年02月05日 11:34 満足度: 株式会社ワンアンドオール 様

用途:家具に使用

家具の扉に使用しています、ベアリング付きなのでスムーズです。

これは注文コード 07273533 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(9件)

14.樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥76 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2018年03月17日 18:58 満足度: 無職 様

用途:雨戸の車交換として使用

試験的に2個購入したベアリング車(品番:DR-24-H6W1、注文コード:7273445)が雨戸にピタリと入りました。
キーキー音がしていたのが嘘のように滑らかに開閉ができました。
早速我が家の全ての雨戸にこの車を取り付けるために40個追加注文しました。
とても満足しています。

これは注文コード 07273445 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

15.樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工

販売価格(税別) ¥999 〜
イースタン精工 樹脂ベアリング Eタイプ 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2017年12月13日 20:18 満足度:

用途:樹脂ベアリングの交換

以前使用時、良かったので今回もこの商品に決めました。

これは注文コード 36906213 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16.DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥299 〜
トックベアリング(TOK) DT(樹脂巻きベアリング) 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング
2018年05月31日 13:22 満足度: 株式会社 板東電機 様

用途:ロボット可動部の滑車として使用しています。

現在滑車厚み11mmあります,使用時は8〜7.5mmまで削ってます。

これは注文コード 89182597 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

17.プラスチックベアリング スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥56 〜
スガツネ(LAMP) プラスチックベアリング 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
2016年02月13日 17:10 満足度:

用途:光の内窓への使用

手で回した程度ではグリスがあるので軽く回るわけではないですが、内窓のフレームに加工し、取り付けたところ予想通りスムーズに開閉できるようになりました。
軸部分がキャスターよりも若干出っ張っているので、キャスター部分がフレームと接触しない点がポイントです。

これは注文コード 37899023 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

18.樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥159 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > フランジタイプ
2016年08月01日 16:29 満足度:

用途:スライドレール

精度はあまり期待できないが意外とスムーズな動作でした。

これは注文コード 35777506 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

19.バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,290 〜
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 L100 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2017年03月29日 17:45 満足度:

用途:修理のための交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

これは注文コード 35342702 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

20.樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥76 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE2 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
2017年08月08日 13:27 満足度:

用途:事務机の引出し

事務机の引出しが重い、とのことで点検したところ、ベアリングが片当りしてフラットになっていました。交換後は作動が滑らかになり女子職員に喜んでもらえました。
机の引き出しの場合には、外輪Rタイプとフラットタイプが組みになっているので、ご注意。

これは注文コード 35777716 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

21.樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥139 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
2016年12月15日 20:07 満足度:

用途:作り付け箪笥スライドレール

木部に鬼目ナットを嵌め込んでの取り付けを行った。プラスねじ部をなめたので締め込み強度に注意が必要かもしれません。

これは注文コード 07274041 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥499
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
2013年06月20日 16:02 満足度:

用途:オートドア下部のガイドローラー部品用

ドライバーではなく六角レンチで締め付けできれば、より安心できる。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせていただきます。

これは注文コード 35777874 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

23.樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥189 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
2015年06月15日 15:59 満足度:

用途:工作物

Dの寸法を、半径と間違えて発注しました。もっと図をしっかり確認していれば気付いたかも知れませんが、ちょっとわかりにくいです。
それと、もう少しベアリングの精度が高いものかと思っていました。コロ程度でした。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
今後の表記の参考にさせて頂きます。

これは注文コード 35778312 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

24.樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥109 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
2013年12月27日 16:06 満足度: 有限会社スリットシステム 様

用途:量産装置---複写機

購入数が増えた場合----単価見直しを希望致します
 200個以上購入時の単価が下がりますか?

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
現在は購入数による単価変更はありません。
今後の検討とさせていただきます。

これは注文コード 35778136 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

25.樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥79 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
2014年06月23日 08:13 満足度:

用途:ビデオカメラ用スライダー製作

外輪U溝の深い部品を希望、左記ステンレス製を要望します。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

これは注文コード 35777987 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

26.樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工

販売価格(税別) ¥1,128 〜
イースタン精工 樹脂ベアリング E-6Bタイプ 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ
2014年02月13日 17:54 満足度:

用途:引戸の戸車として

ねじがローラーから抜け落ちない構造になっているので、取替作業がしやすくなった。

これは注文コード 36905443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥899 〜
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2016年11月02日 14:59 満足度: 株式会社エーディーケイ 様

用途:水場の軸受けとして

クリアランスが大きい事もあり多少の異物も支障はない、また水場で使用している為、カビが発生するが材質が樹脂であることから薬品処理出来ることが利点。

これは注文コード 35778434 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

28.樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥149
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2017年02月04日 15:49 満足度: オフィス・フォーテック 様

用途:プラモの軸受けに使用

プラモの組み立てに利用、従来の金属では重いためもっと良いものは無いかと思ってる時に同サイズ樹脂製を見つけ使ってみました。バッチリで軽く動きも良くなり満足です。もうワンサイズ小さいサイズが有れば有難いです、強度は有りそうなので今後も使って見ようと思います。

これは注文コード 07273183 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

29.バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,790 〜
バンドー化学 バンコランベアリング 中負荷 L200 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2017年02月06日 06:00 満足度: ソノダ企画 様

用途:純正部品との互換性

繊維機械に同様の製品が使用されており補給部品として

これは注文コード 35342781 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

30.樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工

販売価格(税別) ¥999
イースタン精工 樹脂ベアリング EVタイプ 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
2018年05月16日 22:46 満足度:

用途:住宅のスライド門扉使用

樹脂で高荷重タイプは当商品しかなく購入しましたが
耐久力はこれからです、ベアリングはゴムシールタイプが良いかなと思います。

これは注文コード 36906091 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ