エアーバルブの口コミ・評価

レビュー検索結果 281件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.ハンドバルブ ストレートB 3方弁 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥899 〜
ピスコ(PISCO) ハンドバルブ ストレートB 3方弁 エアーバルブ > 手動切換弁
2016年08月01日 09:52 満足度:

用途:機械改造

本体が小型の為、狭い場所でも使用出来簡単に取り付けが出来て良かった。

これは注文コード 10411825 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

2.チェックバルブ ブッシュ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
ピスコ(PISCO) チェックバルブ ブッシュ エアーバルブ > バルブ > チェックバルブ
2015年10月18日 17:27 満足度:

用途:コンプレッサ---タンク

7Kgで使用、逆流ほぼなし、小型、耐久性を楽しみにしています。

これは注文コード 87911485 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

3.小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス

販売価格(税別) ¥5,290 〜
不二ラテックス 小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ エアーバルブ > ショックアブソーバー
2015年08月27日 09:00 満足度: 有限会社フジ製作所 様

用途:エアーシリンダーのクッション

クッション圧が変更できて、細いタイプに比べて持ちがいい為、よく使用しています。
消耗品なので、使用頻度により定期的な交換は必要ですが…

これは注文コード 38031813 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

4.チェックバルブ ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥899 〜
ピスコ(PISCO) チェックバルブ ストレート エアーバルブ > バルブ > チェックバルブ
2016年09月01日 15:34 満足度:

用途:機械のメンテナンス時

価格的に問題なく商品的にも良いです。

これは注文コード 87911293 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

5.手動弁 コガネイ

販売価格(税別) ¥11,900
コガネイ 手動弁 エアーバルブ > 手動切換弁
2016年09月29日 18:27 満足度:

用途:常設機械部品の老朽化のための交換に。

元々同じ部品が取り付けてあったので、機能や取り付け方法は全く問題ありませんでした。金額も安く、納期も速かったので助かりました。

これは注文コード 35807405 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.サイレンサ 管用平行ネジ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥309 〜
ピスコ(PISCO) サイレンサ 管用平行ネジ エアーバルブ > サイレンサ
2015年08月19日 00:03 満足度:

用途:スクリューコンプレッサーのエアパージ

別の方も書いてますが、当方も複数商品購入しテストしましたがこちらの商品が圧倒的に消音性能に優れています。
100円前後の価格差ですが、一つでここまで消音性能が違うとは恐れ入りました。
非常に満足しています。

これは注文コード 09149524 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

7.クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ

販売価格(税別) ¥3,990
コガネイ クイックエキゾースト弁(急速排気弁) エアーバルブ > 排気弁
2017年04月14日 17:02 満足度:

用途:機械の部品として

古いモノを使っていたら中のダイヤフラムがぼろぼろになってしまったので購入。
品質は問題なし。
その名の通り、急速に排気してくれます。
外装はアルミ製で耐久性があるので、できればダイヤフラムだけ補用部品として出してもらえると助かります。

これは注文コード 35807274 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

8.スロットルバルブ エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥459 〜
ピスコ(PISCO) スロットルバルブ エルボ エアーバルブ > バルブ > スロットルバルブ
2017年05月09日 10:40 満足度:

用途:エアーノズルの流量調整

何度もリピしてますが、価格が魅力!さらに10%OFFの時はねらい目です。

これは注文コード 34605392 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

9.ボールバルブ 10シリーズ ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥769
ピスコ(PISCO) ボールバルブ 10シリーズ ストレート エアーバルブ > バルブ > ボールバルブ
2014年01月21日 19:08 満足度:

用途:エアサス

メンテ用に購入。
使い勝手もよく、バルブからの漏れもありません。

これは注文コード 36985663 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

10.スロットルバルブ ユニオンストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥369 〜
ピスコ(PISCO) スロットルバルブ ユニオンストレート エアーバルブ > バルブ > スロットルバルブ
2018年03月13日 14:46 満足度: 有限会社寺西製作所 様

用途:スプリング成型後の製品落下時

エアー流量の調整が行いやすく、また安定的でコストパフォーマンスも良かったです。

これは注文コード 02020488 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

11.メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式大気開放型 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥1,890
ピスコ(PISCO) メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式大気開放型 エアーバルブ > バルブ > メカニカルバルブ
2018年06月13日 09:39 満足度:

用途:装置の真空解除

ローラ部を支持する金具が1mmの軟鉄で直ぐ曲がってしまい、使い物にならない。
ローラ部設計し、作成し直しで対処。

これは注文コード 87965674 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

12.スロットルバルブ ユニオンストレート モノタロウ

販売価格(税別) ¥479 〜
モノタロウ スロットルバルブ ユニオンストレート エアーバルブ > バルブ > スロットルバルブ
2018年03月13日 15:02 満足度: 株式会社プログレスファクトリー 様

用途:エアーブロー調整

可変調整がもう少しバリアブルだと良かったです。
価格的にはベストです。

これは注文コード 66572582 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

13.固定型ショックアブソーバ エニダイン

販売価格(税別) ¥2,390
エニダイン 固定型ショックアブソーバ エアーバルブ > ショックアブソーバー
2018年04月09日 20:42 満足度:

用途:挟み作業の安全器具

手動での挟みこみをする時器、器具のワンクッションとして使用しています。

これは注文コード 09218544 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

14.固定型ショックアブソーバ ボタン付 エニダイン

販売価格(税別) ¥2,690
エニダイン 固定型ショックアブソーバ ボタン付 エアーバルブ > ショックアブソーバー
2018年04月14日 12:23 満足度:

用途:紙継ぎの挟み作業時

押さえバーの落下で労災まではいかない程度の怪我が
発生しましたので、倒れてきてもショックアブソーバを使用していれば
安全になりました。良い商品をありがとうございます。

これは注文コード 09218571 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.サイレンサ メートルオネジ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥329 〜
ピスコ(PISCO) サイレンサ メートルオネジ エアーバルブ > サイレンサ
2017年09月15日 17:02 満足度:

用途:エアーコンプレッサーのドレン受けに

エアーコンプレッサーのドレンを受けるタンク(タッパーを使用したの自作品)に穴を開けて装着しました。
詳しく調べてから買えばよかったのですが、使用するナットがM10のピッチ1.0なのでホームセンターには置いておりません。

これは注文コード 35313914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

16.圧力スイッチISGシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,990 〜
SMC 圧力スイッチISGシリーズ エアーバルブ > 圧力スイッチ
2017年11月24日 16:30 満足度: サイダ設計 様

用途:機械のメンテ

とても良い商品です、納期対応もよく次回も購入しようと思います。

これは注文コード 00607966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

17.メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥1,690
ピスコ(PISCO) メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 エアーバルブ > バルブ > メカニカルバルブ
2018年05月03日 18:32 満足度:

用途:空圧回路の作成

初動の力が必要。白いロッドが樹脂のせいかスムースにまっすぐ入らないのが原因かな。安価な為こんなもんかと思いますが、リピートはないです。しっかりしたものを選択しようかと思います
とりあえず試作の為今回はこれでOKですが。

これは注文コード 87965963 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

18.サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

販売価格(税別) ¥349 〜
2018年05月31日 23:12 満足度:

用途:加工機のメンテナンス

安くてバラ売りで助かります。
エアー弁の排気に取り付け、排気が静かになり、回りに汚れも飛び散りにくくなりました。

これは注文コード 40148315 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

19.サイレンサ ワンタッチ継手 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥379 〜
ピスコ(PISCO) サイレンサ ワンタッチ継手 エアーバルブ > サイレンサ
2014年05月19日 14:53 満足度:

用途:DIY用コンプレッサの排気

コンプレッサ使用後、ドレンを排出した後に残圧を静かに排気するために購入しました。
消音性能はサイズなりというところでしょう。
ワンタッチ継手であることが何より便利です。
価格も使用感も満足です。

これは注文コード 35313871 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

20.エアー用フットスイッチ エスコ

販売価格(税別) ¥5,830
エスコ エアー用フットスイッチ エアーバルブ > 足踏み弁(フットバルブ)
2013年10月18日 15:17 満足度:

用途:タップリングの切りくず飛ばしのハンドスイッチ

今のところ効率よく使用。欲を言えばマグネット付けてほしい。

これは注文コード 03419771 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.サイレンサ モノタロウ

販売価格(税別)  
モノタロウ サイレンサ エアーバルブ > サイレンサ
2017年10月11日 14:39 満足度:

用途:ミニコンプレッサのinletフィルタ

エアフィルタに流用していますが十分に使用できています。

これは注文コード 34844476 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(12件)

22.サイレンサ SMC

販売価格(税別) ¥329 〜
SMC サイレンサ エアーバルブ > サイレンサ
2017年11月11日 18:19 満足度:

用途:エアサスの制御

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

これは注文コード 00605351 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

23.ハンドバルブ ストレートB 2方弁 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥899 〜
ピスコ(PISCO) ハンドバルブ ストレートB 2方弁 エアーバルブ > 手動切換弁
2017年11月20日 12:24 満足度:

用途:オイル供給装置

前回も同じものを使っておりました。
物が当たって壊れたので、交換しました。
何も無ければ、しっかりしていて問題ないと思います。

これは注文コード 87959322 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

24.ハンドバルブ VHシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥5,590 〜
SMC ハンドバルブ VHシリーズ エアーバルブ > 手動切換弁
2017年09月21日 14:56 満足度:

用途:エアー駆動用圧空の切り替えスイッチとして使用

オン・オフ切り替え時のエアー漏れがほとんどなく満足しています。ノッチのかかり具合も良いようです。

これは注文コード 00605543 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

25.ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥829 〜
ピスコ(PISCO) ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 エアーバルブ > 手動切換弁
2017年09月12日 09:35 満足度:

用途:エアー機器の手元でのON/OFF

三方弁は残圧が抜けるので安心です。安いものは90度しっかり回らないちょっと不安なものもあるので、やはりメーカー品が安心です。

これは注文コード 09148912 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(10件)

26.フットバルブ(エアースイッチ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥13,650
TRUSCO フットバルブ(エアースイッチ) エアーバルブ > 足踏み弁(フットバルブ)
2017年11月02日 16:26 満足度:

用途:エアーブロー装置用フットバルブ

踏み力がもう少し軽いと作業負担が低減されると思います。

これは注文コード 08283493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.スロットルバルブ フリー ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥459 〜
ピスコ(PISCO) スロットルバルブ フリー エアーバルブ > バルブ > スロットルバルブ
2016年08月27日 17:34 満足度: 株式会社JAPANMOLDTRADE 様

用途:真空バルブの空気の量を調節する

今のところいいと思いますが耐熱用も試してみたい。

これは注文コード 87908143 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

28.急速排気弁 ミニタイプ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥759 〜
ピスコ(PISCO) 急速排気弁 ミニタイプ エアーバルブ > 排気弁
2016年10月24日 10:06 満足度:

用途:空圧機器に使用

使用サイクルが低い時には問題ありませんがサイクルが上がるにつれ排気が少なくなり30Hzではほぼ排気しなくなり高速で動く10Φシリンダには効果がありませんでした。このような使い方には向いていないのかもしれません。単動シリンダに3ポート電磁弁で使用しました。

これは注文コード 87968833 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

29.ボールバルブ 60シリーズ ユニオン ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥1,490
ピスコ(PISCO) ボールバルブ 60シリーズ ユニオン エアーバルブ > バルブ > ボールバルブ
2017年06月08日 09:09 満足度: 岡本鉄筋 様

用途:エアーホースの手元開閉操作

エアーホースを手元で開閉操作する作業に使用しています。あまり圧力が高くないエアーを元バルブまで行かずに手元で開閉する作業時に重宝しています。頑丈な作りとデザイン性にも優れた良い商品と思います。もう少し安ければなお良し。

これは注文コード 39483166 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

30.フットスイッチ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥2,690
ピスコ(PISCO) フットスイッチ エアーバルブ > 足踏み弁(フットバルブ)
2018年09月03日 14:43 満足度: 株式会社テーケィアールマニュファクチャリングジャパン 様

用途:製造工程にて

値段も手頃で簡単に使用できるところがいいです。1個購入して使い勝手がよかったので何個かリピートしました。

これは注文コード 35312304 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(10件)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ