空圧・真空・補助機器 の口コミ・評価|みんなの商品レビュー 【通販モノタロウ】CKD 製品:空圧機器/油圧機器/ホース

空圧・真空・補助機器の口コミ・評価

レビュー検索結果 116件中 1件から 30件までを表示

並び替え:

1.レギュレータ(セレックス) CKD

販売価格(税別) ¥3,490 〜
CKD レギュレータ(セレックス) 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > モジュラータイプ 標準
2016年11月19日 00:28 満足度:

用途:エアー使用

仕様書(取説)などが無いのでパイプ接合時の違和感が異常かどうかが分からない。
注意事項などが必要。

これは注文コード 33122223 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(5件)

2.ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKD

販売価格(税別) ¥2,237 〜
CKD ダイヤル付スピードコントローラ DSC 空圧・真空・補助機器 > スピードコントローラ > ダイヤル付スピードコントローラ DSC
2017年05月23日 16:58 満足度:

用途:シリンダーの速さ調整

スピードコントローラーと違って数字で合わせるので再現性がある。

これは注文コード 39481075 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

3.エアフィルタ(セレックス) CKD

販売価格(税別) ¥1,990 〜
CKD エアフィルタ(セレックス) 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > モジュラータイプ 標準
2015年11月28日 16:26 満足度:

用途:部品交換

よいです。

これは注文コード 33122135 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

4.F1000シリーズ エアフィルタ CKD

販売価格(税別) ¥375 〜
CKD F1000シリーズ エアフィルタ 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > モジュラータイプ 標準
2016年12月27日 17:21 満足度:

用途:プラズマ切断機

メーカーサイトに品番があるパーツ部品で無かったので、適合するか不安でしたが、問題無く使用出来ました。

これは注文コード 82641885 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

5.ボウル組み立てセット CKD

販売価格(税別)  
CKD ボウル組み立てセット 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > フィルター・レギュレター部品
2017年04月10日 16:52 満足度:

用途:ゴルフシューズエアーガン

コンプレッサー老朽化による、弁の不良取替え、満足しました。

これは注文コード 09456745 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

6.エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD

販売価格(税別) ¥2,220 〜
CKD エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > モジュラータイプ 標準
2017年05月20日 21:54 満足度: 有限会社丸和 様

用途:エアー回路の水取り

友人の勤めている会社である
キチンとした作りで安心して使える

これは注文コード 39606691 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

7.デジタル圧力センサ CKD

販売価格(税別) ¥6,990
CKD デジタル圧力センサ 空圧・真空・補助機器 > 圧力センサ機器 > 空気用電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)
2017年02月02日 07:50 満足度: ティーテック橘行雄 様

用途:エアーポンプの制御

エアーコンプレッサー DC12V 100W を 3リッターのタンクに加圧した、@off圧力=300kPa Aon圧力=100kPa Bヒステリシス幅(=300-100) を設定設定できて良好です
小型で、多機能、高輝度でもあります

これは注文コード 32740163 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

8.ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKD

販売価格(税別) ¥293 〜
CKD ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り 空圧・真空・補助機器 > 継手・チューブ・補助バルブ > 継手・チューブ
2016年05月10日 09:13 満足度:

用途:エアーホースの取り付け用

相手側ときっちりはまりました。エアー漏れもなく樹脂製なので、錆びる心配もありません

これは注文コード 39608143 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

9.急速排気弁 CKD

販売価格(税別) ¥2,790
CKD 急速排気弁 空圧・真空・補助機器 > 継手・チューブ・補助バルブ > 補助バルブ(逆止め弁・チェック弁他)
2016年12月22日 18:48 満足度:

用途:タイヤチェンジャーの部品として購入。

チェンジャーのビード落としの排気弁として購入した。純正の三分の一ほどの価格であったので良いと思う。

これは注文コード 05719865 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(6件)

10.エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD

販売価格(税別) ¥1,990
CKD エアフィルタ(セパレートタイプ) 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > 小口径セパレートタイプ
2017年01月20日 17:47 満足度:

用途:器械の修理

ネブライザー器械の修理に使用。品番があり全く問題なく装着できました.機器メーカーにはないとのことでしたので助かりました。

これは注文コード 02098415 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(10件)

11.C形ブラケット CKD

販売価格(税別) ¥195 〜
CKD C形ブラケット 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > フィルター・レギュレター部品
2016年04月26日 08:29 満足度:

用途:セパレータの保持

セパレータに付属しているのを知らずに単体で注文してしまいました。間違わない様に告知していただけるとよいと思います。

これは注文コード 06728197 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

12.2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD

販売価格(税別) ¥9,263 〜
CKD 2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > 大口径セパレートタイプ
2016年04月28日 18:58 満足度: 滋賀テクノ 様

用途:バルブの開閉での使用

メーカー指定での物なので、購入した 安定していて、漏れが無く安心して使用している。

これは注文コード 76268403 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

13.レギュレータ(セパレートタイプ) パネルマウント付 CKD

販売価格(税別) ¥2,990
CKD レギュレータ(セパレートタイプ) パネルマウント付 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > 小口径セパレートタイプ
2014年05月02日 14:31 満足度:

用途:空圧プレス機圧力調整用 交換部品

小型軽量であってスペースを取らず、配置に制約が少ない。
表示画像は参考で有るためCKDのホームページ等にて規格など、確認の必要有り。

これは注文コード 02098494 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

14.F3000-ORING CKD

販売価格(税別) ¥799
CKD F3000-ORING 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > フィルター・レギュレター部品
2014年03月31日 18:55 満足度:

用途:補修部品

必要分1ヶと予備で合計2ヶ必要でしたが、
開封してびっくり。
5ヶ入り×2で10ヶ…
入り数を表示してもらいたいものです。
取り寄せ返品不可商品ですから尚更です。

MonotaROからの回答:

入数、1袋5個入りでございます。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

これは注文コード 06727996 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

15.ルブリケータ(セレックス) CKD

販売価格(税別) ¥2,490 〜
CKD ルブリケータ(セレックス) 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > モジュラータイプ 標準
2014年09月30日 17:26 満足度:

用途:アクチェーター直前の減圧弁として

オイル式レシプロコンプレッサー2.2Kwの後にCKDの大型フィルター、エアードライヤーを設置、〔ルブリケーターは使用していない〕負荷のエアーシリンダー直前で減圧しているが2年程度で減圧弁内部オリフィスにカーボン状のものが詰まりる。
具体的な損失は軽微であったが、それ以降は新規購入の物と半年ごとに交換、整備している。

これは注文コード 33121846 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

16.クリンエアユニット(オートドレン付) CKD

販売価格(税別) ¥13,699 〜
CKD クリンエアユニット(オートドレン付) 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > モジュラータイプ 標準
2014年09月28日 06:48 満足度: 誠和設備 様

用途:エアー配管

非常に使いやすい

これは注文コード 33122047 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

17.逆止め弁 CKD

販売価格(税別) ¥1,190 〜
CKD 逆止め弁 空圧・真空・補助機器 > 継手・チューブ・補助バルブ > 補助バルブ(逆止め弁・チェック弁他)
2015年08月25日 13:53 満足度:

用途:ベビーコンプレッサーのタンク用逆支弁として購入

コンプレッサーのエアーが徐々に下がる(エアー漏れ)ためエアータンク部分に逆支弁を取り付けてエアー漏れを防止しようとして購入。ただ内部の弁部分がプラスチックでベビコンのエアー配管は圧縮空気で高温になるため使用不可でした。プラスチック弁が変形してしまった。

これは注文コード 05719822 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

18.2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD

販売価格(税別) ¥18,233 〜
CKD 2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > 大口径セパレートタイプ
2015年04月21日 22:00 満足度: トータルメンテナンスサービス DOGHOUSE 様

用途:産業機械修理に使用

納期が遅い!金額が他の仕入れ先より高い!

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます

これは注文コード 76268841 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

19.F3000-ELEMENT CKD

販売価格(税別) ¥469
CKD F3000-ELEMENT 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > フィルター・レギュレター部品
2015年05月19日 13:33 満足度:

用途:劣化による交換

画像の矢印の部分ではなく、上の筒状のフィルターが届いて愕然としました。
F3000-ORINGとF3000-ELEMENTの画像が逆です。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品画像は修正致します。貴重なご意見ありがとうございます。

これは注文コード 06728005 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

20.W3000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ(W3000-8〜) CKD

販売価格(税別) ¥6,175 〜
CKD W3000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ(W3000-8〜) 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > モジュラータイプ 標準
2016年05月23日 20:13 満足度: SKM株式会社 様

用途:タイヤチェンジャーに使用

同じ物があって良かった。
GWを挟んでしまって、商品の到着が遅かった。

これは注文コード 79281334 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

21.R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-8〜) CKD

販売価格(税別) ¥2,663 〜
CKD R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-8〜) 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > モジュラータイプ 標準
2017年03月01日 15:30 満足度: 株式会社あづみ野 様

用途:装置の交換用として

リードタイムが長すぎて工事に間に合いませんでした。
無駄な買い物をしてしまった。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

これは注文コード 83484992 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

22.圧力スイッチ CKD

販売価格(税別) ¥4,990 〜
CKD 圧力スイッチ 空圧・真空・補助機器 > 圧力センサ機器 > 空気用電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)
2017年05月28日 22:28 満足度: 丹波ハピー農園 様

用途:壊れていたコンプレッサーの修理

コンプレッサーの圧力スイッチの取り換えは初めてで多少不安があったのですが、簡単に取り換えが利いて十分に機能を発揮してくれて満足です。

これは注文コード 06962715 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

23.スナップドレン CKD

販売価格(税別) ¥6,790 〜
CKD スナップドレン 空圧・真空・補助機器 > メインラインユニット > ドレン排出器
2018年01月24日 15:03 満足度:

用途:コンプレッサーのオートドレンとして

日立OILFREE SCROLL 1.5のドレンが壊れたので代替品として購入。
当方機械には詳しくないのでこの品で大丈夫か不安だったが、
日華化成有限会社さんのレビューを参考に購入、付け替えてみた。
結果こちらも問題なく稼働している。
大変助かりました、ありがとうございました。

これは注文コード 33122844 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(4件)

24.サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD

販売価格(税別) ¥369 〜
CKD サイレンサSLWシリーズ(樹脂) 空圧・真空・補助機器 > 継手・チューブ・補助バルブ > サイレンサ
2018年02月07日 22:02 満足度:

用途:マニホールドの排気用

前のサイレンサーはネジ側に締めつけ用の、六角があり取付取り外しが行い難かったのですが、この商品は先端部に有るので作業がしやすいです。

これは注文コード 02098153 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(7件)

25.PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKD

販売価格(税別) ¥1,350 〜
CKD PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 空圧・真空・補助機器 > 継手・チューブ・補助バルブ > 継手・チューブ
2018年05月15日 15:17 満足度:

用途:小型シリンダの継手

エアチューブの引き廻しに苦労した場所へ代替品として使用しました。スッキリ収まりました。

これは注文コード 83462592 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

26.RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKD

販売価格(税別) ¥2,163 〜
CKD RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > 小形レギュレータ、フィルタ・レギュレータ
2018年05月24日 18:34 満足度: 坂東工業 様

用途:エアコンプレッサーオーバーホール

古いエアコンプレッサーのレギュレータからのエア漏れが酷かったので交換しました。流石に新品ですね、全く漏れません

これは注文コード 83566357 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

27.フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD

販売価格(税別) ¥7,990 〜
CKD フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > モジュラータイプ 標準
2018年06月02日 12:56 満足度:

用途:車両メンテナンスのエアー圧管理に使用

前回購入のコガネイ製品は、圧力メーター内からのエアー漏れで前例が無いとの事で電話やfaxでたらい回しされた挙句にメーター部のみ自腹で購入して付け替えて下さいとの事でした。
今回はCKD様のを購入してむました、圧力調整ノブがコガネイ製品より軽く使い易いです。

これは注文コード 33122442 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

28.サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKD

販売価格(税別) ¥329 〜
CKD サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S 空圧・真空・補助機器 > 継手・チューブ・補助バルブ > サイレンサ
2012年06月07日 15:16 満足度: 有限会社鹿屋ヂーゼル機器 様

用途:0.5Mpaの排気消音に使用します

カタログのイラストと製品が違うのではCKDマーク及び品番もありませんでした

MonotaROからの回答:

誠に申し訳ございません。
同じメーカーのCKDのサイレンサの、品番SLW-20Sについては、CKDのロゴと品番の印字がございますが、
今回、ご利用頂きました、SLW-6S、SLW-8Sについては、無地で、外観も異なります。
ご指摘頂きまして、ありがとうございます。
画像が誤りでしたので、差し替え致しました。

これは注文コード 34846831 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(1件)

29.フィルタ・レギュレタ B7019シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥3,990
CKD フィルタ・レギュレタ B7019シリーズ 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > 小形レギュレータ、フィルタ・レギュレータ
2017年10月02日 17:35 満足度: 株式会社尾針製作所 様

用途:エアーのフィルターにて

小さいフィルターレギュレタの割に しっかりとフィルターの役割をします。エアーの水分が下のプラにたまり 手で押すことで 取り除けました

これは注文コード 02098451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(3件)

30.小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD

販売価格(税別) ¥4,791 〜
CKD 小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS 空圧・真空・補助機器 > 圧力センサ機器 > 空気用機械式圧力スイッチ
2017年04月07日 12:04 満足度:

用途:圧縮空気圧低下時の非常停止回路に使用

コンパクトで取付場所を選ばずパイロットランプも付いており
圧力設定もやりやすい。
6D以外のオプションも選べると尚よい。

これは注文コード 39607111 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
この商品のレビュー・クチコミを全て見る(2件)

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ