ホース接手のレビュー

平均満足度 4.50 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホース接手 アソー
アソー
229 / 税込 252
50件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-14
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
05820403

太さが若干マイナス目ですかね。想定していたよりもホースとの接続がゆるかったです。

2019-07-10
用途:
空気圧調整のホース再接続に使用
対象商品:
05820385

造りも差し込み口も非常に上手に出来ていて
再接続作業の為に用意した部品としては非常にお買得でした。
問題無く機能し価格も安価で良かったです。

2018-07-07
用途:
オイルクーラーの連結
対象商品:
05820412

素早い迅速な対応と配送、小さい商品にも関わらず充分な梱包で大変満足な物でした。
また利用させて頂きます。

コタニ自動車 様2019-09-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05820376

使用した感想は、全く問題なしで安心して使えました。

1人が参考にしています
ロゼット 様2018-06-04
用途:
ホースを延長
対象商品:
05820446

ホースを延長するために購入
プラスチックのやつより安心です

2018-04-07
用途:
車のエアコンホース(高圧 低圧)の継ぎ足し
対象商品:
05820376

切削仕上がりも美しく、強度も十二分です。また同じ作業が必要な際は、これにしようと思います。

2018-01-06
用途:
架橋ポリエチレン管のジョイント
対象商品:
05820385

7Aの架橋ポリエチレンのジョイントに使いました。もう少しきつい方が安心できますが、0.3Mpaの空圧には耐えました。

2016-12-14
用途:
車メンテ時
対象商品:
05820473

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

2019-03-18
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05820446

内径がモノタローのweb上では8.5mmだったが実際のものは8.0mmだった。
モノタローのweb情報を信じて買ったのに騙された気分。

MonotaROからの回答

この度は、記載内容に誤りがございまして、大変申し訳ございません。
ご指摘いただきました内容は、確認した上で修正をさせていただきました。MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2018-11-19
用途:
自動車整備時
対象商品:
05820376

かなりシッカリした作り(削りだし?)で見た目よりも、重いです。
自分が使う範囲では、内部からの圧力でも、外部からの圧力でも変形や破損は無いでしょう。

2015-05-09
用途:
バイクの燃料ホース接続
対象商品:
05820385

樹脂製の製品は紫外線での劣化が気になるので、こちらの商品に交換しました。
腐食などの耐性はこれからのことですが真鍮製なのでよい気がします。

ばすぷすん工房 様2016-09-25
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05820394

価格もリーズナブルで、必要・十分。
問題は何も無い。

2016-07-11
用途:
ホースの接続
対象商品:
05820437

ぜんぜん問題なく使用しています。

2017-12-11
用途:
ホースの連結
対象商品:
05820446

一度押しこむとしっかり喰いついて離れません。
それが返って仇になるくらい抜けません。

2017-07-31
用途:
エアコンホースの継手として
対象商品:
05820437

近場では、鉄製の物しか無く 1年も経つと錆が出て困ってました。
この点、本品は真鍮製で錆の心配から抜け出れます。

2014-10-07
用途:
シリコンホースの接続
対象商品:
05820412

精度よくつくられており、この価格はお買い得です。追加が必要になったらまた購入するつもりです。

1人が参考にしています
神原農園 様2017-06-08
用途:
農作物の冠水で50m以上のため、途中でつなぎが必要。
対象商品:
05820473

購入したホースの内径にちょうど合い、ロスがあまりなさそうです。

二セコ伝承の森つくる会 様2015-10-28
用途:
樹液採取
対象商品:
05820412

良いです

株式会社エイチアンドティー 様2013-06-10
用途:
ガスエアコン撤去に伴う配管処理
対象商品:
05820385

商品の機能は充分承知して購入しましたが非常に迅速な対応で工事日に間に合わせることが出来ありがたかったです。

2013-01-20
用途:
サイズ違いで返品しました
対象商品:
05820403

サイズ違いで返品したが,手続きはスムーズだった.