2015-10-12
- 用途:
- オイル配管、エアー配管
- 対象商品:
- 05821155
耐圧力など記載されていると良かったです。
(メーカーホームページで確認。3.45MPa以下でした)
1人が参考にしています
2022-02-02
- 用途:
- エアー抜きライン作成等
- 対象商品:
- 05820893
一覧表、詳細ページ、タグ?に表示されている寸法がバラバラで、どこを見て購入すれば良いのかわからない。商品自体に問題はないので直してほしいです。
2021-01-06
- 用途:
- 圧縮空気の計装配管
- 対象商品:
- 05820857
商品に不満は無いが、商品の一覧表にねじ込み側の寸法d1の記載が無いため、目的商品の絞り込みに時間がかかった。また、一覧表に適合管外径Dの記載があれば寸法d2の記載は不要ではないか。
7人が参考にしています
2015-03-09
- 用途:
- ガレージ内のエアー配管
- 対象商品:
- 05820866
サイズを間違えて購入してしまったが、私の勘違いからのミス注文でした。注文時のサイズ表などは、見やすかったです。
価格が魅力の製品が数多く用意されているので助かります。
次の機会もよろしくお願いします。
2016-10-19
- 用途:
- 修理
- 対象商品:
- 05820796
リング玉が付属しているか、していないか明記していない。結果付属していましたが不親切ですね、ストレスなく購入できるよう、ちょっと記してくれればいいのに残念。商品到着も1日遅かった、家に帰るまでが遠足なら、商品がユーザーに届くまでが仕事では?
3人が参考にしています
ライフ Eng 様2015-05-12
- 用途:
- 部品をロウ付けした銅管の水もれ試験
- 対象商品:
- 05820927
配管設計上、銅管の差し込み深さ寸法が、精密配管設計のため必要。計測した結果23.4mmでした。また取り付けネジにG(PF)ネジがあるとありがたい。他社にはあるが値段が高い。
1人が参考にしています
2012-04-25
- 用途:
- 送風機のグリース配管
- 対象商品:
- 05820832
通常通り使用出来ます。
冷媒管をグリース配管として代用し、その接続金物として使用しています。
もっと色々な金物を用意して下さると、バリエーションが広がって助かります。
2人が参考にしています
2015-01-30
- 用途:
- 温水式の天井埋込型浴室乾燥機交換に伴う配管改修
- 対象商品:
- 05821121
既存の浴室乾燥機が8φの銅管ろう付けで配管されていて
改修しようにも天井裏が狭くろう付け作業が出来ないため本商品を使いました。
漏れもなく、ろう付けすること無く配管できました
1人が参考にしています