(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)のレビュー
- 用途:
- 別途購入した「防犯金具」と一緒に使います
- 対象商品:
- 05514932
上記でカバーできない部分の防犯用として使います。少量のものを追加しましたが即対応いただき感謝します。
- 用途:
- スライド丁番の固定
- 対象商品:
- 05515054
サイズも豊富でステンレスなので、シンク下などの扉に使用しても錆びない。なにより、1パックの数量が絶妙。サイズによっては、もう少し多い方がよかったり、少ない方がよかったりするので、1パックの数のバリエーションも増やしてほしい。
- 用途:
- 自宅外壁補修などに使用中
- 対象商品:
- 05514896
自宅外壁(サイディング)などの補修、交換などに使用しています。取り外す必要がある場所はこのビスを使用し、取り外しができるように、またサビが出ないようにSUS製を使っています。
- 用途:
- 商品に付属させる用途に使用
- 対象商品:
- 05514871
このサイズで大丈夫だろう!と記載されているサイズを見て購入。
現物が届いたところ、「やば、これじゃ長くて突き抜けるかも?」と心配しましたがギリギリ大丈夫でした。
ネジなどの部品は種類も多くて大変だとは思いますが、購入ページに図解された各部位の詳細サイズが入っているとありがたいです。
ネジ頭下のらせん部分の長さとか知りたいのですよ、、、
あと、私は「M3×8」を購入しましたが、商品ページのパッケージ入りの画像は使いまわしの「M4×16」ですし、購入する時間違っていないか不安になりました。
「事業者向け」、「現場を支えるネットストア」ですよね?
サイズが重要な部品の画像や詳細サイズなどをもう少ししっかりと記載して頂けると安心して注文できるようになると思います。
- 用途:
- ねじ止め
- 対象商品:
- 05515255
勘違いして購入しました、ホントは8mmが欲しかったんです。
届いて手にしてから間違いに気付きました。
でも結局モノタロウさんでは8mmは無かった。
- 用途:
- キャンピングカーの内装に
- 対象商品:
- 05514862
純正のネジは鉄製なので、見える場所全てステンレス製に変更しました。 見た感じはあまり変わりませんが、錆びに強いので長い目で見てこちらの方がお客様に喜ばれる事でしょう。 ホームセンターと値段は変わりませんが、一覧から注文できるのと15%OFFの時に購入すれば、単価も下がり大変助かっています。
- 用途:
- ゴム板の取り付けに使用
- 対象商品:
- 05515097
ゴム板の厚みに適したネジを安い価格で探しましたらこちらで見つけました。素材もステンレスですから丈夫でしょう。この手の商品に優劣はありませんので安いもので十分です。
- 用途:
- エアコン室外機取り付け時
- 対象商品:
- 05514993
エアコン室外機を台座に取り付けるときに使用しましたが、問題なく使えます。
安くて助かりました。