(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)のレビュー

平均満足度 4.29 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂
大阪魂
359 / 税込 395
パック単位の小口販売です。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
木更津工業高等専門学校 様2025-11-24
用途:
鉄板への固定
対象商品:
05515991

下穴いらずで便利です。ねじ部の長さをよく確認してから取り付ける必要あります。

2024-03-27
用途:
DIY
対象商品:
05515982

つい最近判った事は、ネジ留め位置を誤ってしまいいったん抜いた後、別箇所にそのネジを再利用しようと試みたら全然言うことを効かなかった。
ネジ先が潰れると使いまわし出来ないようだ。新しいネジを使うと問題なく締まる。
こういう時は素直に新品を使うべきだと理解。ついでに買い増しも必要と言うことが判り買い増し。

1人が参考にしています
2022-05-20
用途:
金属板への物品固定に
対象商品:
05515964

他社製品との比較しても、別に違和感や不具合は感じられませんでした。お得感ある値段なので、次回も必要あれば購入したいです。

2021-08-19
用途:
エアクリーナーボックス補修
対象商品:
05515964

ドリルねじを知ってしまうと、まず下穴をドリルねじで考え始めてしまいます。
今回は0.3mmのアルミを突き破って樹脂に穴をあけて後工程のM3ねじの取り付け用穴を作るのに使用しました。
ひとつづつ外しながらM3ねじとナットに交換していく予定です。

2020-11-06
用途:
エアコン工事
対象商品:
05515982

エアコンの背板をタテサンを使用してつけるときに、大変重宝します。安くて助かります。

2020-08-04
用途:
エアコンの背板取り付け
対象商品:
05515982

タテサン金具を使うときに、背板ごと打ち込むことができるので、重宝します。

サンエムサービス 様2020-05-23
用途:
スタッド取付
対象商品:
05516025

先端の切れも問題なし。パックの量も多すぎず。私には使いやすい商品でした。

2020-03-09
用途:
大工仕事に
対象商品:
05516016

切り先の食い込みも良く、普通に使えます。
もう少し入っているパックも欲しいです。

2019-08-17
用途:
ビス止め
対象商品:
05515991

アルミ等の板などの打ち込みに
持ってこいですね。頭が平ら
なので扱いやすい。
ホームセンターより安い

2021-11-27
用途:
単管パイプへの板張り
対象商品:
05516052

折れる、簡単に折れる
流石に値段安いけれど、その値段ほどの価値も感じない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

2019-09-25
用途:
面付け錠の取付
対象商品:
05515982

メーカー品とPB商品と迷いましたが、安い商品を購入してみました。問題なく使えました。
安いと助かります。

コスモソリューション 様2021-07-26
用途:
工事
対象商品:
05516016

普通のドリルネジです。使った感じでは特に支障はありませんでした。

川上興業 様2018-10-09
用途:
ハウス製作時、
対象商品:
05516043

内装工事のスティ金具を取り付けするのに購入、部品が皿穴だったため、皿ビスを購入し取り付けしました。満足しました。

J・エレックス 様2018-10-03
用途:
配管やボックスの固定
対象商品:
05516007

大量使用時、安価で使用感もよく満足です。色(青や茶)等のバリエーション希望します。

2018-07-01
用途:
DIY用購入
対象商品:
05515937

自宅裏口の網戸レールの固定用として購入しましたが、きっちり固定する事ができ、満足してます。使用頻度に寄り劣化も件されますがこれから様子見です。

2018-06-02
用途:
棚つくり
対象商品:
05515982

通販店で安くて品質も変わりなくとても良かったです。

コーンズテクノロジー株式会社 様2017-10-13
用途:
スチール棚の転倒防止金具の取り付けに使用
対象商品:
05516007

スチール棚のL型金具での転倒防止金具の取り付けに使用
L型金具に皿ねじ用の座繰りがあった為、今回皿頭のドリルねじを使用しました
ねじの先のドリル部分が今まで使っていた、ドリルねじよりも甘い(弱い)様な
気がしましたが、0.5mm程度のスチール棚には簡単に固定できました。
安価なのが良いですね。

2017-05-27
用途:
車庫の角パイプにコンパネはりつけ
対象商品:
05516043

重量鉄骨なので少し短かったかもしれませんが、コンパネ貼り付けて個室作成。

2023-05-30
用途:
大工仕事
対象商品:
05515973

商品説明に「穴あけ能力」や「長さ」を表示しているのであれば、先端の刃の部分はネジとして有効にならないので「働き長さ」も表示してもらえると商品を選ぶ際に大きく参考になるので、出来たら表示してもらいたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありません。ご要望にお応えするのは難しいです。

2017-01-22
用途:
ドア枠に部品取り付け時
対象商品:
05516034

ネジのキレがとても良く、下穴なしでしっかり部品を取り付けることが出来ました。