六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)のレビュー

平均満足度 4.57 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂
大阪魂
529 / 税込 582
66件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社エステー工業 様2020-03-23
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05696607

この商品も、大阪魂の商品でとても安くて大変助かります。

1人が参考にしています
2021-01-27
用途:
レンタルボートのデッキ貼り
対象商品:
23433332

この長さで全ネジはホームセンターでは入手しにくいですし、価格的にも満足しています。

ロイヤル農機商会 様2020-02-25
用途:
除雪機などの 修理部品として
対象商品:
05696826

除雪機のオーガ安全ボルトとして 主に使用しているが 硬度が丁度いいので

1人が参考にしています
2019-09-08
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
05696835

商品自体は何の問題もなく使用できます。
サイズの選択肢が多くて、非常に重宝しています。
パック数も私にはちょうどいい数量で有り難いです。
ユニクロームやステンなど、材質も用途によって使い分けています。

2019-11-18
用途:
バイク部品
対象商品:
05696826

ラビットスクーターのタンデムシート用に購入しました。
ベルトサンダーで多少の加工は必要でしたが問題無く使用しております。

2019-03-10
用途:
木工に
対象商品:
05696704

5ミリ刻みで選べてちょうどいい長さが買えました。問題なく使用できています。もっと少量のパックがあればいいと思います。

2019-06-15
用途:
農機のメンテナンス
対象商品:
23433673

ボルトがサビてきたので定期交換。可もなく不可もなく。

2019-01-31
用途:
ブレーキローター脱着時の作業ボルトとして
対象商品:
05696835

1度作業用ボルトとしてローター脱着に使ったボルトはピッチが伸びて次回使うときにはせん断します。
安くて量があれば、折れる旅にホームセンターに行く必要もありません。

2023-12-20
用途:
鉄骨締結

半数以上のボルドが、ネジ山の雑な仕上げ、潰れにより新品のボルトナット同士ですんなり手で締め込めない。
完全に潰れているわけではないので工具で軽く締め込めるが、新品なのに手で締め込めない品質はどうかと思う

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

2023-05-07
用途:
車のボルトを替える時
対象商品:
05696826

車の錆びたり悪くなったボルトを替える時に使うのですが、国産自動車は8mmのボルトでは、頭が13mmではなく12mmなので少し残念です。

2018-10-07
用途:
2輪車・4輪車の修理時に使用
対象商品:
05696643

使用頻度の多いサイズで重宝してます。特にスクータ関係に使用していますが何一つ問題無しでバッチリ!

2018-05-01
用途:
鋼材接続
対象商品:
23433655

このサイズはどこのホームセンターにも置いていなかった
M18やM14はホームセンターでほとんど取扱いがないようで
助かりました

2018-10-22
用途:
DIY
対象商品:
05696713

市価の半額で購入することができました。
問題なく使用できています。
次回も購入したいと思います。

2016-09-30
用途:
除雪機オーガシャーボルト
対象商品:
05696826

シャーボルトの純正品では有りませんが、破断についても問題なく
充分機能しています

1人が参考にしています
2017-02-13
用途:
工場の台車作りなど

工場の台車作りなど、他の用途にも様々な種類を購入させていただいております。なにより値段が安いのが1番です。購入できる単位も非常に良い単位です。

2016-12-14
用途:
自動車用の取付ボルトとして
対象商品:
05697027

価格が安い。強度もあまりかからない箇所で使用するには、丁度良いです。

2016-11-01
用途:
工作機械の送りネジとして使用
対象商品:
05696747

少量を安く購入できて助かりました。
1割ほどの数で、先端5mmほどにメッキの垂れ残りがあり、若干太くなっています。
指でナットを回すと引っかかりを感じる程度のものと、かなりの力を入れないと回らないものがあります。
ただし、ナットを変えればスムースに回る場合もありますし、工具で回せば気づかずに回ってしまう程度です。実用には問題ないレベルだと思います。
送りネジとしては、メッキのボルトは耐久性に問題がありますが、試作品作りには安くて助かります。

2人が参考にしています
2016-06-15
用途:
防雪金具の留め金用です。
対象商品:
05696677

M6のネジ(ボルト)に適応するので、サイズ毎の見出し記号があって、とっても見つけやすいです。

三栄金属塗装有限会社 様2016-03-11
用途:
塗装時のねじ穴ふさぎ
対象商品:
05697097

まったく問題なく使え、値段が非常に安い。
大満足です。

2016-01-12
用途:
農機の整備
対象商品:
05696871

問題なしもう数回の購入です。