- 用途:
- 部品の接続
- 対象商品:
-
05529185
いくつものジョイントの接続に使用するので、量が丁度よく、他の部品が無くなる頃に一緒に注文出来るので助かります。
1人が参考にしています
三河材流通加工事業協同組合 様2022-11-28
- 用途:
- 工場の機械メンテナンス
- 対象商品:
-
05529194
袋が裂け、箱の中に200個のナットが散らばって届きました。
複数の商品と同梱の場合は小袋などに入れて頂けるとありがたいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 作業用
- 対象商品:
-
05529212
使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。
- 用途:
- 物品の締結・固定など
- 対象商品:
-
05529167
大量に必要とすることがあり、購入。安価で助かりました。 使用上、精度等の不都合・不具合は感じませんでしたし、良いと思います。 欲を言えば、もう少し少量のパックも有ればよいのですが。
- 用途:
- 電設
- 対象商品:
-
05529212
安くてたくさん入っていて、すぐに届くので助かります。
品質はごく普通で何の問題もありません。
- 用途:
- 治具製作
- 対象商品:
-
05529203
一個あたりのコスパはとても良いのですが、小分けのシリーズがあれば最高だと思います。
- 用途:
- 作業
- 対象商品:
-
05529167
特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。
- 用途:
- 締結目的
- 対象商品:
-
05529203
1パックにたくさん入っておりお得感があるし、品質もよい。
- 用途:
- 全ねじを留める為に購入
- 対象商品:
-
05529212
とてもホームセンターで買う気になれません 大量買いには こちらで購入 完全 リピーターです。
- 用途:
- 仕事でプラントのメンテナンスに使用
- 対象商品:
-
05529212
ワッシャーやボルトとセットで販売してくれると助かる。
- 用途:
- 自作機器の制作
- 対象商品:
-
05529212
安く大量に仕入れられるので大変便利です!
定期的に買ってます。
- 用途:
- 作業用
- 対象商品:
-
05529203
大変申し訳ございませんが色々な処で使用できるので嬉しく思います
- 用途:
- 並列計算機ラックを玉アングルで組む
- 対象商品:
-
05529194
通常使っている玉アングル用のナットは、12 mmなのであるが、本品は10 mmであった。外径も表示されると、選択しやすい。
- 用途:
- 取付
- 対象商品:
-
05529194
消耗品なので個数が沢山なのがありがたい。ホームセンターだと少量なのでこちらで十分です。
- 用途:
- 工作物に
- 対象商品:
-
37655362
このサイズのナットはホームセンターには無いので 助かりました。
- 用途:
- 無線用アンテナの取り付け。
- 対象商品:
-
05529237
ボルトナット類は何時も大阪魂様のを使用しております。一度も問題なく使っております。
- 用途:
- 物置の増築用
- 対象商品:
-
05529203
今回物置を自家製の鉄骨製で増築することにしました。
骨材の締結用として多量のボルトナットを使用しましたが廉価に購入することが出来て喜んでいます。
農事組合法人布引の里かみおおもり 様2021-02-24
- 用途:
- 台車の固定
- 対象商品:
-
05529203
ラワン材90cm角に10cmのfree台車(ストッパー付き)を4個計30台製作に使用。形状も均一で電動で短時間で製作が完了出来出来栄えも良く満足している。
- 用途:
- 物の固定
- 対象商品:
-
05529167
使用上問題あ有りません。
次に使用機会があればまた購入します。
- 用途:
- ソーラーパネルの取り付け
- 対象商品:
-
05529194
早く届いて包装も良くごく普通に使えて満足しています