六角ナット1種(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.66 (258件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角ナット1種(ステンレス) 大阪魂
パック単位の小口販売です。並目
258件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-22
用途:
車庫補修
対象商品:
05528747

外経13mmはつかいずらい12mmまたは14mmなら一般工具が利用可能

2018-02-23
用途:
試作機に使用
対象商品:
05528704

物はしっかりしており、何の不具合もなく使用できました。
とてもお買い得なので次回も必要に応じて補充したい商品です。

ファーム赤澤 様2018-06-21
用途:
管理機の爪固定に使用
対象商品:
05528756

ステン材なので錆びにくいメリットを、期待しています。

2018-02-08
用途:
教育用のロボット組立て部品に使用
対象商品:
05528704

ネジ部の面取りが大きく、実行ネジ部は短めですが、その分、ボルトへのしまりがイージーで使いやすい、SUS304の表示もされて、耐錆び信頼も良いかと思います。

2018-09-18
用途:
波板をステンボルトで取り付けする際に使用しました
対象商品:
05528713

コストパフォーマンスが良いです。近所のホームセンターで買うより断然お得で、今回は2回目の購入です。不良品も無くとっても満足してます。

有限会社ユウキ製作所 様2017-12-18
用途:
フレームの部品として購入。
対象商品:
05528747

ステンレスのフレームで、M16ナットが必要だったので購入して熔接した。溶け込みは良かったです。

1人が参考にしています
KOYO住建 様2019-11-20
用途:
機械組立
対象商品:
05528756

機械の整備等に使っています。ステンレス製なので、錆つき難く 助かっています。

又七工業所 様2018-10-10
用途:
手摺組立用
対象商品:
05528722

特に問題なく 使用できました。又 機会がありましたら 宜しくお願い致します。

2018-01-17
用途:
アートトラック製作
対象商品:
05528747

コスパに最高です。入数もあって大量に使うとき非常に助かってます。ホームセンター・資材問屋より安くて品質もOK。

2017-11-17
用途:
配管時
対象商品:
05528704

良い商品が安く手に入り満足です。
近くでは入手が困難なので、重宝しています。

2人が参考にしています
2018-10-03
用途:
ねじ止め時
対象商品:
05528704

錆びないのでいつも使っています。もうちょっと安いと嬉しいのですが。

2017-11-16
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
05528731

ステンレス製ナットでこの金額なら納得です、また購入します。

1人が参考にしています
2017-11-10
用途:
アンテナ工事
対象商品:
05528731

しっかりとしたネジで安心して使用した。また、一度に多数使えまた予備として、ストックした。

2020-05-03
用途:
コンクリート アンカー固定
対象商品:
05528783

購入した製品は、全く問題なく使用することができました。

2018-07-17
用途:
器具の取り付け
対象商品:
05528731

問題なく取り付けができました.自分が使う範囲に関してだと品質には問題ないと感じました.

久保製作所 様2018-02-01
用途:
kumitate sagyou
対象商品:
05528774

taihenn yokatta
mata onegaisimasu

有限会社YHS-プランニング 様2017-11-14
用途:
外壁の
対象商品:
05528713

六角穴付きボルト半ねじタイプと併用します、まず問題なく施工できると考えます。

2017-11-13
用途:
建築物
対象商品:
05528765

ステンレスのさびない特性で、お施主様も満足そうです。
イイ感じに出来上がりました。

2017-11-03
用途:
通常のネジ留
対象商品:
05528713

屋外で使用するため、ステンレスのナットが必要でした。助かりました。

1人が参考にしています
2018-02-15
用途:
自動車のアフターマーケット部品の取付
対象商品:
05528731

良く使うサイズなので、纏めて購入。品質に問題はありませんが、もう少し数量が少なく買えると良いですね。